Medienmitteilung 2023-03-16 ABB erweitert Roboterfabrik in USA Mit dem Baubeginn für die Erweiterung der nordamerikanischen Zentrale und Fertigungsstätte für Robotik in Auburn Hills in Michigan hat ABB heute ihr Bekenntnis zum US-Markt – einem ihrer grössten Absatzmärkte – bekräftigt. Das Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen von 20 Millionen US-Dollar wird voraussichtlich im November 2023 abgeschlossen. Die Erweiterung wird in der Region
Medienmitteilung 2023-03-08 ABB investiert in Microgrid-Start-up Direct Energy Partners und unterstützt damit Energiewende ABB geht eine strategische Partnerschaft mit Direct Energy Partners (DEP) ein, einem Start-up, das digitale Technologien nutzt, um die Einführung von Gleichstrom-Microgrids voranzutreiben. Im Zuge der Partnerschaft erwirbt ABB Technology Ventures (ATV), die Risikokapitaleinheit von ABB, eine Minderheitsbeteiligung an Direct Energy Partners. Finanzielle Einzelheiten zu der Investition wurden nicht
Medienmitteilung 2023-02-08 ABB Formel E debütiert in Indiens Stadt der Perlen Die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft ist bereit für ihr erstes Rennen in Indien, das an diesem Wochenende in Hyderabad stattfinden wird, der viertgrössten Stadt des Landes. Die 2,835 km lange Strecke verläuft über 18 Kurven durch die Strassen von Hyderabad, auch bekannt als «Stadt der Perlen», und führt am Hussain-Sagar-See entlang. Auf den langen Geraden können die neuen Rennboliden der dritten
News 2023-02-06 ABB publiziert 900. Ausgabe ihres Fachmagazins ABB Review ABB hat heute die 900. Ausgabe ihres Fachmagazins ABB Review veröffentlicht. Das Magazin erscheint seit 1914 durchgängig und ist damit eine der am längsten publizierten Unternehmenszeitschriften überhaupt. In vier Ausgaben pro Jahr befasst sich die ABB Review mit Innovationen und bahnbrechenden Entwicklungen des Unternehmens, die Technologien und Produkte im gewerblichen und industriellen Kontext
Medienmitteilung 2023-02-02 Konzernergebnis des 4. Quartals und des Geschäftsjahres 2022 Starke Leistungssteigerung im 4. Quartal und langfristiges Margenziel vorzeitig erreicht
Medienmitteilung 2023-02-02 ABB nominiert neues Mitglied des Verwaltungsrates Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren schlägt der Verwaltungsrat von ABB Denise C. Johnson, Group President von Caterpillar Inc, als neues Mitglied zur Wahl an der anstehenden Generalversammlung des Unternehmens am 23. März 2023 in Zürich vor. Zum gleichen Zeitpunkt wird das derzeitige Mitglied Satish Pai aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. «Die Tätigkeit im Verwaltungsrat von ABB in den
Medienmitteilung 2023-02-01 ABB E-mobility nimmt in zweiter und letzter Runde der Pre-IPO-Privatplatzierung weitere 325 Mio. CHF von vier Investoren auf ABB E-mobility, ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit vier Minderheitsaktionären über die Aufnahme von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 325 Millionen Schweizer Franken bekannt. Im Gegenzug erhalten die Investoren Anteile von insgesamt etwa 12 Prozent am Unternehmen. Diese Transaktion ist der zweite und letzte Teil der
Medienmitteilung 2023-01-25 ABB Formel E treibt nachhaltigen Fortschritt in Diriyah voran Mit zwei aufeinander folgenden Nachrennen kehrt die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende ins saudi-arabische Diriyah zurück. Das Rennen findet inmitten der historischen Mauern des UNESCO-Weltkulturerbes in Diriyah statt und umfasst 21 Kurven auf einer Strecke von 2,49 km. Für Beleuchtung sorgt die neueste LED-Technologie, die sich durch einen geringen Stromverbrauch auszeichnet.
Medienmitteilung 2023-01-20 ABB verkauft Division Power Conversion für 505 Millionen US-Dollar an AcBel Polytech Inc. ABB hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Division Power Conversion für 505 Millionen US-Dollar in bar an AcBel Polytech Inc. erzielt. Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen. ABB geht davon aus, nach dem Abschluss einen geringen nicht-operativen Buchgewinn aus dem Verkauf im Ergebnis der Geschäftstätigkeit
Medienmitteilung 2023-01-12 Startschuss zur ABB Formel E Saison 9 in Mexiko Die Gen3-Ära der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft mit ABB als offiziellem Ladepartner beginnt an diesem Wochenende, wenn die Rennserie für das erste Rennen der neunten Saison nach Mexiko-Stadt zurückkehrt. 22 brandneue Rennboliden der dritten Generation werden im Autodromo Hermanos Rodriguez um den Sieg kämpfen. Die neuen Gen3-Rennwagen können auf der extrem schnellen Strecke mit langen Geraden