xStream Engineering

Innovative Tools für digitale Bereitstellung und spätes Binden

Die Tools des ABB Ability™ System 800xA eliminieren Abhängigkeiten und ermöglichen die Durchführung mehrere Arbeitsabläufe. Aufgaben können jetzt parallel anstatt im Rahmen herkömmlicher Projekte durchgeführt werden.

xStream Engineering setzt an der Notwendigkeit der Verkürzung von Projektzeit an, indem Automatisierungsaufgaben voneinander entkoppelt werden (d. h. Vor-Ort-Montage und Prüfungen werden von der Anwendungsprogrammierung getrennt). Die Anwendungstechnik kann jetzt durch Verwendung des neuen Konzeptes „Signale“ parallel mit der Installation und Konfiguration der Hardware vorbereitet werden.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Traditional vs modern project execution

Arbeiten mit Signalen

„Signale“ ist eines neues Control Builder-Konzept zur Entkopplung von Hardware und Anwendungstechnik. Sowohl Hardware- als auch Anwendungsingenieure verwenden dieselben Signalnamen, ohne aufeinander warten zu müssen. Control Builder visualisiert Zusammenführungskonflikte zwischen den Anwendungen und der Hardware, damit diese unkompliziert beseitigt werden können. Die „Signale“ ermöglichen die digitale Bereitstellung, wenn verschiedene Steuerungen angeschlossen werden können, die dasselbe Ethernet-FCI verwenden.  
Hinweis: Herkömmliche „variable“ E/A-Verbindungen sind weiterhin verfügbar.

Ethernet-E/A-Assistent

Der Ethernet-E/A-Assistent führt verschiedene Funktionen aus, die mit der technischen Ausführung von Select I/O und S800 on Ethernet in Zusammenhang stehen.  Er wird hauptsächlich verwendet für:

  • Automatisches Lesen der Ist-Hardwarekonfiguration der eingesetzten Select I/O-Ethernet-FCIs. Dies schließt Informationen in Bezug auf HART ein, wie z. B. Kennnummer, Hersteller usw.
  • Konfiguration und Funktionsprüfung von Select I/O im Einsatz vor (und getrennt von) der Bereitstellung des Anwendungsprogramms.
  • Erstellung der E/A-Strukturen, die in Control Builder benötigt werden, um die Hardware zu beschreiben.

Digitale Bereitstellung

Mit xStream Engineering und Industrial Ethernet I/O Network haben alle 800xA-Steuerungen uneingeschränkten Zugriff auf Select I/O und S800 on Ethernet. Daher kann der E/A digital anstatt physikalisch bereitgestellt werden, wobei „Signale“ verwendet werden, um die Anwendungen in den Steuerungen mit dem physikalischen E/A vor Ort zu verbinden. Wenn eine Steuerungsanwendung von einer Steuerung in eine andere verschoben wird, ist keine Nacharbeit erforderlich, da die E/A-Verbindung aufrechterhalten wird, ohne dass Nacharbeits- oder Änderungsaufträge erforderlich sind.

Ethernet IO Wizard

Späte Änderungen / spätes Binden

Üblicherweise werden Mehrkanal-E/A-Module unmittelbar nach der Konzeptfestlegung bestellt, damit der Montageprozess beginnen kann. Mit Select I/O können die Signaltypen (AI, AO, DI, DO) jedoch viel später definiert und zugewiesen werden, indem einfach das entsprechende Signalaufbereitungsmodul (SCM) installiert wird. Dies macht die „Konzeptfestlegung“ weniger wichtig und mindert die Auswirkung später konzeptioneller Änderungen (wie Änderung des Signaltyps oder Hinzufügen eines Geräts) auf das Budget und die Planung.

Außerdem lässt sich das spätere Hinzufügen eines Geräts in einer Projektphase oder nach der Inbetriebnahme mit Select I/O und Industrial Ethernet I/O Network effizienter durchführen. Verdrahten Sie das neue Gerät einfach mit dem nächsten Anschluss, weisen Sie seinen Signalnamen zu, und fügen Sie die Steuerlogik hinzu. Das Gerät muss nicht mehr in eine steuerungszentrische Hierarchie eingebunden werden.

Konfigurieren, Prüfen, Verbinden

Mit Select I/O und xStream Engineering ist es jetzt möglich, Aufgaben zu entkoppeln – wodurch zwei unabhängige Teams parallel arbeiten können – und später wieder präzise und effizient miteinander zu verbinden. Dadurch wird die Auswirkung von Änderungen während des Projekts gemindert und die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt.

Während der Anwendungscode von den Anwendungsingenieuren entwickelt und geprüft wird, kann die Feldarbeit jederzeit nach Lieferung und Installation der Schaltschränke durchgeführt werden:

  • Konfigurieren: Select I/O wird vor Ort abgefragt und mithilfe der Daten aus der E/A-Liste konfiguriert. Es wird automatisch eine Prüfkonfiguration erstellt, die bei der Prüfung der Funktionsschleifen hilfreich ist.
  • Prüfen: Mit dem konfigurierten E/A kann eine Prüfkonfiguration in eine Feldsteuerung geladen werden, wodurch intelligente und nicht intelligente Feldgeräte geprüft werden können. Die Ergebnisse werden automatisch dokumentiert.
  • Verbinden: Die E/A-Struktur kann in Control Builder importiert werden, wodurch die Signale automatisch für die Anwendung bereitgestellt werden können. Konflikte oder Fehlanpassungen können einfach erkannt und korrigiert werden. Das System ist nun für die Inbetriebnahme bereit.

Mit dieser Lösung gibt es weniger Überraschungen, weniger Änderungsaufträge, Projekte werden früher abgeschlossen, und die Eigentümer bzw. Betreiber sind zufriedener.

Ähnliche Themen

Select region / language