In der zukünftigen Fernwärmebesicherungsanlage Rheinufer Neckarau (BeRUN) von MVV werden ACS880-37 dazu beitragen, dass das Stromnetz nicht mit Netzoberschwingungen belastet wird.

Die MVV Energie AG baut derzeit im Mannheimer Ortsteil Neckarau im Rahmen des Projekts Fernwärmebesicherung Rheinufer Neckarau (BeRUN) eine Fernwärmebesicherungsanlage. Diese soll zur Besicherung und Spitzenlastabdeckung der Fernwärmeversorgung der Kunden des Mannheimer Unternehmens dienen.

Die Anlage wird aus einer Heißwasserkesselanlage mit einer installierten Nutzwärmeleistung von 286 MWth, einer Gasdruckregel- und Messstation und einer Fernwärmepumpenanlage mit einer hydraulischen Leistung von circa 9.000 t/h bestehen.

Für das Projekt liefert die Bilfinger GreyLogix GmbH – heute Bilfinger Life Science Automation GmbH – die Elektro- und Leittechnik zur effizienten Einspeisung von Wärme aus der Fernwärmebesicherungsanlage von MVV in das Fernwärmenetz des Energieunternehmens. Um die Oberwellen-Anforderungen von MVV zu erfüllen, hat der Systemintegrator zur Regelung der Zu- und Ablaufpumpen der Anlage drei Low Harmonic Single Drive-Frequenzumrichter-Schrankgeräte ACS880-37 (je 1.100 kW) bei ABB Motion Deutschland geordert. Drei Single Drive-Frequenzumrichter-Schrankgeräte (je 630 kW) komplettieren die Bestellung.

Sehr geringer Oberschwingungsgehalt

Netzoberschwingungen verschmutzen das Stromnetz und verursachen ein unberechenbares Verhalten der angeschlossenen Einrichtungen. Zu den Geräten, die das Stromnetz mit Oberschwingungen belasten können, zählen neben vielen anderen elektronischen Systemen auch Frequenzumrichter. Geräte mit einer sehr geringen Total Harmonic Distortion (THD, gesamte Harmonische Verzerrung), wie die Schrankgeräte ACS880-37 in der Low Harmonic-Version, können die Netzqualität verbessern und tragen den vermehrt gestellten Forderungen nach einer höheren Qualität der Netzspannung Rechnung.

Bei einem konventionellen Frequenzumrichter mit einer 6-Puls-Diodenbrücke als Gleichrichter ist der netzseitige Strom nicht sinusförmig und hat einen signifikanten Oberschwingungsgehalt, speziell der 5. und 7. Harmonischen. Dies zeigt sich auch im THD-Wert der gesamten harmonischen Verzerrung, der 30 bis 50 % erreichen kann. Ein deutlich besseres Oberschwingungsverhalten zeigen die Low Harmonic Drives von ABB. Mit einem THD-Wert von 3 % gewährleisten sie eine hohe Netzqualität.

Auf dem Weg zur grünen Wärme

MVV versorgt aktuell rund zwei Drittel der Mannheimer Haushalte sowie die Kommunen Heidelberg, Schwetzingen und Speyer mit Fernwärme. Bisher kam der größte Teil aus den steinkohlebasierten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen des GKM. Mit der Anbindung der Friesenheimer Insel in Mannheim an das Fernwärmenetz der MVV wurde die Voraussetzung geschaffen, dass auch aus der Thermischen Abfallbehandlung (TAB) Fernwärme in das Fernwärmenetz Mannheim abgegeben werden kann. Die Wärmewende ist neben der Stromwende sowie grünen Produkten und Lösungen ein Baustein des Mannheimer Modells, mit dem MVV bis 2040 klimaneutral und anschließend klimapositiv werden will.


Titelbild: Die Mannheimer Fernwärme wird hocheffizient erzeugt und verteilt. (Bild: MVV-Pressebild)

MVV_Bild-29

Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräte ACS880-37 tragen dazu bei, dass das Stromnetz nicht mit Netzoberschwingungen belastet wird. (Bild: ABB)

Select region / language