Soluciones de Drives y Motores para la industria del Azúcar

El procesamiento de azúcar es una industria que hace un uso intensivo de energía, lo que requiere un control preciso y una confiabilidad continua. ABB proporciona soluciones que ahorran energía, mantienen su proceso confiable y mantienen su planta segura.

En el corazón de la producción de azúcar están las aplicaciones impulsadas por motor, como bombas, ventiladores, trituradoras / cortadoras, transportadores, equipos de molienda y centrifugadoras. Todos estos se benefician del uso de drives de ABB, motores, soluciones de transmisión mecánica de potencia (MPT) y PLC. Los drives altamente confiables ahorran energía,  al tiempo que mejoran la productividad ajustando la velocidad y / o el par de los motores eléctricos. Desde un menor consumo de energía hasta una alta fiabilidad, los equipos de ABB pueden contribuir significativamente a garantizar que su próxima campaña de azúcar sea un éxito.

Comparta esta página

¿Necesita más información?

40_reduccion
El cambio a un moderno motor ABB y un paquete de transmisión en su trituradora de caña ayudó a Mirpurkhas Sugar Mills en Pakistán a reducir el uso de energía en más del 40 por ciento.

1musd_ingresos
Los drives y motores de ABB han permitido a los ingenios de Santa Matilde en Honduras realizar una transición exitosa del vapor a la energía eléctrica, lo que resulta en un aumento de los ingresos de $ 1 millón al año.

Eficiencia energética
Seguridad de Personas/planta
Confiabilidad

Eficiencia Energética

La industria azucarera consume mucha energía, pero la buena noticia es que se puede ahorrar mucha energía en el proceso de producción. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos ayudar.

¿Sabía que la molienda de azúcar consume más del 50 por ciento de la energía de una planta?

El uso exclusivo de turbinas de vapor en la molienda no es tan eficiente como el uso de accionamientos de velocidad variable (VSDs) y motores para mantener las máquinas en funcionamiento. Al reemplazar las turbinas de vapor tradicionales con un motor de alta potencia y una combinación de accionamientos de velocidad variable de hasta 2 MW, puede ahorrar hasta un 50 por ciento de energía en comparación con las turbinas de vapor tradicionales. La mayoría de las compañías azucareras son autosuficientes en el consumo de energía. Cuanta más energía ahorren las plantas de azúcar en su propio proceso, más energía excedente se puede vender a la red. Eche un vistazo a nuestra oferta de generadores para turbinas de vapor y gas.

Seguridad de personas/planta

La industria azucarera es un entorno extremadamente peligroso para trabajar, debido al alto riesgo de explosiones.


¿Sabías que el polvo de azúcar es tan explosivo como el gas?


Lo que es peor, usted debe garantizar la seguridad de las plantas y personas en estas condiciones peligrosas. Con los motores certificados por ABB para atmósferas explosivas y los rodamientos, engranajes y acoplamientos de ABB, puede garantizar la seguridad de su personal y planta de acuerdo con las normativas de todo el mundo (ATEX, IECEx).


El motor de alta tensión refrigerado por varillas de ABB es uno de los primeros de su tipo en tener una calificación IP66 certificada de forma independiente. IP66 significa que el gabinete es completamente hermético al polvo, lo que lo hace ideal para aplicaciones de azúcar.


Confiabildad

El tiempo es definitivamente dinero en el negocio de procesamiento de azúcar. Tener la producción en funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana, es esencial para mantenerse competitivo.



¿Sabía que las centrífugas son una de las aplicaciones más exigentes en la producción de azúcar?



Debido al alto par de arranque y las fuerzas mecánicas, las centrífugas son aplicaciones extremadamente exigentes en la producción de azúcar. El control de torque directo de ABB en los accionamientos de velocidad variable permite tiempos de ciclo mejorados y menos averías, para que pueda producir más de manera confiable. La reducción del tiempo de inactividad es crítico. Los motores de alto rendimiento para procesos críticos de ABB están diseñados para durar en las aplicaciones más exigentes.




    

También puede beneficiarse de nuestros casi 40 años de experiencia en la fabricación de accionamientos de velocidad variable (VSDs) y motores para la industria azucarera.

ABB es un líder mundial en el negocio de transmisiones y motores. Tenemos casi 40 años de experiencia en la fabricación de accionamientos de velocidad variable  y motores para la industria azucarera. Cada unidad se prueba con una carga completa en nuestra fábrica. Ofrecemos la más amplia selección de motores y variadores de velocidad, desde grandes motores centrífugos y unidades regenerativas, hasta motores de reluctancia síncrona IE4 y paquetes de transmisión. Además, tenemos una amplia red de servicios y especialistas que le brindan tranquilidad.

Oferta completa de ABB'para la industria del azúcar

Select region / language