借助ACS580传动实现轻而易举的简便

ACS580通用型传动的选型、安装和使用都尽可能简便。ACS580传动配备诸多内置功能,可简化订购和交货,并能降低成本,因为一切都通过单个紧凑型套件提供。ACS580始终备有存货,并且,ABB设有本地办事机构,能随时为您提供产品及服务,我们的全球分销商网络成员广泛分布于90多个国家。

通过内置所有必要功能来控制您的应用

ACS580通用型传动可即插即用,用于控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩设备。ACS580只需要非常少的安装或调试工作量。所有必要功能均内置,作为标配,所以不必配备额外硬件,并能简化传动的选型。

ACS580用双直流电抗器技术使合适的电感与合适的负载相匹配,从而抑制和减少谐波。其他内置功能包括 EMC滤波器、制动斩波器(直到尺寸R3)、Modbus RTU现场总线接口和双通道SIL3 安全转矩取消(STO)。

控制面板带有助手和简单的初始设置菜单,有助于您快速、有效地配置传动。

ACS580及所有选件都标配了涂层电路板。ACS580可实现对异步电机和永磁电机的控制。

保持联系,了解您利用ACS580传动能节省多少资金

注册订阅我们的产品快讯,接收关于全新ACS580的最新信息

分享本页


选型、安装和调试简便易行

“全内置”概念可简化传动的选型和安装,达到省时、省钱的目的。尽管ACS580可控制不同行业的多种应用,但只需要非常少的配置和调试时间。

所有基本功能均集成,作为标配,这样就不必配备额外硬件,并简化传动的选型。

轻而易举的简便

  • 集成式控制面板里的简化菜单设置及助手能缩短调试传动所需的时间
  • 没有必要知道参数或使用任何编程语言
  • Drive composer PC工具用于实现对生产过程的调试、配置、监控和调整

供货

ABB拥有广泛的合作伙伴网络和物流中心,确保在全球范围内立即提供存货,从而避免工厂订单。 查看授权合作伙伴网络。

可靠性与耐用性

所有的ACS580传动都在生产中以额定负载在高温下进行测试。测试包括完整的性能测试和我们制造的每台传动的所有保护功能。ACS580及所有选件都标配有涂层电路板。借助ACS580,您能年复一年地提高生产效率。

高防护等级传动确保更佳投资回报

防护等级IP55、ULType12的ACS580系列非常适于轻工业应用,如暴露于灰尘、湿气、振动及其他恶劣环境下的泵、风机和传送带。这款具备高保护等级的传动可降低资本支出,避免或加快完成对外部组件的维护,从而提高传动及生产过程的可靠性。

Untitled-1
使用变频器的诸多益处

卓越能效

内置节能计算器,其中包括计算用电度数和省电度数、二氧化碳减排量和节省资金额,这有助于用户调整生产过程,确保以更佳方式利用能源。能源优化控制模式确保每安培最大转矩,从而减少用电量。ACS580达到高的IE2传动(EN 50598-2)能效等级,支持高效率IE4电机,从而能进一步降低生产周期总成本。 

了解关于ACS580的更多信息

进行注册,接收更多信息

保持联系,了解您利用ACS580传动能节省多少资金

注册订阅我们的产品快讯,接收关于全新ACS580的最新信息
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language