借助ACS580传动实现卓越能效

ABB支持在国际和国家层面开展减排行动,以避免对生态系统和社会产生潜在的危险影响,正如我们在《 关于气候变化和全球变暖的声明 》中所说的那样。包括ABB在内的800多家机构签署“巴黎协定”,致力于确保安全和稳定的气候,其中温升被限制在2摄氏度以内。



当在整个集团或行业广泛实施时,即使小小举措也能促使节省大量能源。譬如,大多数工厂都有许多电机。如今电机耗用的电力占全球发电量的28%,解决各行业电机的功耗问题可大幅节省电力,节省额相当于整个欧盟的发电量。这可以通过将新一代电机与变频器相结合来实现,如ACS580通用型传动。

降低能耗是工业生产过程保持更高生产率的关键。电机对于帮您减少能源用量和减排二氧化碳至为关键。驱动电机的传动是基于您生产过程当前需求所设计的,而避免让您全速驱动电机或只能利用节流阀、闸阀或齿轮这些机械控制装置减少输出。

借助传动可降低总成本和您对环境的不良影响,确保生产过程的高效、可靠运行。在很多情况下,您可根据节能和设备性能的改善迅速估算出投资回报。
 
Μία γεννήτρια ABB

保持联系,了解您能通过利用ACS580传动节省多少能源和成本

进行注册,订阅我们的产品快讯,接收关于全新ACS580的更多信息

分享本页


在哪个环节实现节能及如何节能

泵、风机和压缩机是常用的工业设备,同时它们也更有节能潜力。在您的工厂安装传动,可通过改变电机转速将能耗减少达50%。即使是稍稍降低转速也能达到显著的节能效果。譬如,以80%转速运行的离心泵或风机所消耗的能源相比以100%转速运行的设备而言减少一半。

ACS580通用型传动可即插即用,来帮您控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩设备。ACS580仅需要非常少的安装或调试工作量。所有必要功能均作为标配内置,所以不必配备额外硬件,并能简化传动选型工作。


使用ACS580变频器的诸多益处

在降低运营成本的同时,安装传动还能带来以下益处:

• 提高生产率并实现对电机和生产过程的高质量控制

• 延长设备的使用寿命

• 降低维护成本

• 减排二氧化碳并改善企业形象


在不到一年的时间内获得投资回报

在大多数情况下,投资购置传动的投资回报周期(投资回收期)不到一年,而在传动启动时的第一时间就开始减少用电量了。

因而,工业生产过程采用变频器成为降低成本的一种简单而明智的方法,因为能源成本通常占工业总成本的20%到50%。节约的电费会让您大吃一惊。

借助ACS580实现卓越能效

ACS580内置节能计算器,其中包括计算用电度数和省电度数、二氧化碳减排量和节省资金额,这有助于用户调整生产过程,确保以更佳方式利用能源。能源优化控制模式确保每安培最大转矩,从而减少用电量。 

ACS580达到最高的IE2传动(EN 50598-2)能效等级,支持高效率IE4电机,可进一步降低生产周期总成本。

ACS580是一款全能型ABB通用型传动,提供壁挂式和柜体式传动以及用于柜体安装的传动模块。ACS580可实现轻而易举的节能和简便性,功率范围宽(0.37—500 kW),可助力大功率设备实现节能。

了解关于ACS580的更多信息

进行注册,获得更多信息

保持联系,以便了解您能通过ACS580传动节省多少资金

进行注册,订阅我们的产品快讯,接收关于全新ACS580的更多信息
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language