用于矿井提升机和绞车的变频器和PLC

借助精确的电缆张力控制延长工作时间

如果你对绞车使用变频器来控制电缆张力,可以避免绞车电缆的破损并延长其使用寿命。交流变频器取代昂贵的传统液压绞车控制器。这样就能避免较高维护成本和低能效,同时提高系统的总体可靠性。此外,利用交流变频器进行绞车控制,将能消除液压油泄漏到地面的污染风险。

变速箱故障、绳缆和起重机械的磨损以及低能效会对矿山的盈利能力和安全性造成不利影响。利用变频器改变起重电机的转速,可以在整个速度范围内实现针对起重机的平稳、精确作业。其他益处还包括出色的能效、增强安全性、延长设备使用寿命和降低维护成本。

对于挖泥机,您需要精确定位,以便能高效精确地挖掘矿物质。恒定的绳索张力对于将挖泥机牢牢固定在所要求的位置至为关键。交流变频器支持轻松精确地操纵挖泥机,以及根据不同需求确保精确定位。更多益处包括:降低噪音水平、降低能耗和维护成本。

我们为绞车和矿井提升机提供的产品包括低压交流变频器、中压交流变频器、直流变频器、电机和PLC。

高效、安全、可靠。这一切对于采矿作业都很重要。

亮点

  • 软起软停
  • 精确的速度和转矩控制
  • 自动缆绳张力控制
  • 开环电机控制(DTC)
  • 机械制动控制
  • 同步多台电机
  • 再生制动
  • 4象限运行

Mine winch

想了解更多产品和服务信息?

产品

Loading documents
Select region / language