ABB코리아 보도기사
-
Press Release
ABB솔루션 탑재한 국내 최초 전기추진 항만안내선 ‘e-그린호’ 취항
• 부산항만공사, ABB 전력·추진 솔루션 적용한 친환경 항만안내선 도입…국내 관공선 중 최초
• 1,068kWh 배터리 팩 2기 탑재로 탄소 무배출…ABB 온보드 DC 그리드·PEMS™로 전력 효율 극대화
• ‘2030년 관공선 140척 친환경 전환’ 정부 계획 이행 사례…친환경 여객선, 넷제로 핵심 역할 기대
-
Press Release
ABB, 천안 공장 ‘ISO 50001’ 인증 획득 …효율적 에너지 관리로 넷제로 목표에 기여
• 글로벌 ‘지속가능성 아젠다’ 바탕으로 국내 사업장에 추진한 에너지 효율화 및 데이터 기반 운영 성과 입증 • 천안 공장, ABB그룹 전략에 발맞춰 에너지 관리 수준 개선…2021년 대비 온실가스 배출량 65% 감축 • 이번 ISO 50001 인증 취득은 ABB의 2050년 넷제로 목표 실현에 의미 있는 기여 전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB는 국내 천안 공장이 에너지경영시스템 국제 표준인 ‘ISO 50001’ 인증을 획득했다고 밝혔다. 이는 ABB의 체계적 에너지 관리 활동이 전사적으로 지속 이행되고 있음을 보여주는 성과로, 지속 가능한 운영에서의 글로벌 리더십을 강화하고, ABB그룹의 2050년 넷제로 목표 달성이라는 장기 목표를 뒷받침한다. ISO 50001은 기업이 에너지 효율을
-
Group press release
ABB, 에코바디스 ESG 평가 ‘플래티넘’ 등급 획득…지속가능경영 리더십 입증
전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis)로부터 최상위 등급인 ‘플래티넘 메달’을 획득했다고 밝혔다. 이는 전 세계 13만여 개 평가 대상 기업 중 상위 1%에만 주어지는 인증으로, ABB는 지난해보다 9점 높은 84점(100점 만점)을 기록하며 지속가능경영에서 괄목할 만한 진전을 이뤘다. 에코바디스는 글로벌 공급망 전반의 지속가능성 수준을 객관적으로 비교할 수 있도록 표준화된 데이터 기반 평가를 제공하는 신뢰도 높은 기관이다. 기업이 관련 정책을 보유하고 있는지, 실제 이행하고 측정 가능한 성과로 이어지고 있는지 등을 중점적으로 평가한다. 에코바디스 평가는 기업의 지속가능경영 수준을 독립적이고 객관적으로 검증하는 지표로 인정받고 있으며, 글로벌
-
Press release
ABB, 알루미늄 열간 압연기용 새로운 박스 게이지 출시
ABB는 열간 압연 공정의 최종 단계에서 정확한 알루미늄 두께 측정을 가능하게 하는 새로운 버전의 Millmate Thickness Gauge(MTG) 솔루션을 출시했다. 신제품 MTG 박스 게이지는 MTG 기술의 검증된 성능을 열간 압연 환경에 확대 적용할 수 있다. MTG 박스 게이지는 열간 압연의 마지막 단계에서 8mm 미만의 알루미늄 스트립 두께를 측정한다. 여기서 제품 품질과 생산 효율성을 보장하기 위해 정확한 데이터가 매우 중요하다. 열간 압연 공정에서 발생하는 까다로운 조건에서도 보호 기능을 제공하고자 압연 중 마찰을 관리하고 온도를 제어하는 데 사용되는 에멀젼 접촉으로부터 내부 센서 구성 요소를 보호할 수 있는 방수방진 IP66 등급을 적용했다. 새로운 설계는 열에 민감한 전자 기판 쪽으로
-
Press release
ABB, 한국지역난방공사와 MOU 체결 …AI 기반 국내 난방망 혁신 협력
전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB는 국내 최대 지역난방 사업자인 한국지역난방공사(이하 ‘한난’)와 ‘인공지능(AI) 기술을 활용한 국내 난방 인프라 혁신 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약을 통해 양사는 ABB의 글로벌 자동화·디지털화 역량과 한난의 40여 년 운영 경험을 바탕으로, 고도화된 AI 기반 솔루션의 개발 및 적용 관련 공동 연구를 진행할 예정이다. 이번 협력은 국내 지역난방망을 미래 지향적으로 고도화하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 전국 190만 호 이상에 공급되는 국가 주요 난방 인프라의 신뢰성과 효율성, 지속가능성을 향상하고자 한다. ABB는 지난 40여 년간 자동화 및 제어 기술을 통해 한난의 지역난방 운영을 지원해 왔다. 양사의 오랜 협력 관계와
-
Article
ABB, 산업 설문조사 발표…“AI∙자동화∙과감한 투자가 한국 에너지 전환의 핵심 동력”
전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 산업 설문조사 ‘2025 아시아태평양 에너지 전환 준비 지수(Asia Pacific Energy Transition Readiness Index 2025)’의 한국 주요 결과를 발표했다. ABB 에너지 산업 사업부(ABB Energy Industries)가 진행한 조사에 따르면, 한국은 저탄소 미래를 향한 기술 기반 투자가 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났다. 조사에 응한 국내 에너지 업계 경영진 과반수(65%)가 인공지능(AI)과 자동화를 한국의 에너지 전환을 이끄는 핵심 동력으로 꼽았으며, 투자 우선순위는 디지털화(43%), 자동화(37%), 전기화(21%) 순으로 집계됐다. 특히 디지털화 투자 비중은 아태 지역 평균(38%)을 웃돌아, 탈탄소화와
-
Press Release
ABB, ‘코마린 2025’서 해양 산업 지속가능성·효율성 높이는 전기화 솔루션 선봬
• ‘해양 산업의 전기화’ 주제로 부스 참가…‘에너지 전환’, ‘지속 가능한 스마트 혁신’, ‘해양 산업 생태계 재편’ 등 테마 맞춰 혁신 솔루션 30여 종 전시
• AMXE 해양 모터 국내 첫선…영구자석 축발전기, REX615·640 등 고효율∙고성능 제품군 주목
• 행사 기간 17개 자체 기술 세미나도 열어 전기화 및 자동화 미래 제시 예정
-
보도자료
ABB, 신규 가스 크로마토그래프 분석기 출시 - 산업 시스템 보호를 위한 사이버 보안 기본탑재
ABB는 천연가스, 바이오가스, 석유 및 석유화학 산업에서 복잡한 가스 혼합물의 실시간 분석과 사이버 보안에 새로운 표준을 제시하는 GCP100 가스 크로마토그래프를 출시했다. 새로운 GCPro 시리즈에 속하는 GCP100은 플랜트 운영자가 프로세스 안정성과 제품 품질을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원한다. 사이버보안 기능을 기본 탑재한 GCP100은 기존 프로세스 분석 방식을 혁신해 보다 안전한 환경에서 효율성을 높이는 통찰력을 제공한다. GCP100은 사이버 보안 기능과 일체형 Wi-Fi 기능을 갖춘 최초의 가스 크로마토그래프(GC)이다. 시중에 나와 있는 다른 GC와 달리 타사 장치에 연결할 필요가 없어 암호화 및 보안 취약점을 제거했다. GCP100 분석기 자체에 암호화 기능이 내장돼 기밀 공정
-
보도자료
ABB, 초박형 포일 생산 공정을 위한 저하중 평탄도 측정 시스템 출시
ABB는 냉간 압연 공정용 차세대 저하중 시스템인 Stressometer Low-Force Flatness System을 출시했다. 이 시스템은 알루미늄, 구리, 철강 호일 등 초박형(Ultra-thin) 금속 포일을 생산하는 공정에 적합하며, 높은 정밀도, 견고한 설계 그리고 낮은 총소유 비용을 결합한 것이 특징이다. 지름 200mm의 소형 롤에 장착되는 신규 저하중 시스템은 기존 ABB Stressometer® 센서의 물리적 구조를 유지하면서 특수 소재 특성을 적용해 몇 그램 수준의 아주 작은 하중 변화도 감지할 수 있는 뛰어난 해상도를 제공한다. 두께 50마이크론에서 5마이크론에 이르는 포일을 처리하는 마감 공정(finishing applications)에서 평탄도, 두께, 장력 제어를 훨씬 더
-
보도자료
ABB, 싱가포르 최초 부유식 LNG 터미널에 전력 시스템 공급
• 싱가포르 첫 FSRU에 ABB 통합 전력 및 추진 시스템 적용
• LNG 운반선 프로젝트 전반에서 이어온 ABB–한화오션 협력 관계 강화
• 신규 FSRU는 에너지 인프라에 대한 싱가포르의 전략적 투자이며 에너지 전환 전략의 핵심 역할
No articles available for the selected year.