Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται στην ανάπτυξη έξυπνων υποδομών φόρτισης

Οι απόψεις που μπορεί να συναντήσει κανείς σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ποικίλουν καθώς υπάρχουν ένθερμοι υποστηρικτές αλλά και πολέμιοι αυτών, αλλά και αυτοί που δεν έχουν πάρει ακόμη οριστική θέση. Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θα κυριαρχήσουν στην αγορά, καθώς οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν ήδη ανακοινώσει την στρατηγική στροφή τους στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τίθενται οι απαιτούμενες βάσεις στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης με στόχο το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις το 2030 να ανέρχεται στο 30%. Σημαντικός παράγοντας για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αποτελεί η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τι προσφέρουμε...

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language