Slim energiemanagement bij Brotmanufaktur Schmidt dankzij ASKI

Van verbruiker naar prosumer

header Refcase-brotmanufaktur-schmidt
De energiewereld verandert in rap tempo. Veel bedrijven zijn niet langer alleen afnemers van energie, maar ontwikkelen zich steeds vaker tot actieve producenten én regisseurs van hun eigen energiehuishouding. Deze ontwikkeling staat ook wel bekend als ‘prosuming’ en krijgt concreet vorm bij de Müncher Brotmanufaktur Schmidt. Met behulp van ASKI Energy laat het bedrijf zien hoe technologie direct bijdraagt aan lagere kosten en meer efficiëntie, bedrijfszekerheid en duurzaamheid. En dat met een terugverdientijd van slechts negen maanden. 

Brotmanufaktur Schmidt is veel meer dan een traditionele bakkerij. Het bedrijf bestaat uit 16 winkels, een café-/restaurantconcept voor de lunch en een centrale productielocatie: de ‘Brotmanufaktur’. Hier komen tal van energie-intensieve processen samen. Ovens, kneedmachines, koelinstallaties, vaatwassers en ventilatiesystemen draaien vrijwel continu. Daarnaast beschikt het bedrijf over vier publieke laadpunten en nog eens vier EV-laadpunten voor de eigen distributie van de fabriek naar de filialen. 

Complexiteit beheersbaar maken

Al deze processen vragen om energie. En dan vooral om energie op het juiste moment. Zonder slimme aansturing ontstaan tenslotte piekbelastingen, vaak met hoge netkosten tot gevolg. Om deze complexiteit beheersbaar te maken, maakt het bedrijf al jaren gebruik van ASKI. Dit energiemanagementsysteem brengt alle energiestromen samen en zorgt voor een slimme afstemming tussen opwekking en verbruik.

Duurzaamheid als bedrijfsstrategie

Duurzaamheid speelt daarbij een centrale rol. De bakkerij werkt met hernieuwbare energie en zet sterk in op de elektrificatie van transport. Maar minstens zo belangrijk is de economische kant. Bij hoge energiekosten telt tenslotte elke kilowattuur en stijgende energieprijzen zijn in deze sector moeilijk door te berekenen aan de klant. 

Door processen slimmer aan te sturen – zoals ovens, koeling en warmteterugwinning – is het energieverbruik aanzienlijk verlaagd. Energiebeheer is daarmee net zo’n essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden als logistiek of productieplanning. 
Refcase-brotmanufaktur-schmidt-1
Refcase-brotmanufaktur-schmidt-3
Refcase-brotmanufaktur-schmidt-6

Van inzicht naar optimalisatie

Met ASKI heeft Brotmanufaktur Schmidt voor het eerst ook volledig inzicht in waar en wanneer energie wordt gebruikt. Op basis van deze data worden processen actief gestuurd. Zo worden conflicten vermeden, wordt gelijktijdig gebruik binnen het contract mogelijk gemaakt en wordt energie ingezet op momenten dat deze het meest gunstig beschikbaar is. 

Ook installaties zoals laadpalen, koelinstallaties en productiemachines worden dynamisch aangestuurd. Dit voorkomt overbelasting van de aansluiting en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie.

Slimme integratie van energiebronnen

De kracht van ASKI zit in het integreren van de verschillende energiestromen in één systeem. Zonne-energie, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling (WKK) en restwarmte worden slim met elkaar verbonden en werken effectief samen. Zo wordt de warmtepomp niet alleen aangestuurd op basis van de warmtevraag, maar ook op basis van de beschikbaarheid van elektriciteit. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met schommelingen in energieprijzen, waardoor het systeem automatisch kiest voor de meest efficiënte inzet van energie. Ook het laden van elektrische voertuigen gebeurt intelligent: zoveel mogelijk met eigen opgewekte energie of op de meest gunstige momenten van de dag.   

Refcase-brotmanufaktur-schmidt-4
Refcase-brotmanufaktur-schmidt-2
Refcase-brotmanufaktur-schmidt-5

Flexibel en toekomstbestendig

ASKI Energy is bovendien modulair opgebouwd en groeit mee met het bedrijf. Nieuwe installaties of uitbreidingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Tegelijkertijd speelt het systeem in op veranderingen in de energiemarkt, zoals variabele prijzen en nieuwe regelgeving. 

Voor Brotmanufaktur Schmidt betekent dit dat energie niet langer alleen een kostenpost is, maar een actief onderdeel van de bedrijfsvoering. Door slim te sturen op verbruik en opwekking ontstaat een stabieler, efficiënter en duurzamer geheel; één dat zich bovendien in negen maanden tijd heeft terugverdiend. Daarmee is Schmidt een praktisch voorbeeld van hoe de energietransitie er in de dagelijkse praktijk uitziet: concreet, meetbaar en direct van invloed op het bedrijfsresultaat. 

Meer weten over ASKI? Bezoek dan de website van ABB: 


  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language