Referência de cliente - Solarys

A produção rápida e confiável salva o dia

greenpower_banner

Solarys, uma empresa com sede em Arezo, na Itália, fundada em 2007 por Michele Burbi, opera no campo de engenharia de projetos e gestão de locais, lidando tanto com os aspectos comerciais quanto com os financeiros.

O desafio

O Parque Fotovoltaico de Malalbergo, a maior instalação fotovoltaica da Toscana, começou a operar em fevereiro de 2011 em uma área de aproximadamente 26 hectares no município de Cortona. A potência instalada é de aproximadamente 10,5 MW, equivalente ao consumo de cerca de 5500 residências, e a consequente redução de emissões de CO2 à atmosfera equivale a 7200 toneladas/ano.

Com apenas um mês do início dos trabalhos, foi publicado o Decreto Ministerial “Romani”, que efetivamente caiu como uma bomba, pois antecipou o prazo final de conexão para elegibilidade aos incentivos, antecipando em três meses a data de conclusão planejada originalmente pela Solarys. 

As implicações eram graves: sem os incentivos, a lucratividade geral ficaria seriamente ameaçada. Superada a tentação inicial de abandonar o projeto, o cronograma (GANTT) foi totalmente revisado e drasticamente acelerado. Foi preciso trocar diversos fornecedores, pois nem todos seriam capazes de entregar os materiais com uma margem tão grande. 

A solução

Mas a aposta compensou: a instalação foi conectada à rede dois dias antes do prazo limite dado pelo Decreto; três meses antes da data originalmente fixada para a conclusão dos trabalhos.

Diversos fabricantes tiveram que aceitar reduções drásticas nos tempos de produção: esses incluíram a ABB, envolvendo a fábrica em Marostica (298 caixas de combinação), a de Frosinone (interruptores em caixa moldada TMax T8, 2500A), a fábrica de S. Palomba (disjuntores modulares S 200 e equipamentos modulares para trilhos DIN – relés, contatores e temporizadores) e a de Garbagnate Monastero para a montagem dos painéis de manobra.

Essa parceria para resolver uma situação extremamente delicada consolidou a relação entre a Solarys e a ABB, que se tornou uma referência automática para todos os projetos, mesmo no exterior. A lição aprendida dessa experiência foi não ser tentado pelas oportunidades, aparentemente vantajosas em termos de preço, que não considerem valores ainda mais importantes, como o tempo e o esforço despendidos pela equipe de vendas e a confiabilidade, flexibilidade, velocidade de reação e capacidade de personalização de componentes da ABB.

Produtos principais envolvidos

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language