ABB Ability™船舶态势感知系统

the Suomenlinna passenger ferry out on the water in the evening

ABB Ability™ 船舶态势感知是一个连续的电子瞭望台,通过增强的态势感知和操作建议为桥楼船员提供支持。该系统合并各种传感器数据,执行风险评估并提供实时操作支持。凭借全数字可见性,它可实现远程操作和监控,并为逐步自主操作提供起点。

 

ABB Ability Marine Pilot Vision - Complete situational awareness

完整的态势感知

通过结合视觉、传感器和海图观察,该系统可提供船舶周围的完整概览,突出显示航行各个阶段的相关信息。

ABB Ability Marine Pilot Vision - Keep reliable continuous and predictive lookout

保持可靠的连续和预测性瞭望

随着时间的推移,人类往往难以保持良好的广角概览,检测缓慢的渐进变化,并在同时发生许多事情时保持概览。系统会为您执行此操作。

ABB Ability Marine Pilot Vision - Reduce potential for accidents

减少事故发生的可能性

及早提醒可能的碰撞危险,并建议避开任何障碍物。该系统显示所有重要物体的实际距离和运动。

亮点

 

更多优势

以 360° 视图客观记录操作
证明您的船舶可以在客户资产附近运营,并掌握船舶的实际安全记录,以便在发生未遂事故或事故后进行系统跟进。

易于使用的系统
跨船舶系统的直观单屏概览,具有触摸操作和非常小的占地面积。

自主运营的基石
随着时间的推移,该解决方案易于升级,具有进一步的附加自主功能。现在熟悉了Pilot系列系统,当以后添加更多自主功能时,船上人员将学习得更快,更舒适。
ABB Ability™ Marine Pilot

 

更多参考

 

Select region / language