Pourquoi OneFit Retrofill est plus qu'un disjoncteur de remplacement pour votre ancien appareillage électrique

Le dernier modèle de rétrofill de hard-bus d'ABB peut s'adapter à votre stratégie de gestion des actifs à court et à long terme.

Standardisez votre installation et modernisez les panneaux obsolètes - de la plupart des fabricants - en utilisant les disjoncteurs MT d'ABB, qui peuvent être inclus dans le budget de maintenance (Opex - Operating Expenditure). Réutiliser les mêmes disjoncteurs sans aucune modification lors du prochain renouvellement de la sous-station, lorsque vous serez prêt à remplacer l'ensemble du tableau (Capex - CAPital EXpenditure). Voici un guide des kits de modernisation OneFit et des options supplémentaires qui vous permettront d'optimiser votre investissement.

Ce que tout le monde devrait savoir sur Retrofit

La modernisation des disjoncteurs est une solution rentable pour moderniser le tableau, avec différentes approches, décrites en détail dans  ;
"4 types de disjoncteurs rétroactifs : lequel choisir ?. Il en résulte une amélioration sensible de la fiabilité, de la sécurité, de la maintenance et des performances.

Voir la figure 1.

Définition du remplacement des disjoncteurs

Le CB retrofill est un processus de modernisation comprenant le remplacement du disjoncteur et de certains composants fonctionnels des compartiments d'alimentation. Il est applicable lorsque le châssis de l'appareillage existant est en état de marche. Il s'agit notamment d'une gamme de solutions permettant de moderniser le tableau lorsque des contraintes supplémentaires sont en place :
  • d'autres pièces que le disjoncteur (volets, verrouillages, etc.) doivent être remplacées ;
  • la conception originale du panneau ne permet pas de répondre aux caractéristiques et aux normes exigées aujourd'hui.

 See Figure 2.

La particularité du concept OneFit Retrofill d'ABB

OneFit est le dernier concept de retrofill hard-bus d'ABB, intégrant une technologie d'enfichage intégralement sécurisée qui permet de connecter facilement le nouveau disjoncteur à une large gamme de panneaux existants. OneFit est composé d'un cadre accueillant le nouveau disjoncteur. Il est relié aux traversées du tableau existant par un circuit d'alimentation supplémentaire, qui sert également d'interface interne avec le nouveau disjoncteur.  ;

Voir la figure 3.

Cette solution permet de concilier le besoin d'une solution de réaménagement avec un coût raisonnable  ;travaux de chantier limités et interruption liée. 

1. Panneau existant
2. Système d'adaptation du cuivre
3. Coquille isolante
4. Plaque isolante
5. Sous-sol
6. Obturateur
7. Cadre
8. ABB new  ;standard disjoncteur
9. Porte (sur demande)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Quelle option de mise à niveau du tableau est la meilleure pour vous ?

OneFit

OneFit
Safety

OneFit
Sécurité Plus

OneFit
ESafety Plus

La véritable solution de remblayage Augmentation de la protection du personnel Un nouveau niveau de sécurité opérationnelle Rénovation intégrale de l'équipement

Augmentation de la protection du personnel
Nouveau volet de séparation métallique X X X X
Propriétés diélectriques accrues grâce à un nouvel arrangement isolant X X X X
Catégorie de perte de continuité de service : mise à niveau du tableau LSC-1 & ; LSC-2A en LSC-2B PM (barres omnibus, compartiments CB &  compartiments de câbles physiquement & électriquement séparés par des cloisons métalliques et des obturateurs). X X X X
Nouveaux rayonnages pour appareils avec verrouillage standard X X X X
Entrée et sortie des appareils avec porte fermée X X X
Entrée et sortie d'appareils motorisés pour tous les disjoncteurs/contacteurs à vide X X

Rénovation intégrale de l'équipement
Télécommande et relais de protection avancé X
Capteurs de courant intégrés sans dissipation de chaleur X
Les capteurs de tension combinés ne sont pas affectés par le risque de ferrorésonance X

Fonctionnalité de l'interrupteur de mise à la terre
modernization
Nouvelles fonctionnalités d'emboîtement X X X X
Camion de test de câbles * * * *
Camion de mise à la terre, également avec capacité de fabrication * * * *

Nouveau niveau de sécurité de l'arc interne
Rétrofit des relais avec  ;Relion® ; famille intégration d'entrées de détection d'arcs * * * *
Mise à niveau de l'appareillage -  ; * * * *
Intégration d'un système de protection active contre les arcs électriques  ;UFES (interrupteur de mise à la terre ultra rapide) * * * *
X Dans le paquet * Options supplémentaires

Voyez comme il est facile et rapide de mettre en œuvre OneFit

Data Collection Étude de faisabilité Phase de conception Solution finale
La collecte de données sur les équipements existants est effectuée sur place, soit à l'aide d'instruments conventionnels, soit beaucoup plus rapidement à l'aide d'un système de balayage 3D.
Plus besoin de l'appareil d'origine pendant la phase de conception.
LesOutil paramétrique globalpermet aux utilisateurs d'ABB de convertir facilement les données recueillies sur l'équipement d'origine en une étude de faisabilité professionnelle et rapide. Le Global Parametric Tool permet de standardiser et d'optimiser la phase d'ingénierie. Un processus qui pouvait prendre des semaines de travail peut désormais êtreen quelques heures. Un résultat affiné de l'outil paramétrique global permet d'obtenir des informations sur l'état de l'environnement.une mise en œuvre rapide de la production et une livraison rapidede la solution complète.



Avantages opérationnels à court et à long terme

L'approche de OneFit retrofill permettra à vos opérations d'être gagnantes à court et à long terme :

  • le nouvel appareil incorpore  ;pièces de rechange standard avec tous les avantages en termes de  ;disponibilité et conditions de livraison
  • l'équipement et les pièces de rechange sont  interchangeableavec de nouveaux panneaux d'extension ABB et un tableau supplémentaire
  • plant standardization: le réaménagement de différents panneaux fabriqués à l'origine en utilisant le même appareil ABB standard
  • même interface opérationnelle et même approche de la maintenancepour l'équipement installé dans OneFit et les nouveaux panneaux ABB
  • activité du site fermée par un  formation opérationnelle  pour votre personnel
  • possibilité d'utiliser et de servir des équipements MV avec  ;des coûts de maintenance réduits et prévisibles grâce à un système modulaire  ;accord sur le niveau de service

Voir la figure 4.

Gamme complète d'appareils

- VD4: casse-vide avec actionneur mécanique
- VM1: casse-vide avec actionneur magnétique
- HD4: Disjoncteur à gaz SF6 avec actionneur mécanique
- VSCContacteur à vide à fusible : contacteur à vide à fusible

En savoir plus

Select region / language