Framtidens gruvdrift

Vilka teknologier kommer att vara centrala för gruvbranschen i framtiden?

Dela sidan

Tänk dig in i hur gruvdriften kan skötas i framtiden och föreställ dig vilka nya möjligheterna som digitaliseringen kan ge!
Det uppskattas att digitaliseringen av gruvor kan spara 373 miljarder dollar till 2025 genom att höja produktiviteten, minska spill och hålla gruvorna säkra.

Var börja vi?

Det finns tre stora trender som förändrar gruvdriften i grunden.

  • Omställningen från diesel till elektrifiering.
  • Digitaliseringen som resulterar i ökad produktivitet och mer hållbart nyttjande av resurser, samtidigt som kostnaderna sänks.
  • Automation, som också ökar produktiviteten, men också sättet vi jobbar på.

Hur saker och ting kommer att utvecklas de närmaste 5-15 åren är till viss del osäker, men framtiden formas av dagens innovationer och framsteg.

Varje företag som är verksamt inom, eller servar, gruvnäringen kan delta redan nu i att forma framtiden.

Låt oss tillsammans, utveckla och samarbeta för att skapa nya standarder för gruvdrift!

Teknologier som förändrar gruvbranschens framtid

Under tusentals år har gruvdriften gett oss de råmaterial vi behöver för att utveckla ekonomin och bygga upp vårt samhälle. Gruvarbetarna har ofta satt sina liv på spel genom att arbeta djupt under jorden under farliga förhållanden för att bryta och transportera de värdefulla ämnena till ytan. 

Men gruvdriften är på väg in i en ny era. Den moderna gruvarbetarens arbetsmiljö förändras.
Välkommen till ABB:s digitala gruva!



I den digitala gruvan är alla delar av driften sammankopplade, för ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet.

Mine location intelligence (Intelligent lokalisering i gruvan) ökar potentialen för fjärrstyrning. Positionering och styrning i realtid ger gruvarbetarna 100 % säker åtkomst och kortare evakueringstider.


Övervaknings- och analystjänster ger en realtids-vy över den hårdast arbetande utrustningen i gruvan – gruvspelet, och upptäcker tidigt onormala säkerhetstillstånd och undviker produktionsförluster på ca 1500 ton i timmen.


Det växellösa drivsystemet,GMD, kan övervakas var som helst och när som helst. Det innebär högre effektivitet och tillgänglighet till drivsystemet, med nästan 100 % tillförlitlighet. Driftstopp är oundvikliga, men de kan minskas avsevärt med hjälp av underlag från dataanalys. Det mildrar och kontrollerar en av de största men minst förutsägbara kostnaderna.


Snabba svar med fjärrlösningar innebär lägre kostnad per ton och att dyra komponenter behöver bytas ut mer sällan.


Intelligenta scenarioprognoser ser till att problem löses så snabbt och effektivt som möjligt.

Framtidens gruvor är koldioxidfria, digitaliserade och autonoma.

Vi omvandlar gruvdriften genom att skapa en digitalt aktiverad miljö som är säker, ren och hållbar, med medarbetare som utför spännande och stimulerande uppgifter.   

Samarbeta med ABB!

Varför ABB?

ABB är marknadsledande inom gruvspel, gruvautomation och elektrifiering. Vi flyttar nu tyngdpunkten från gruva till marknad mot optimering och digitalisering av gruvor för att hjälpa gruvarbetare mot en ny digital värld med:

  • Skickliga och motiverade medarbetare
  • Över 130 års innovation och processkunskaper
  • Kontinuerlig investering i FoU
  • Strikt kvalitetskontroll både för ABB och våra leverantörer enligt regelverk och lagar i olika gruvländer
  •  Hälsa, säkerhet och miljö inbyggt i våra system och produkter
  •  Världsomspännande servicenätverk

Skapa kontakt

ABB in Mining

ABB in Mining @ABB_Mining

RT @abbcontroltech: Want to know why ABB is ARC’s top 𝗗𝗖𝗦 vendor 23 times in a row? Discover why we remain number one here: t.co/am…

ABB in Mining

ABB in Mining @ABB_Mining

RT @ozmining: Miners embracing new technologies more than ever: Australian Mining caught up with ABB to talk about the mining sector’s acce…

ABB in Mining

ABB in Mining @ABB_Mining

RT @ABBgroupnews: Better decisions for connected mining - Learn how #ABB digital solutions help @GoldFields_LTD overcome the harsh conditio…

ABB in Mining

ABB in Mining @ABB_Mining

RT @im_mining: ABB says it is working with Boliden to build a strategic co-operation to use low carbon footprint copper from the miner in i…

ABB in Mining

ABB in Mining @ABB_Mining

RT @im_mining: .@ABB_Mining has been selected by @bhp to deliver a #powermanagement system for the #Jansen #Potash Project in Saskatchewan,…

Select region / language