- Data Centre World, el principal evento europeo del sector, ha vuelto a reunir a la industria de los centros de datos en IFEMA, MADRID.
- ABB ha presentado sus soluciones para una electrificación segura, inteligente y sostenible de los centros de datos.
- Jorge Lis, Global Segment Leader de ABB, y Eloy Madrid, Medium Voltage Director de ABB Spain, hablaron sobre la visión de ABB del segmento de centros de datos y los futuros retos del mercado.
El negocio Electrification de ABB ha participado en una nueva edición de Data Centre World Madrid, el principal encuentro profesional del sector en Europa. Durante el evento, ABB ha presentado sus soluciones para una electrificación más eficiente y digitalizada, con el objetivo de ayudar a cumplir con las más exigentes normativas.
Entre las tecnologías expuestas en el stand de ABB, destacó la nueva celda de media tensión SafeRing/SafePlus Air, una solución que elimina el gas SF₆ (hexafluoruro de azufre), con alto potencial de calentamiento global, y lo sustituye por aire seco como medio aislante.
Su incorporación anticipa el cumplimiento del nuevo reglamento europeo, que prohíbe el uso de gases fluorados a partir de 2026, marcando un paso decisivo hacia una infraestructura eléctrica climáticamente neutra.
Otra de las propuestas de ABB son las soluciones que permiten aumentar la disponibilidad y continuidad del suministro eléctrico, aspectos críticos para centros de datos de alta densidad:
- Las UPS Megaflex con una potencia de hasta 2 MW, con módulos plug&play de 250 kW, facilitando escalabilidad sin interrupciones.
- Soluciones desde la distribución centralizada con Remote Power Panel (RPP), y Busway, integrada en la parte superior del cuadro de racks para una instalación punto a punto. Ambas permiten gestionar la configuración gracias a una interfaz intuitiva. Estas tecnologías están pensadas para simplificar el mantenimiento, reducir riesgos operativos y optimizar el rendimiento en entornos de misión crítica.
- ABB Power Care, un programa de soporte integral que incluye atención técnica 24/7, costes fijos predecibles y soporte remoto con herramientas como: RAISE, sistema de asistencia mediante realidad aumentada y Partner Hub, plataforma online de gestión de activos con garantías de ciberseguridad.
La compañía también estuvo presente en el Data Center del futuro, organizado por Data Centre World, con su Sistema Modular Extraíble UPS de la serie DPA S4 escalable hasta 1,5MW mediante módulos UPS de 50kW y una eficiencia del 97,6%.
Ponencias
Jorge Lis, Global Segment Leader de ABB, y Eloy Madrid, Medium Voltage Director de ABB Spain, impartieron una ponencia la visión de ABB del segmento de centros de datos y los futuros retos del mercado.

Jorge Lis, participó también en la mesa redonda sobre la energía en los centros de datos preparados para la inteligencia artificial: cómo la iniciativa OCP impulsa el ecosistema de centros de datos.
La participación en Data Centre World 2025 reafirma el compromiso de ABB Electrification con la innovación tecnológica aplicada a infraestructuras críticas, en línea con su visión de un sistema energético más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible un uso eficiente y fiable de la electricidaddesde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos connuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica ygestión energética.Ayudamos a empresas, industrias y consumidores a gestionar sus instalaciones y hogares de formaeficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo deforma segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrification