Qu’est-ce que la protection contre les surtensions pour toute la maison et vau-t-elle la peine ?

Qu’est-ce que la protection contre les surtensions pour toute la maison et vau-t-elle la peine ?

La première ligne de défense essentielle pour votre domicile

La protection contre les surtensions pour toute la maison protège votre propriété contre les pointes de tension soudaines de secteur qui causent des dommages coûteux aux appareils électroniques sensibles. Un dispositif de protection contre les surtensions (DPS) installé au panneau électrique protège toute votre maison et vient compléter les barres d’alimentation standards, qui offrent une protection limitée aux appareils branchés qui y sont branchés.

Découvrez pourquoi l’installation professionnelle d’un DPS fiable et de haute qualité représente un investissement judicieux pour les ménages, particulièrement dans les régions du Canada sujettes aux orages.

Qu’est-ce que la protection contre les surtensions pour toute la maison ?

Protection contre les surtensions pour toute la maison : la base

Les systèmes électriques résidentiels sont exposés au risque de pointes soudaines de tension d’alimentation pouvant endommager ou détruire votre équipement électronique, comme les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils intelligents.

Bien que ces surtensions ne durent généralement que quelques millisecondes, les surtensions peuvent être causées par des perturbations du réseau électrique ou par la foudre frappant les lignes électriques et les transformateurs, un phénomène courant dans certaines régions du Canada où les orages sont fréquents. Les surtensions sont également causées par un câblage défectueux ou des appareils en mauvais état, par l’utilisation de chargeurs pour véhicules électriques ou par le démarrage ou l’arrêt d’appareils énergivores, comme les congélateurs ou les sécheuses.

Peu importe leur origine, ces surtensions peuvent causer des dommages coûteux à vos appareils électroniques délicats et potentiellement mener à des incendies. L’installation d’un dispositif de protection contre les surtensions (DPS) par un professionnel sur le panneau électrique principal aide à protéger vos systèmes électriques contre les surtensions nocives et potentiellement dangereuses.

Comment fonctionne la protection contre les surtensions pour toute la maison ?

Une surtension soudaine de secteur peut causer une accumulation dangereuse d’énergie dans les appareils électriques et le câblage résidentiel. À moins d’être redirigé vers mise à la terre en toute sécurité, cet excédent d’énergie peut causer une surchauffe et endommager les composantes sensibles.

Un dispositif de protection contre les surtensions pour toute la maison, que l’on appelle également dispositif de protection contre les surtensions (DPS), est généralement installé sur le panneau électrique résidentiel ou à l’entrée de service de la propriété. Il agit comme un système de surveillance qui détecte les hausses de tension au-delà d’un seuil établi. Lorsque ce niveau est dépassé, le DPS agit presque immédiatement, normalement en quelques microsecondes pour rediriger l’énergie excédentaire vers un conducteur de mise à la terre dans la propriété pour que les appareils ne soient pas affectés.

Que peuvent et ne peuvent pas accomplir des dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison ?

Les DPS pour toute la maison offrent une première ligne de défense essentielle pour tous les appareils électroniques, électroménagers et câbles électriques se trouvant dans votre maison. Protéger l’équipement contre les dommages causés par des tensions transitoires soudaines aide également à prolonger la durée de vie des appareils sensibles en réduisant l’impact des surtensions au fil du temps, même celles causées par de faible intensité qui surviennent quotidiennement.

De la même façon, gardez à l’esprit qu’un dispositif de protection contre les surtensions ne remplace pas une installation ni un entretien adéquat de votre système électrique résidentiel par un professionnel qualifié. Les DPS ne peuvent pas non plus empêcher la foudre de frapper directement votre maison.

Qu’est-ce qui cause les surtensions dans les maisons au Canada ?

Causes externes des surtensions résidentielles

Les orages sont un phénomène courant dans certaines régions du Canada, surtout durant l’été. Puisque des millions d’éclairs frappent chaque année, les orages sont une cause majeure de pannes de courant lorsque les transformateurs, postes électriques ou lignes électriques sont touchés.

En plus de causer des pannes, la foudre est une source de pointes de tensions dans le réseau de distribution électrique qui peuvent durer quelques millisecondes ou moins. Les surtensions peuvent également être causées par d’autres facteurs dans le réseau de distribution, ou par des fluctuations lorsque l’alimentation est restituée après une coupure de courant.

Causes internes des surtensions résidentielles

Certains appareils électriques à domicile peuvent eux-mêmes générer des surtensions. Même allumer un électroménager tel qu’une laveuse ou une sécheuse constitue un risque pour les autres appareils électroniques sensibles. Des pointes de courant peuvent également avoir lieu lorsque des circuits sont surchargés, par exemple lorsque l’on branche trop d’appareils ou lorsque le câblage est endommagé.

Pourquoi les surtensions sont-elles plus fréquentes que ce que croient la plupart des propriétaires de maison ?

Ce ne sont pas que la foudre et les problèmes occasionnels du réseau qui posent un danger pour les appareils électroniques ou risquent de leur causer des dommages irréparables dus à des pointes soudaines de tension. Les appareils technologiques de votre maison sont également exposés au risque de micro-surtensions quotidiennes qui contraignent les circuits internes et peuvent, avec le temps, entraîner des défaillances prématurées.

La protection contre les surtensions pour toute la maison vaut-elle la peine ?

Comprendre les coûts et avantages d’une protection contre les surtensions pour toute la maison

Le coût ponctuel associé à l’installation d’un DPS de haute qualité par un professionnel doit être évalué en fonction des économies potentielles à long terme. Les maisons modernes possèdent plus d’appareils électroniques, et une seule surtension importante peut en endommager plusieurs simultanément.

En plus du coût de réparation ou de remplacement de ce matériel, qui peut être exorbitant, une maison sans bonne protection contre les surtensions risque également l’inconvénient de voir ses systèmes de divertissement, de sécurité, de surveillance ou de communication être hors service pendant une certaine durée.

Protection des maisons intelligentes modernes

Il y a beaucoup d’appareils connectés dans les maisons intelligentes d’aujourd’hui. Que ce soit la laveuse, le réfrigérateur, l’aspirateur robot, les ordinateurs, les consoles de jeu, ou alors le système de divertissement, en passant par les systèmes d’éclairage, de sécurité, de contrôle d’accès et de surveillance, la maison moyenne est comblée de dizaines d’appareils connectés à Internet.

La surtension causée par la foudre peut mener à des dommages irréparables aux routeurs à large bande et aux points d’accès Wi-Fi, mettant hors service l’ensemble du réseau domestique. Une protection contre les surtensions pour toute la maison peut garantir que les appareils technologiques essentiels restent connectés et fonctionnels.

À quel moment les dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison offrent-ils une valeur maximale pour les propriétaires de maison ?

La protection contre les surtensions pour toute la maison est un investissement pertinent pour les propriétaires et les promoteurs de nouvelles constructions, tout comme de maisons rénovées. Les DPS sont particulièrement bénéfiques pour les propriétaires de maison se trouvant dans les régions du Canada sujettes aux orages. Il est particulièrement recommandé dans les résidences dotées de nombreux appareils connectés, où des surtensions peuvent causer des dommages onéreux aux appareils connectés.

Protection contre les surtensions pour toute la maison ou protection contre les surtensions à partir de barres d’alimentation

Qu’est-ce que les barres d’alimentation protègent réellement ?

Les barres d’alimentation sont fréquemment utilisées par plusieurs maisons et offrent des prises électriques individuelles pour de nombreux appareils à partir d’un seul câble branché dans une prise principale. Certaines barres d’alimentation intègrent une protection contre les surtensions « au point d’utilisation ». Cependant, cette protection ne couvre que les appareils qui sont connectés à la barre d’alimentation, ce qui laisse le reste de votre circuit électrique résidentiel, et tout autre appareil ménager, exposé à risque.

Quels sont les avantages des dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison par rapport aux barres d’alimentation ?

Un dispositif consacré à la protection contre les surtensions aura vraisemblablement une plus haute capacité énergétique en joules à celle d’une barre d’alimentation au point d’utilisation régulière. Cela signifie qu’un DPS peut absorber de plus hautes surtensions en toute sécurité qu’une barre électrique lorsque des pointes de tension ont lieu. Un DPS résidentiel consacré, comme les dispositifs de protection pour toute la maison THOMESURGE et THQLSURGE d’ABB, peut également offrir des fonctions supplémentaires, comme un voyant DEL indicateur d’état, qui n’est pas nécessairement inclus sur des barres d’alimentation.

Pourquoi combiner les dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison et les dispositifs de protection au point d’utilisation constitue la meilleure défense ?

Il est recommandé de maximiser la protection de tous vos appareils électroniques résidentiels grâce à une combinaison de plusieurs mécanismes de défense. Un DPS bien installé et mis à la terre offre une première ligne de défense essentielle, capable de dissiper de grandes quantités d’énergie électrique issues de pointes de tension. Brancher des appareils ménagers dans une barre d’alimentation qui comprend une protection contre les surtensions leur offre alors une deuxième couche de protection au point d’utilisation.

Solutions de protection contre les surtensions pour toute la maison d’ABB

Dispositifs de protection contre les surtensions à fixation sur panneau d’ABB

ABB offre une gamme de dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison, conçus pour offrir une performance élevée, une fiabilité accrue et une installation simple sur le panneau électrique.

THOMESURGE

  • DPS de Type 1 offrant une capacité de protection de 36 kA par phase.
  • Conception polyvalente : s’installe sur les panneaux de distribution de n’importe quelle marque pour protéger les appareils électroniques sensibles dans l’entièreté de la maison.
  • Conforme au Code canadien de l’électricité : les niveaux de protection contre les surtensions, conformes aux normes de l’industrie, répondent aux exigences des nouvelles constructions résidentielles et des projets de rénovation.
  • Pensé pour les entrepreneurs : une installation simple et facile qui n’occupe pas une place prévue pour les disjoncteurs sur le panneau principal.
  • Diagnostics faciles : le voyant DEL indique l’état opérationnel et vous signale lorsqu’il est temps de remplacer le DPS.
center

THQLSURGE

DPS de Type 1 offrant une protection de 25 kA par phase.

  • Conception enfichable pratique : se connecte facilement à l’intérieur d’un panneau de distribution PowerMark™, de façon similaire à un disjoncteur à deux pôles.
  • Diagnostics simplifiés : les voyants DEL, confirment le bon fonctionnement de l’appareil.
  • Conforme au Code canadien de l’électricité : les niveaux de protection contre les surtensions, conformes aux normes de l’industrie, répondent aux exigences des nouvelles constructions résidentielles et des projets de rénovation.
center

Que faut-il rechercher lorsque vous choisissez le bon dispositif de protection contre les surtensions ?

Ce ne sont pas tous les dispositifs de protection contre les surtensions qui offrent le même niveau de rendement ou de fiabilité à long terme. Lorsque vous choisissez un dispositif de protection contre les surtensions (DPS) pour votre domicile, il est important de se pencher sur les spécifications qui témoignent d'une protection concrète, plutôt que de vous fier uniquement à des arguments marketing.

Qualification de type

Les dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison sont généralement classés comme étant des dispositifs de Type 1 ou de Type 2. Les DPS de Type 1 sont conçus pour être installés sur le panneau électrique principal ou à l’entrée de service. Ils peuvent supporter des surtensions qui surviennent à partir de l’intérieur comme de l’extérieur de la maison, y compris celles issues de l’alimentation électrique. Pour une protection complète de la maison, les DPS de Type 1 sont habituellement recommandés.

Courant nominal de surtension (kA)

Le courant nominal de surtension indique la quantité d’énergie que l’appareil peut supporter en toute sécurité lors d’un événement de surtension. Une t cote plus élevée en kiloampères (kA) signifie généralement que le DPS peut gérer de plus fortes surtensions ou des événements répétitifs de surtension sans se détériorer prématurément. C’est l’un des indicateurs les plus pertinents pour évaluer la durabilité d’un dispositif DPS au fil du temps.

Rendement de la protection de tension

Plutôt que de vous fier à des mentions générales comme la « tension de limitation », vérifiez la capacité réelle du DPS à limiter la tension pendant un événement de surtension. Les classements de rendement fondés sur les normes indiquent la quantité de tension susceptible de traverser le dispositif avant qu’il redirige l’énergie excédentaire vers la mise à la terre. Plus la tension résiduelle est faible, meilleure sera la protection offerte à vos appareils électroniques sensibles.

Capacité de courant nominal de décharge

Cette cote indique la capacité du DPS à résister à une succession d’événements de surtension au cours de sa durée de service. Les dispositifs conçus pour résister à des surtensions fréquentes et modérées ont tendance à offrir une meilleure fiabilité à long terme, particulièrement dans les régions où l’alimentation est instable ou sujettes à des orages fréquents.

Adéquat pour les courts-circuits

Un DPS doit être adapté aux conditions de défaut présentes à son point d’installation. Les dispositifs conçus pour les panneaux résidentiels sont soumis à des essais rigoureux afin de garantir qu’ils peuvent fonctionner en toute sécurité en cas de défaut, sans créer de risque additionnel.

Indicateur d’état et diagnostics

Plusieurs DPS modernes comprennent un indicateur visuel permettant de vérifier si l’appareil fonctionne encore correctement. Cela permet alors aux propriétaires ou aux électriciens de confirmer rapidement que la protection est active ou déterminer s’il est temps de remplacer le dispositif.

Compatibilité d’installation

Les DPS pour toute la maison sont offerts en différents styles de montage, y compris des options câblées et à fixation sur le panneau. Le choix approprié dépend de la configuration de votre panneau électrique et de l’espace disponible. Cette évaluation devrait toujours être effectuée par un électricien certifié.

Qualité de la mise à la terre

Même le meilleur dispositif de protection contre les surtensions dépend d’un système de mise à la terre pour fonctionner efficacement. Sans chemin à faible résistance vers la terre, le DPS ne peut pas détourner l’énergie excédentaire en toute sécurité, ce qui réduit sa capacité à protéger votre maison.

Considérations relatives à l’installation et à la compatibilité pour ce qui est des dispositifs de protection contre les surtensions

Votre maison nécessite-t-elle une mise à niveau du panneau électrique ?

Généralement, l’installation d’un DPS pour toute la maison par un électricien qualifié ne nécessite ni mise à niveau ni travaux additionnels sur le panneau électrique principal. C’est parce que les dispositifs modernes à fixation sur le panneau sont spécifiquement conçus pour s’insérer sur les fentes de disjoncteurs se trouvant déjà sur le panneau.

Le principal élément à vérifier est l’espace disponible dans le panneau pour accueillir le nouveau dispositif. Si le panneau est déjà plein, l’installateur pourrait devoir installer un sous-panneau distinct pour laisser plus d’espace au DPS.

Où devrait-on installer un dispositif de protection contre les surtensions ?

Un dispositif de protection contre les surtensions pour toute la maison est normalement installé sur le panneau électrique principal de la propriété. Il est une pratique exemplaire de placer le DPS sur les premières fentes du panneau, à proximité du disjoncteur principal.

Cette configuration assure une protection optimale en réduisant au minimum la distance parcourue par la surtension avant qu’elle soit détournée vers la terre de façon sécuritaire. Dans certains cas, les dispositifs de protection contre les surtensions peuvent également être installés entre le panneau et le compteur électrique de la résidence.

Installer des dispositifs de protection contre les surtensions chez soi

Un dispositif de protection contre les surtensions constitue un investissement important pour la maison. S’il n’est pas installé correctement par un professionnel qualifié, vous courez le risque que le DPS ne fonctionne pas comme prévu, ou qu’il ne réussisse pas à protéger tous les appareils de votre maison. Pour assurer une protection optimale et une tranquillité d’esprit, veillez à faire installer un DPS par un électricien certifié.

Dispositifs de protection contre les surtensions et exigences du Code canadien de l’électricité

Que prévoit le Code canadien de l’électricité en matière de protection contre les surtensions ?

À l’heure actuelle, la protection contre les surtensions pour toute la maison n’est pas obligatoire pour toutes les maisons en vertu du Code canadien de l’électricité (CCE). Veuillez toutefois noter que des exigences locales peuvent s’appliquer. Un électricien qualifié vérifiera auprès de l’autorité électrique de votre province ou de votre municipalité pour confirmer que l’installation d’un DPS est conforme au code en vigueur.

Assurer une protection complète pour les maisons canadiennes

La protection contre les surtensions pour toute la maison ajoute une couche de défense pratique et économique pour les appareils technologiques modernes de votre maison, particulièrement dans les maisons intelligentes et les propriétés se trouvant dans des régions sujettes aux orages au Canada.

L’installation d’un DPS résidentiel fiable et homologué d’ABB par un professionnel permet de sécuriser vos appareils électroniques contre les pointes de tension dommageables, ce qui offre un niveau de protection pour toute la maison qu’une barre d’alimentation standard ne peut pas offrir.

center

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la protection contre les surtensions pour toute la maison ?

Une protection contre les surtensions pour toute la maison protège vos appareils électroniques partout dans la maison contre les pointes de tension qui peuvent endommager ou détruire des composantes sensibles. Les causes les plus fréquentes de surtensions comprennent notamment la foudre lors d’un orage ainsi que des problèmes liés à l’alimentation du réseau électrique.

La protection contre les surtensions pour toute la maison vaut-elle la peine au Canada ?

Oui. La protection contre les surtensions pour toute la maison peut devenir un investissement très précieux, particulièrement dans les maisons se trouvant dans des régions canadiennes qui sont particulièrement sujettes aux orages. Le coût initial d’un dispositif de protection contre les surtensions de haute qualité, installé par un électricien qualifié, devrait être compensé par les économies réalisées en évitant les frais de réparation ou de remplacement d’appareils électroniques résidentiels endommagés par des surtensions.

Combien de temps durent des dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison ?

La durée de vie des dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison varie généralement entre cinq à dix ans. Cependant, la durée de fonctionnement d’un dispositif de protection contre les surtensions peut être considérablement réduite par des surtensions fréquentes ou intenses causées par la foudre ou par des problèmes du réseau électrique. Ces événements peuvent accélérer la dégradation des composantes internes et diminuer l’efficacité de l’appareil.

La protection contre les surtensions pour toute la maison est-elle requise par la loi au Canada ?

La protection contre les surtensions pour toute la maison n’est pas une exigence légale pour toutes les maisons existantes au Canada. Toutefois, le Code canadien de l’électricité prévoit certaines exigences relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions dans le cadre de nouvelles constructions résidentielles ou de certains travaux de rénovation. L’adoption et l’application de ces exigences peuvent varier selon la province et la municipalité. Un électricien certifié pourra vous confirmer les règles en vigueur dans votre région.

Est-ce que la protection résidentielle contre les surtensions empêche les dommages causés par la foudre ?

La protection contre les surtensions pour toute la maison protège vos appareils électroniques en cas de pointes de tension soudaines causées par des événements tels que la foudre frappant les lignes de transmission aériennes ou les transformateurs du réseau électrique. Toutefois, un dispositif de protection contre les surtensions pour toute la maison n’empêchera pas les risques d’endommagement des appareils ou d’incendies causés par la foudre qui frappe directement une maison.

Est-ce que la protection contre les surtensions nécessite une mise à la terre appropriée ?

Oui, une bonne mise à la terre est essentielle pour que le système de protection contre les surtensions fonctionne en toute sécurité dans n’importe quelle maison. Le but de la mise à la terre est de limiter les pointes de tension en offrant un chemin à faible résistance qui détourne l’énergie électrique excédentaire vers la terre en toute sécurité. Sans elle, le dispositif de protection contre les surtensions ne peut pas fonctionner efficacement, ce qui met l’équipement électronique de votre maison et le dispositif de protection contre les surtensions lui-même à risque d’être endommagés.

Comment puis-je déterminer si mon dispositif a besoin d’être remplacé ?

Plusieurs dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison, comme le DPS THOMESURGE d’ABB, sont équipés d’un voyant DEL indiquant l’état opérationnel du dispositif. Un voyant vert confirme que votre maison est protégée. Si le voyant s’éteint, cela signifie qu’il faut remplacer le DPS. De plus, surveillez également les autres signes révélateurs, tels que des dommages physiques (marques de brûlure, fissures), des bruits inhabituels ou une odeur de brûlé.

Avertissement important

Cet article est destiné à des fins éducatives et d’information générale uniquement. Les travaux électriques doivent être réalisés par des électriciens agréés conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez des professionnels qualifiés pour évaluer les besoins précis de votre installation système électrique.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp