Medienmitteilung 2023-06-01 ABB gewährleistet nachhaltige Energieversorgung bei 75. Formel-E-Rennen als Titelsponsor An diesem Wochenende kehrt die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft für ein Doppelrennen in die indonesische Hauptstadt Jakarta zurück. Das erste der beiden Rennen ist für ABB das 75. als Titelsponsor. Die 2,37 Kilometer lange Strecke wurde vor der Kulisse der Bucht von Jakarta im Norden der Stadt speziell für diesen Zweck gebaut. Mit 18 Kurven und einer langen Start-/Zielgeraden verspricht der
Medienmitteilung 2023-05-31 ABB präsentiert revolutionäres Antriebskonzept für deutlich effizientere Schiffe ABB hat heute ABB Dynafin™ vorgestellt – ein innovatives Konzept für ein revolutionäres Antriebssystem, das neue Massstäbe für Effizienz in der Schifffahrt setzt. ABB Dynafin ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung, Entwicklung und Erprobung und orientiert sich an den dynamischen Bewegungen eines Walschwanzes. Treibende Kräfte hinter dem neuen Konzept sind die umfassende Erfahrung und
Podcast 2023-05-25 ABB Decoded Podcast: Wege aus der globalen Wasserkrise In der jüngsten Folge des Podcasts ABB Decoded erläutern zwei Expertinnen von ABB, welche Schritte zur Bewältigung der Wasserkrise ergriffen werden können.
Medienmitteilung 2023-05-24 ABB gibt Details zu IT-Sicherheitsvorfall bekannt ABB hat vor Kurzem einen IT-Sicherheitsvorfall festgestellt, der Auswirkungen auf bestimmte ABB-Systeme hatte. ABB hat eine Untersuchung eingeleitet, führende Spezialisten engagiert und bestimmte Strafverfolgungs- und Datenschutzbehörden informiert. Darüber hinaus wurden Massnahmen eingeleitet, um den Vorfall einzudämmen und zu beurteilen. Der Vorfall wurde nun erfolgreich eingedämmt.
ABB Wohlfahrtsstiftung 2023-05-17 ABB Wohfahrtsstiftung unterstützt Sanierung des Museums Langmatt mit 250‘000 Franken Die ABB Wohlfahrtsstiftung unterstützt die Gesamtsanierung des Museums Langmatt in Baden mit einem bedeutenden Beitrag. Yann Moor, Präsident des Stiftungsrats, und Dorit Lamprecht, Geschäftsführerin, übergaben in der Langmatt symbolisch einen Check.
Medienmitteilung 2023-05-12 ABB arbeitet bei einem der grössten Projekte für erneuerbaren Wasserstoff in Europa mit Lhyfe und Skyborn zusammen ABB arbeitet mit dem weltweiten Pionier für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff Lhyfe und mit Skyborn, einem weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien, zusammen, um mit SoutH2Port eines der bisher ehrgeizigsten Projekte zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff in Europa zu realisieren und optimieren. Die von Lhyfe und Skyborn zu betreibende Wasserstoff-Produktionsanlage
Medienmitteilung 2023-05-04 ABB und Formel E vergeben neu Auszeichnung für Fahrer mit den meisten Positionsgewinnen ABB und die Formel E haben heute eine neue Auszeichnung vorgestellt – den «ABB Driver of Progress Award». Geehrt werden soll damit jeweils der Fahrer, der in einem E-Prix die meisten Positionen gutmacht. Sich bei der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft durch das Feld nach vorne zu arbeiten und Punkte zu sammeln, ohne dabei zu viel Energie zu verbrauchen, erfordert eine sorgfältige Balance zwischen
Webstory 2023-05-03 ABB schliesst Übernahme des Geschäfts mit NEMA-Niederspannungsmotoren von Siemens ab ABB hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Übernahme des Geschäfts mit NEMA-Niederspannungsmotoren von Siemens abgeschlossen hat. Die Transaktion war am 11. August 2022 angekündigt worden. Angaben zu den finanziellen Details der Übernahme wurden nicht gemacht. Das Geschäft mit rund 600 Mitarbeitenden erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von etwa 63 Millionen US-Dollar. Die Akquisition
Medienmitteilung 2023-04-25 Konzernergebnis des 1. Quartals 2023: starker Start ins Jahr Die Kundenaktivitäten im ersten Quartal waren lebhaft. Trotz des sehr hohen Vergleichswerts im Vorjahr konnten wir den Auftragseingang bei einer positiven Entwicklung in drei der vier Geschäftsbereiche um 1 Prozent (9 Prozent auf vergleichbarer Basis) steigern. Im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation erhöhte sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem hohen Niveau
Medienmitteilung 2023-04-25 ABB will ADR von New Yorker Börse NYSE nehmen ABB plant, ihre American Depositary Receipts (ADR) von der New Yorker Börse (NYSE) zu nehmen und letztlich die Deregistrierung der ADR und der zugrundeliegenden Aktien nach dem US-Börsengesetz (US Securities Exchange Act of 1934) zu beantragen. Im Zusammenhang mit der Dekotierung der ADR von der NYSE will ABB ihr gegenwärtiges «sponsored» Level-II-ADR-Programm in ein «sponsored»