¡Gracias! Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted

Powertrain_monitoring_web_12column

Los servicios digitales escalables ABB Ability™ para convertidores de frecuencia le permiten evaluar, gestionar y optimizar dichos convertidores y operaciones sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Puede monitorizar, reparar, analizar comparativamente y realizar copias de seguridad de todos sus convertidores de frecuencia a una distancia segura y cómoda, desde cualquier parte de la fábrica o del mundo. Son múltiples las ventajas y los beneficios tangibles que obtendrá; principalmente, la mejora de la seguridad y la eficacia del personal de mantenimiento. Además, en el supuesto de que surja algún problema, los profesionales de ABB expertos en convertidores de frecuencia pueden analizar la situación y recomendarle rápidamente soluciones para el problema.



Averigüe qué puede conseguir con los servicios digitales para convertidores de frecuencia


Evaluar el rendimiento de los convertidores de frecuencia

Al invertir en convertidores de frecuencia, debe poder demostrar que el dinero ha sido invertido de forma sensata y que está obteniendo una buena rentabilidad de la inversión. Los servicios ABB Ability™ Condition Monitoring y Predictive Maintenance le permiten conocer exactamente el rendimiento de los convertidores para poder mantenerlos a su nivel máximo a largo plazo.


Reducir los riesgos de seguridad

Los servicios digitales ABB Ability™ le permiten ahorrar el tiempo y el dinero que conlleva enviar a un empleado hasta un lugar lejano o potencialmente peligroso. Esta ventaja cobra especial relevancia cuando se trabaja en entornos peligrosos, como las plantas químicas o metalúrgicas. No obstante, incluso en una central relativamente segura, cada vez que el personal de mantenimiento acude a realizar algún trabajo in situ, existen riesgos y costes.

El servicio ABB Ability™ Condition Monitoring le permite comprobar su flota de convertidores de frecuencia y conocer con precisión su estado en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin necesidad de desplazarse. De este modo, se mejora la seguridad.


Minimizar los tiempos de inactividad

Con el objetivo de evitar las costosas interrupciones, el servicio ABB Ability™ Remote Assistance le permite acceder al conocimiento especializado de ABB sobre mantenimiento de convertidores de frecuencia. De este modo, podrá detectar con antelación indicios de tensión, envejecimiento e incluso de avería.

Los expertos de ABB pueden comprobar los datos esenciales del convertidor y realizar un diagnóstico rápido si surge algún problema. Posteriormente, podrán darle instrucciones precisas con rapidez para que pueda reanudar la producción.


Optimizar las operaciones

El rendimiento de los convertidores de frecuencia puede variar, pero suele ser complicado determinar por qué y en qué medida. ABB Ability™ Condition Monitoring le permite realizar un seguimiento de los KPI de todos los convertidores conectados, en tiempo real e independientemente de dónde se encuentren. De este modo, le resultará sencillo identificar, realizar análisis comparativos y optimizar las mejores prácticas en las operaciones de los convertidores de frecuencia, obteniendo así una mejora global del rendimiento. Además, podrá detectar valores atípicos y malas prácticas con el fin de poder abordar los problemas.


Copias de seguridad para proteger los datos de sus convertidores de frecuencia

Realizar copias de seguridad de los datos del convertidor constituye una importante medida de seguridad para cualquier operación. Esta tarea resulta sencilla, automática y segura con ABB Ability™, que realiza copias de seguridad de los parámetros de su convertidor de frecuencia cada 24 horas en una base de datos central. El servicio incluye también protección contra el uso indebido y cambios accidentales de parámetros. Por tanto, como responsable de mantenimiento, sabe que puede restaurar el convertidor de frecuencia rápidamente a su estado anterior y reanudar las operaciones.

Oferta de servicios digitales

Oferta relacionada

Volar en el simulador de caída libre más grande del mundo con tecnología ABB

Select region / language