Archivio Media e News
-
-
Storia di successo
ABB e Cosmic utilizzano robot con AI per ricostruire le case nell’area di Los Angeles
ABB Robotics sta consentendo una ricostruzione più rapida, sicura ed economica nelle aree devastate dagli incendi boschivi del 2025 nella California meridionale attraverso una collaborazione con Cosmic Buildings, un'azienda leader nel settore delle tecnologie edilizie che utilizza microfabbriche robotiche mobili proprietarie. Dopo che gli incendi boschivi hanno bruciato migliaia di ettari,
-
-
-
-
-
Storia di successo
Malagoli Aldebrando S.r.l.: uno sguardo di alta qualità verso il futuro
Malagoli Aldebrando S.r.l., fondata nel 1961, è un'azienda leader nella lavorazione e deformazione a freddo della lamiera per piccole e medie serie. Con sede a Modena, l'azienda si distingue per la sua capacità di trasformare la materia prima in componenti funzionali e di alto valore estetico, destinati a molteplici settori, tra cui l'industria automobilistica, agricola e delle costruzioni.
-
Comunicato stampa
ABB rinnova la famiglia IRB 1200: maggiore velocità, precisione e varietà
La famiglia di robot compatti ad alte prestazioni IRB 1200 di ABB Robotics si evolve in una nuova generazione, ancora più veloce e precisa, per migliorare la produttività e l’efficienza in un’ampia gamma di applicazioni. La nuova generazione della famiglia IRB 1200 è disponibile in quattro varianti — da 5, 7, 8 e 9 kg — quest’ultima con la capacità di carico migliore della categoria, ideale per la
-
-
No articles available for the selected year.