Instalación

1183x353_Header_Vergleich

La instalación y la puesta en marcha nunca fueron más fáciles. De principio a fin, ABB-free@home® convierte la automatización del hogar en algo sencillo. Ahorra tiempo al instalador y le aporta una ventaja competitiva.

La instalación con ABB-free@home® se realiza a través de un cable que puede instalarse en el mismo conducto que el cable eléctrico y es muy flexible a la hora de instalarlo, todas las combinaciones de instalación, en línea, árbol o estrella están permitidas. Se recomienda el uso de un cable de bus con certificación KNX (J-Y(ST)Y 2x2x0.8). La puesta en marcha siempre se realiza desde las mismas interfaces, desde un navegador web o desde la App de ABB-free@home®. Estas opciones no han variado. Los distintos dispositivos que forman parte de la instalación pueden controlarse a través de órdenes de voz o a distancia gracias a la plataforma myABB LivingSpace. Con ABB-free@home® pueden instalarse hasta 150 dispositivos cableados. Cada dispositivo de ABB-free@home® tiene una dirección única que es detectada por el System Access Point, el corazón del sistema. Un dispositivo puede tener varios canales pero sigue considerándose como un único componente por ejemplo un actuador de iluminación de 4 canales.

connected_785x268

Tipos de instalación


ABB-free@home® ofrece diferentes alternativas para la instalación, puede combinarlas como quiera. El instalador tiene la posibilidad de instalar los sensores y los actuadores de manera centralizada, donde todos los actuadores están instalados en el cuadro de distribución y los sensores se distribuyen por toda la casa, donde el propietario quiera. La alternativa es instalarlos de manera descentralizada, por ejemplo si el espacio en el cuadro de distribución es limitado o las distancias son grandes. En este tipo de instalaciones, el actuador está incorporado al sensor. Estos dispositivos reciben el nombre de sensor/actuador.
installation_new

The System Access Point

El System Access Point es el corazón del Sistema ABB-free@home®. Crea una puerta de acceso para ordenadores, Tablets y Smartphones vía WLAN. Esto permite que las funciones del sistema puedan definirse y controlarse a distancia, incluso después de la instalación. Es recomendable conectar el System Access Point con un router –vía LAN o WLAN- para asegurarse un cómodo manejo del sistema. Con la plataforma myABB LivingSpace y conexión a internet, el usuario puede acceder a las funciones del System Access Point desde cualquier lugar del mundo gracias a la App. Por comodidad, el System Access Point puede abrir su propia WLAN. Esto hace que el instalador pueda realizar la puesta en marcha de la instalación de forma independiente sin esperar a que el servicio de telecomunicaciones esté disponible y no requiere software adicional. Tan pronto acaba el instalador con la programación, éste puede hacer una copia de seguridad y para poder restaurarla otra vez en cualquier momento.

f_sap-s-3_400x400

Configuración simplificada

El asistente de configuración de la App guía al instalador en la configuración de ABB-free@home® haciéndola muy rápida y sencilla a través de una Tablet o un ordenador. Éste asistente consta de cuatro pasos, el primero es la definición de las plantas y estancias donde se crean las plantas y habitaciones. Después se definen los dispositivos que forman parte de la instalación y se designan a sus respectivas plantas y estancias. Una vez que se han colocado todos los actuadores y sensores, los dispositivos pueden combinarse como se desee, podrá crear nuevas escenas, horarios y configurar acciones automáticas.

configuration_785x268

Más información del sistema

Select region / language