Tableaux basse tension MNS®

Des solutions leaders sur le marché pour la distribution de puissance et la commande de moteurs


ABB propose dans le domaine du tableau basse tension pour la distribution électrique avec la plateforme MNS®, des solutions leaders sur le marché pour les distributions de puissance et les commandes de moteurs. En tant que plus grand fabricant mondial d’installations de commutation à basse tension, ABB est votre partenaire pour la distribution électrique dans les domaines de l’automatisation, de l’industrie de transformation et des infrastructures critiques.

La plateforme de solutions MNS® est en constante évolution depuis plus de 40 ans et, depuis son lancement dans les années 1970, elle est axée sans compromis sur les principes fondamentaux de sécurité, de fiabilité et d’évolutivité. Rien n’a changé à cet égard et nous sommes toujours fiers de pouvoir proposer sur le marché des solutions de distribution d’énergie et de commande de moteur basse tension sûres, fiables et flexibles.

Avec plusieurs millions d’installations de commutation installées et d’unités fonctionnelles en service dans le monde entier, l’équipe mondiale d’ABB chargée des installations de commutation à basse tension est la mieux placée pour répondre aux exigences de vos projets grâce aux solutions éprouvées de la gamme de produits MNS.



Aperçu des différents produits

En principe, on distingue les modules de commande de moteur et les modules de distribution d’énergie. Les deux sont compatibles et peuvent donc être utilisés en combinaison dans la même installation. Les différentes exigences des clients peuvent être satisfaites par différents produits. Les commandes de moteur et les distributions d’énergie peuvent être réalisées avec MNS® 3.0, MNS® Rear et MNS® Fixed.

La solution MNS-Up® est une combinaison d’appareils de commutation à basse tension avec une alimentation sans interruption (ASI).

La solution ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital comprend une vaste technique de communication, de surveillance et de commande, qui peut être combinée avec toutes les autres solutions.

 

Notre offre



FAQ sur le MNS®


Qu’en est-il de MNS iS ?

MNS iS est le précurseur de LVS Digital. Afin de permettre une surveillance de l’état et, le cas échéant, une maintenance proactive, les données des interrupteurs et des installations de commutation sont collectées, regroupées et analysées.


Quelle est la différence entre la technique fixe, la technique d’intervention et la technique d’insertion ?

La technique d’insertion offre la plus grande sécurité. Les inserts peuvent être changés sous tension, permettent une position de séparation visible, et offrent la possibilité d’une position de test.

Si les applications sont remplacées, il faut, contrairement à la technique d’insertion, débrancher les câbles de puissance et les câbles de commande. Un remplacement peut être effectué sous tension si les prescriptions locales sont respectées.

Pour remplacer un module de la technique d’installation fixe, l’installation de commutation doit être mise hors tension. Tous les câbles de puissance et les câbles de commande doivent être détachés lors d’un remplacement.

Grafix - MNS


Peut-on combiner les différentes solutions ?

En principe, oui. Si vous souhaitez des informations plus précises, votre interlocuteur chez ABB peut vous renseigner.

Que se passe-t-il avec MNS® R ?

MNS® R était un développement local pour les marchés anglais et italien. Aujourd’hui, il n’existe plus que MNS® Rear.


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Select region / language