Ruimte- en tijdbesparende VMS-oplossing voor Brabantse Delta

4 meter lange verdeelkast bespaart tijd en ruimte

Refcase_BrabantseDelta

Hoe zorg je slim en met een minimum aan overlast voor vervanging van grote verdeelkasten? Voor die vraag zag waterschap Brabantse Delta zich gesteld toen de bestaande vermogensautomaten moesten worden vervangen. Hoppenbrouwers Techniek vond een oplossing in de VMS-verdeelkasten van ABB. 
Vervanging vermogensautomaten 
Het waterschap Brabantse Delta zet zich dagelijks in voor het beheer van ruim 400 kilometer dijken, gezond, voldoende en bevaarbaar water én de zuivering van afvalwater. Voor deze laatste taak kent het bedrijf 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties die verspreid liggen over het werkgebied van het bedrijf in Midden- en West-Brabant.  

Voor één van deze zuiveringsinstallaties werd Hoppenbrouwers Techniek gevraagd om de vermogensautomaten te vervangen.  Rick van Buel, Adviseur Elektrotechniek bij Brabantse Delta hierover: “De betreffende vermogensautomaten beveiligen de voeding van apparatuur die nodig is voor de influent van de RWZI. De automaten hadden het einde van hun levenscyclus bereikt en moesten worden vervangen. Hoppenbrouwers kwam met het voorstel om niet alleen de automaten maar ook de verdelers te vervangen.” Robbert Schellekens, projectleider bij Hoppenbrouwers Techniek hierover: “Dat advies werd ingegeven door het feit dat de nieuwe automaten van het type Tmax XT7 niet in de oude verdeler pasten. We zochten daarom naar een bijpassende verdeler en wilden daarbij tegelijkertijd de bestaande bekabeling zoveel mogelijk hergebruiken.” 
Refcase_BrabantseDelta

VMS: overtuigend en betrouwbaar 
De keuze voor de nieuwe verdeler viel op de VMS industriële verdeelkasten van ABB. “De vermogensautomaten en de VMS-kasten zijn in combinatie getest”, aldus Robbert Schellekens. “Dat maakt het een zeer betrouwbare en overtuigende combinatie.” Hoppenbrouwers Techniek ontwerpt en bouwt besturingspanelen en schakel- en verdeelinrichtingen. Al jaren creëert het bedrijf seriematige en maatwerk-oplossingen voor bedrijven in de (afval)water-, voedingsmiddelen- en chemische industrie. Als paneelbouwspecialist beschikt het bedrijf over alle benodigde kennis, ervaring en vakmanschap. Collega Jordi van Engelen, die binnen Hoppenbrouwers Techniek verantwoordelijk is voor de bouw van schakel- en verdeelinrichtingen, vult aan: “Het VMS-systeem is zeer eenvoudig en flexibel samen te stellen. De modulaire kasten zijn vervaardigd uit met glasvezel versterkt polycarbonaat. Door het modulaire concept kunnen kasten met elkaar worden gecombineerd om aan de meest uiteenlopende installatie-eisen te voldoen. Voor het koppelen van meerdere kasten kan er snel gewerkt worden middels het aanbrengen van een koppelspie. Belangrijk voordeel van het VMS-systeem is de ruimtebesparende uitvoering. Bovendien zijn voor de samenstelling van de totale verdeler veel minder verspanende bewerkingen nodig. Dat maakt het werken met VMS minder arbeidsintensief. Onze monteurs zijn er dan ook dik tevreden over en vinden het plezierig werk.” 

Jordi van Engelen vervolgt: “Het VMS-systeem werkt ruimtebesparend. In de nieuwe VMS-kast bevinden zich niet alleen de twee vermogensautomaten, twee trafo’s en een koppelschakelaar maar ook een dubbel railsysteem. Op de panelen van de kasten is de lijnschakeling duidelijk zichtbaar voor de eindgebruiker.” 

Binnen 8 uur omgebouwd 
De nieuwe kast heeft een lengte van 4 meter en werd in de werkplaats van Hoppenbrouwers volledige voorgemonteerd. Voor het transport naar Brabantse Delta werd een speciale transportkar ontwikkeld waar de 4 meter lange kast schuin op kon worden vervoerd.  

Rick van Buel van Brabantse Delta hierover: “De ombouw van dergelijke installaties is altijd kritisch. Contractueel moet de ombouw binnen 8 uur zijn gerealiseerd. En het is ons uitstekend gelukt om binnen die tijd de oude verdeler te verwijderen, de nieuwe te plaatsen en vervolgens weer aan te sluiten. Ik denk dat we daar met z’n allen – Brabantse Delta, Hoppenbrouwers Techniek én ABB – best trots op mogen zijn”
Refcase_BrabantseDelta

Alles over technologische ontwik-kelingen voor een duurzame industrie

Lees meer
VMS

Meer informatie over VMS

Lees meer
Refcase_BrabantseDelta


  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language