客户案例:北京邮政公司

ABB热插拔解决方案为数据中心带来关键优势

China Post
在中国这一世界人口大国,拥有51,000家网点的中国邮政集团可不是普通的邮政公司,除了经营邮递业务外还提供许多其他服务,例如在线贺卡、航班酒店预订以及金融银行服务,因此,其通信基础设施至关重要。

挑战

为了确保全国邮政信息系统更好地满足日益增长的公共服务需求,中国邮政集团决定在北京投资建立一个现代化数据中心。ABB有幸为这一核心数据中心提供完整解决方案,其中的一个决定性因素就是ABB配电柜的低压部件可以显著节省柜内空间,降低成本。

解决方案

具体来说,ABB为这一项目提供了配电柜、不间断电源(UPS)机柜和动力柜。客户提出的一个要求是微型断路器(MCB)必须支持热插拔和相位调节。

“我们能够提供具有出色技术的易于使用的完整解决方案。”ABB集团中国区机柜与DIN导轨产品市场营销经理Cheney-ZhaoZhen Chen说,“尤其是采用了S200 微型断路器(MCB)的SMISSLINE母排和适配器解决方案,不仅满足了中国邮政数据中心的热插拔要求,还节约了电涌保护器成本。”

此外,安装在MCB底部,用于状态监视的辅助接触器也显著节省了柜内空间。除S200 微型断路器和SMISSLINE之外,ABB还提供了其他多种低压产品,例如Tmax断路器、OVR电涌保护器、带触摸屏(显示所有电气参数)的监视系统(EM-PDU)以及动力柜控制器。

主要涉及产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language