电动机耗用了全球大约三分之一的电力。电动机的可靠运行对我们的现代生活起着重要的作用。作为一家全球性电气产品供应商,ABB 在智能型电动机起动与保护产品领域拥有丰富的技术积累和行业应用经验。5 月 19 日,我们将走进ABB新会低压开关有限公司,与 ABB 技术专家见证 ABB 为客户提供全系列电动机起动与保护方案,为电机带来新生机。


议题

  • ABB 新会低压开关有限公司推动 ABB 创新发展
  • 研发团队分享 ABB 智慧电力研发中心的故事
  • 云参观 ABB 新会低压开关有限公司 PSTX 生产线
  • ABB PSTX 系列软起动器提升客户设备效率
  • 技术专家分享 ABB 智能型电动机起动与保护方案
  • 互动问答




ABB智能型电动机起动与保护方案


ABB 的软起动器可保护电动机不受电气应力影响,从而延长电动机寿命。采用传统起动方法会在电动机上产生大量应力,而软起动方式则可以对起动电流进行优化。软起动器内置多种电动机保护功能,可有效确保您的电动机安全。ABB 的软起动器安装友好,易于使用、学习,从而可以减少您的装配和起动时间。软起动器将您所需要的功能集成到一个单元中,因此一台软起动器便可构成紧凑完整的起动方案。




UMC ABB智能型电动机起动与保护系列产品特点

ABB 的软起动器具有许多面向具体应用的特殊功能,可帮助您极大地提高生产力。除了软起动,您还可以享用转矩控制、水泵清洁及许多其他功能;ABB 的智能电动机控制器,在仅仅一台设备内便集成了电动机保护、电动机控制、现场总线、以太网通讯和故障诊断功能。新型 UMC100.3  具有更多先进功能。

问:是否产品覆盖范围广,品牌统一?
答:ABB 软起动器可以涵盖  3 A - 1250 A 的电动机应用。

问:是否可以延长电机使用寿命,保障产线连续运行?
答:ABB 软起动器降低起动电流,减小对电动机起动过程的机械应力和电网的压力。

问:是否能够节约人工,节约柜子空间及成本?
答:ABB 软起动器安装设置简单快速,只需占据很小的空间。

问:是否减少损耗,延长设备寿命?
答:ABB 软起动器降低对机械设备的磨损。

问:是否能满足智能电动机保护器通讯协议的多种需求?
答:UMC100.3 灵活的通讯模块组合方式可以满足市场上所有常见通讯协议的需求,包括现场总线系统和以太网系统。


软起, 电动机保护, ABB ABB智能型电动机起动与保护产品系列


eOVR  实景亲鉴,品质见证

冰轮环境技术股份有限公司,是一家多元化、国际化的综合型装备企业,在实际的应用场合中使用了 ABB PSTX 系列的软起动器。PSTX 系列软起动器是 ABB 结合多年的行业经验,在深度的产品研究、发展和实际应用的基础上推出的产品。在显示操作、功能结构、客户价值的方面都实现了高性能,不仅帮助客户降低了成本,而且还大大解决了客户面临的问题。在合作中,客户希望 ABB 能够开发更多、更高性能、更具性价比的电气产品。




icon_09    ABB智能型电动机起动与保护产品典型应用行业

电动机起动需要搭配多个组件来实现高效运作。ABB 提供一站式服务,可以提供所有需要的组件和完善的电动机起动解决方案,这些产品和解决方案已在全球无数的应用中得到验证,广泛应用于液压控制系统、水处理、采矿、食品饮料等多种工业领域。


北京中冶迈克液压公司通过采用 ABB 软起动器,提高了产品质量和可靠性,在行业中获得更多认可。

ABB 软起动器减少了设备上的机械压力,从而增加了正常运行时间,帮助中国领先水泵制造商烟台古河提高设备的生产率,客户通过 PSE 软起动器系列解决水锤问题,节约成本并赢得订单。

赛莱默(Xylem)—南非
ABB 软起动器帮助客户提高效率,减少组件数量,缩短安装时间。这种成本减少帮助赛莱默的产品销量提高了一倍,降低总成套成本。

造纸项目采用 ABB UMC  智能电动机控制器 ,节省了大量的通讯附件与二次接插件。

冶金项目采用 ABB UMC 智能电动机控制器,1 拖 4(1 个 PNQ  可连接 4  台电动机保护器)的通讯设计节约了安装空间及设备成本。

石化行业项目采用ABB UMC智能电动机控制器,实现电压跌落后的自动重起动功能,即抗晃电功能。



数字化 数字化展望

UMC100.3 智能电动机控制器可提供电动机保护、控制、故障诊断、现场总线以及以太网通信等多种功能,凭借其卓越的灵活性、模块化和可扩展的系统成为低压电机的理想选择。其优秀的模块化扩展功能,可确保充分的灵活性并涵盖各种的应用,可对电动机进行全面完善的管理、控制及保护,并通过现场总线或工业以太网进行远程通讯及故障诊断,从而减少电动机的故障停机时间,提高企业的生产效率。无论您身在何处,它的灵活性、全球认可和全面认证都使其成为您的理想选择。



数字化


作为全球电气化和自动化的领导企业,ABB智能型电动机起动与保护方案广泛应用于液压控制系统、水处理、采矿等行业,帮助客户确保电动机的可靠性,提高安装效率和设备的生产率。ABB始终坚持与客户保持密切合作,开发创新型产品,以安全、智慧和可持续之道,赋能电气化未来。

>>欲进一步了解 ABB 软起动器电动机控制,欢迎访问ABB官网

EPLAN
Select region / language