Warum jetzt

Warum jetzt?

In den letzten 50 Jahren beschränkte sich die Begeisterung für Wasserstoff weitgehend auf den Transportsektor. Das Interesse stieg regelmäßig parallel zu den Öl- und Gaspreisen und ließ nach, als diese Preise wieder fielen. Mit zunehmender Besorgnis über die Auswirkungen des Klimawandels und dem Bewusstsein für das Potenzial von Wasserstoff, zu großen Emissionsreduktionen beizutragen, erstreckt sich das Interesse an allen Formen von Wasserstoff, vor allem aber am grünen H2, das mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, inzwischen auf alle Wirtschaftssektoren.  
Die zunehmende Nutzung von Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe und zur Energiespeicherung würde es ermöglichen, die Ziele des Pariser Abkommens, der klimaneutralen Strategie der EU bis 2050 und des britischen Klimaschutzgesetzes zu erreichen, um nur einige der politischen Maßnahmen zu nennen, die heute in Ländern auf der ganzen Welt umgesetzt werden. 

Nur Wasserstoff kann dazu beitragen, dass sich das rasante Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien fortsetzt - und damit auch die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Tatsächlich wird durch die sinkenden Kosten für erneuerbare Energien und den steigenden Anteil erneuerbarer Energien an unserem Energiemix das Bewusstsein für das Potenzial von Wasserstoff bei der Speicherung von Sonnen- und Windenergie rapide größer.

Die Herausforderung besteht nun darin, ein neues Ökosystem zu schaffen, um die Kraft des Wasserstoffs für dauerhafte Veränderungen nutzbar zu machen.

Select region / language