Nota de prensa 2022-04-19 ABB y Tenova reciben la aceptación final para una solución de carga, fusión y agitación electromagnética en un gran horno de arco eléctrico Los principales proveedores de la industria de metales ABB y Tenova han obtenido la aceptación final de su cliente Acciaieria Arvedi, después de asociarse para ofrecer un paquete de tecnología innovador que permite una carga, fusión y agitación electromagnética óptimas para el EAF de mayor rendimiento del mundo. La potente solución combina un sistema de carga continua de chatarra Tenova Consteel®
Historia da web 2022-04-13 Brindando apoyo en el suministro sostenible de agua a 2,7 millones de personas en Brasil Los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento son esenciales para la salud pública. En el estado de Santa Catarina, el principal operador de agua y alcantarillado es CASAN, empresa pública, que abastece a 194 municipios, trata más de 260 millones de m³ de agua al año y, por lo tanto, atiende al 66% de la población del estado. ABB es el socio ideal para los operadores de agua y aguas
Invitación 2022-04-08 ABB webinar: Medición de Nivel con Tecnología Láser para la industria Minera No se pierda la oportunidad de conocer nuestro medidor de nivel con tecnología Láser LLT100, diseñado para dar solución a los diversos problemas que enfrenta la industria Minera. El LLT100 es capaz de medir sólidos, líquidos y espumas, su instalación es flexible, no requiere mapeo de ecos, y tampoco requiere calibración en sitio. Estaremos muy contentos de que nos acompañe a este webinar. Fecha:
Article 2022-04-06 ABB actualiza los sistemas de control de procesos y las unidades de molienda de cemento en los Emiratos Árabes Unidos La compañía de tecnología global ABB ha instalado ABB Ability™ System 800xA®, la plataforma de automatización del sistema de control distribuido (DCS) líder en el mercado, para actualizar tres unidades de molienda en Star Super Cement en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y garantizar operaciones optimizadas con la planta de clinkerización de Star Cement en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos. Star
Nota de prensa 2022-04-06 Uno de los elevadores de mina más altos de ABB garantiza máxima seguridad y eficiencia, mientras ayuda a reducir las emisiones en mina australiana ABB ha ganado un gran pedido para un elevador de mina de producción Koepe, de mayor carga útil, infraestructura asociada y sistemas de seguridad de la compañía minera australiana OZ Minerals. El contrato ayudará a garantizar un rendimiento de procesamiento altamente eficiente y una larga vida útil, como parte de una expansión en curso de 400 millones de dólares, en la mina Prominent Hill, que se
Nota de prensa 2022-04-05 Deutsche Post DHL Group y ABB se asocian tras objetivos de reducción de carbono Deutsche Post DHL Group (DPDHL), una marca global líder en la industria de la logística se ha unido al Movimiento de Eficiencia Energética de ABB para reforzar su compromiso con la reducción de su huella de carbono. Este es un paso importante en la iniciativa de DPDHL para liderar la industria logística hacia un futuro más verde y sostenible, con el compromiso de invertir 7.000 millones de euros
Nota de prensa 2022-04-01 Nueva tecnología de generador de ejes aumenta la eficiencia energética en el mar El último generador de eje en línea de ABB permitirá a los operadores de buques beneficiarse de la eficiencia, rendimiento y fiabilidad de la tecnología de imanes permanentes. El nuevo generador mejora la flexibilidad y la facilidad de instalación para una amplia variedad de buques, incluidos graneleros, portacontenedores, petroleros de gas natural licuado y transbordadores que transportan
Artículo 2022-03-30 ABB firma un acuerdo con Savannah Resources a medida que avanzan los planes para un proyecto de cero emisiones de litio en Europa ABB y Savannah Resources plc han firmado un Memorándum de Entendimiento (MoU) para explorar soluciones de automatización industrial y electrificación inteligente para el desarrollo del Proyecto de Litio de Savannah en la mina Barroso al norte de Portugal. En el marco de un acuerdo que se encuentra en una fase inicial, el líder tecnológico mundial ABB aplicará su experiencia técnica para perfilar
Nota de prensa 2022-03-25 Medición de Nivel con Tecnología Láser para la industria de Alimentos y Bebidas
Nota de prensa 2022-03-18 Motores de alta densidad de potencia ABB crean nuevas oportunidades para fabricantes de máquinas ABB actualizó su amplia gama de motores de inducción de alto rendimiento dinámico (HDP). Esto crea nuevas oportunidades para los OEM de construcción de máquinas que buscan soluciones de motores y accionamientos con una excelente respuesta dinámica y alta densidad de potencia. Los motores se utilizan típicamente en extrusión de plástico y caucho, moldeo por inyección, bobinadoras, elevación,