Global site

ABB ecoGIS

攜手邁向環保零碳的永續未來


ABB 正在透過開發溫室氣體SF6的替代技術進行可持續發展的工業變革。這些替代技術可以減少將近 100% 的全球變暖影響。

ABB在五年前即推出無 SF6充氣式中壓開關櫃,非常自豪地協助客戶經歷從 SF6到無SF6技術的轉變。透過堅固和前瞻性的無SF6低氣壓設計,我們已經為轉變做好了準備。

低氣壓設計可以有效降低材料應力,實現更高的安全性和可靠性。



主要優勢

  • AirPlus 是一種開創性的氣體混合物,可以將全球變暖潛能值降低近 100%
  • 作為創新領導者,ABB 在 2015 年就開始向全球市場推出這種經過驗證的 AirPlus 技術
  • AirPlus 將超過85%的乾燥空氣與不超過15%的3M Novec絕緣氣體混合
  • 開關設備變得更環保,同時提供與 SF6開關設備相似的使用者體驗
  • ABB的安全低氣壓設計具有類似於 SF6開關設備的介電絕緣優勢、占地面積和可靠性


  • AirPlus 適合於 40.5 kV 以內的中壓產品系列,適用於一次和二次配電開關設備及環網櫃(RMU)
  • 12 kV 以內的應用,Dry Air 是 ABB 可持續開關設備產品組合的補充
  • 全球的需求在不斷增長。自 2015 年以來,ABB的生態解決方案中,已安裝 2500 多台設備


客戶案例

產品方案



技術論文

 

  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們

ABB 新聞中心