ABB 智能家居系统解决方案可确保您房间内的所有功能(如照明、遮阳、供暖和制冷系统)尽可能高效地运行,以节省运营成本并改善整体空间环境。
低压设备外壳的专业用户寻求简单、快速和灵活的解决方案。通过System pro,能够找到高品质的配电箱和配件,从配电箱到工业规模的自动化和主配电板。ABB配电箱适用于符合国际标准和行业规范的单户住宅、多住宅、商业建筑、基础设施和工业应用。ABB的System pro 产品组合无论何时都可对电能进行计量、控制和分配,因此成为专业人士的理想选择。
ABB的智能建筑解决方案包含用于整合、传播和可视化整个建筑的信息的创新技术:供热和制冷系统、通风和空调系统、照明、遮阳系统,以及防火和安保系统。
您的HVAC系统需要为每个人提供毫不费力的舒适性。我们的智能变频调速装置专用于节约能源、产生优质空气和减轻环境问题。通过有效控制建筑物的风机、压缩机和水泵电机来降低成本,从而创造节能的商业环境。
应急照明和中央能源系统在每个现代建筑或设施中都发挥着至关重要的作用。如果发生故障时,必须在几秒钟内保证整个应急照明和至少重要部件的电源供应,以保障人员的安全和建筑物的功能。ABB为这种情况提供各种可靠的解决方案。
现代化的创新主配电系统与ABB的低压设备协作,构成紧凑、可靠和模块化设计。兼容的不同标准和市场要求。安装和维护便利。
ABB的电力产品为客户提供安全、可靠和智能的配电技术。广泛的全球产品包括开关设备和变压器解决方案等。它们符合当地标准的,并满足客户在环保、占地面积小、能效等方面的个性化需求。
System pro E comfort是ABB的配电箱系列。它是多功能和性能与优雅设计的结合体。它的用途是减少布线时间。它允许将多种设备完全集成到DIN导轨中,还可以将设备安装到安装板或前盲板上。丰富的尺寸和版本使System Pro E成为完整的配电箱系列之一。它补全了ABB的保护、控制和监控产品。
The Busch-Infoline® system is a reliable and easy to operate alarm system. The Busch-Infoline® recommends itself for special tasks, such as those suitable for the handicapped. In the event of an emergency the guest can trigger an alarm that is clearly indicated outside.
在线查询,我们将主动联系您