ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
ABB i-bus KNX将采暖、空调和通风系统集成到一起,实现一致且高效的气候控制。提供餐厅中的测量温度值用于采暖和气候控制,以达到适宜的温度和空气质量。
传感器的“向日葵”功能可以追踪一年四季太阳东升西落的位置变化,用以调节遮阳百叶与窗帘达到最佳的开启角度,始终保持酒店大堂区域有适宜的采光和空调气候控制。
不测量使用量,就很难提高效率。对电气设备的计量可以节省人力和金钱。用于辅助计量的能量计,以及用于支路监控的电路监控系统,能够监控能量用量。
通常没有人意识到能量分配系统的存在,但它至少是整个装置的核心。ABB提供用于安全配电的优质产品和系统,该行业中广泛使用。我们提供多种机柜,适用于需要安装方便且操作安全的电气模块化DIN导轨产品。
多功能控制面板为您的接待人员提供全面的建筑设备概览,并能通过触摸面板控制重要功能。
USB充电设备是为移动电话充电的理想位置。可以为各种便携设备方便快速的充电,让客人心情放松而愉快。根据型号的不同,最多可同时为两台数字设备充电,包括智能手机、平板电脑或相机。
可以根据客户需要设置光感度与延时时间,在低于设定的光感度的条件下,探测到人在活动,自动点亮LED照明,当探测到无人活动后,延时一定的时间自动熄灭。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴