ニュースアーカイブ
-
Press release
ABBとカーニバルコーポレーション、Azipod®推進サービスに関する戦略的パートナーシップを締結
ABBとカーニバルコーポレーション(Carnival Corporation & plc、NYSE/LSE: CCL、NYSE: CUK)は、系統的なメンテナンス計画、重要な予備品管理、状態監視のための最先端のデジタルソリューションを活用し、クルーズ会社のフリート全体でオペレーショナルエクセレンスと船舶のパフォーマンスを継続的に向上させるために協力する長期パートナーシップ契約を締結しました。契約は2023年第3四半期に締結されました。 この15年間の契約は、カーニバルコーポレーションの世界的なブランドで運航されている船舶のAzipod® XO推進システムの保守をカバーするものです。Azipod® XO推進システムは、ABBの高出力オープンウォーターアプリケーション向けソリューションで、特にクルーズ船に適しています。 この契約により、Azipod®
-
Group press release
ABBとインペリアルカレッジ、将来の人材育成とエネルギー転換を支援するため、二酸化炭素回収に関する協力関係を拡大
ABBとインペリアルカレッジ ロンドンは、10年契約を締結し、良好なパートナーシップを延長した後も、専用の炭素回収パイロット設備がネットゼロの人材、そして未来のエンジニアや科学者を育成し続けることになります。この設備は、この種の世界の学術機関で唯一のものです。 2012年の開校以来、4,500人以上の学生がこの施設でABBのテクノロジーソリューションを実際に体験しています。インペリアルカレッジは世界のトップ10に数えられる大学1であり、科学と工学の分野で卓越した評価を得ています。
-
Press release
ABBが新しい報告書に貢献、2030年までに世界の炭素排出を11%削減し、年間4370億ドルの節約を実現可能と示す
Energy Efficiency Movement:EEMの新しい報告書は、産業界が世界的な脱炭素化目標を達成する一方、増大する需要に対応するという前例のない課題に直面する中、企業がどのようなアクションを開始できるかを示しています。EEMはABBによって設立され、現在400以上の組織からなるグローバルフォーラムで、よりエネルギー効率の高い世界を創造するためのアイデア、ベストプラクティス、コミットメントを共有しています。
-
Press release
ABBロボティクスとポルシェコンサルティングが建設業界の自動化に向けて協業
ABBロボティクスとポルシェコンサルティングは、モジュラーハウジング製造における革新的な新工法を開発するパイロットプロジェクトにおいて、建設業界の自動化を推進するための協業を発表しました。 この協業は、労働力と技能の不足が蔓延する中、より安価で持続可能な建築物へのニーズに応え、建設による環境への影響を軽減する一助となります。 建設関連職種の労働力不足は、多くの国で住宅不足の一因となっています2。米国では労働力不足が400万戸近い住宅不足の一因となっており3、ドイツでは2030年までに35の都市で住宅供給が不足すると予測されています。4
-
Local Press Release
ABB’s innovative solid-state circuit breaker makes Japan premiere at CEATEC 2023
ABB’s SACE Infinitus solid-state circuit breaker will make its Japan premiere at the CEATEC 2023 sustainable technology exhibition on 17-20 October in Makuhari, Chiba City. The SACE Infinitus is the world’s first IEC60947-2 solid state circuit breaker and a key technology for the introduction of next-generation sustainable energy networks. The SACE Infinitus enables new renewable microgrids and
-
Local Press Release
ABBの革新的な超高速半導体遮断器をCEATEC 2023で国内初公開
ABBは、SACE Infinitus(サチェ・インフィニタス)超高速半導体遮断器を10月17日(火)〜20日(金)に幕張メッセで開催されるCEATEC 2023で国内初公開します。SACE Infinitusは、IEC60947-2に準拠した世界初の超高速半導体遮断器であり、次世代の持続可能な配電システムの導入に向けた重要な技術です。 SACE Infinitusにより、新しい再生可能マイクログリッドや一般産業アプリケーションにおいて直流システムを活用できるようになり、エネルギー効率が最大10%向上します。直流配電システムは、交流から直流への変換が不要となり、電力損失を削減することでエネルギー効率を向上さるとともに、産業用ロボットやモータからの回生エネルギーの利用を可能にします。 10月19日(木)14:00からコンベンションホールBで、エネルギー転換における直流の役割と、SACE
-
Trade release
ABBの機器が欧州最大の生物医学研究所の重要業務を保護
これらの電力品質問題は、欧州最大の生物医学研究所であるフランシス・クリック研究所にとって大きな課題でした。フランシス・クリック研究所に所属する1,250人の科学者は、がん、神経科学、生理学、老化、恒常性に関する最先端の研究を行い、人間の病気を治療、診断、予防する新しい方法を発見しています。研究所は、研究者に最高の作業環境を提供するために2016年に開設されました。つまり、高度な顕微鏡や高性能コンピュータからサンプル保管のための冷蔵庫まで、すべての科学機器は、昼夜を問わず、一年中最高のパフォーマンスで一貫して機能する必要があります。 しかし、電力障害が深刻な混乱を引き起こしていました。科学者は、重要な時期に機器が停止してデータが失われたり、研究プログラムが遅れたりする可能性を懸念していました。
-
Group press release
ABBとカナダ輸出開発省、クリーンテックプロジェクトへの融資でグローバルパートナーシップに合意
ABBとカナダの輸出信用機関であるカナダ輸出開発公社(EDC)は、カナダおよび世界各国における持続可能な技術やプロジェクトへの投資を促進するためのグローバルパートナーシップを締結しました。EDCが提供する総額29億米ドルを上限とする支援は、ABBのお客さまに対し、クリーンテクノロジー、先進製造業、デジタルテクノロジー、未来の資源といった分野における戦略的なエレクトリフィケーションおよびオートメーションプロジェクトに対する融資・保険ソリューションを提供するものです。商業融資はプロジェクトごとに行われ、提携期間は当初3年間となります。 ABBのCFO、ティモ・イハムオティラは次のように述べています:
-
Group press release
ABB、サムスキップ社の新規建造水素燃料コンテナ船に電力を供給
ABBは、オランダ、ロッテルダムに本社を置く世界的物流企業サムスキップグループの新造近距離コンテナ船2隻に総合配電システムを納入します。同船舶は、水素を燃料とする世界初のコンテナ船となります。契約金額等の詳細は明らかにされていません。2023年第2四半期に発注されました。 インド最大の造船・メンテナンス施設であるコーチン造船所で建造される135メートルの船は、それぞれ2025年の第3四半期と第4四半期に引き渡される予定です。両船はオスロのフィヨルドとロッテルダム間、約700海里を運航します。 水素燃料電池の統合に加え、ABBの包括的なパッケージには、船上でのエネルギーの最適利用を保証する新しいコンパクトバージョンのABB Onboard DC Grid™配電システムも含まれています。また、業界をリードする自動化技術、ABB Ability™ System
-
Press release
ABB、IRB 1090の発売により教育向けサービスを拡充
ABBロボティクスは、IRB 1090を発表し、その教育サービスを拡大します。世界的に認知された教育機関STEM.orgによって認証されたIRB 1090産業用教育ロボットは、学生のスキルアップを図り、雇用を確保する上で競争上の優位性を提供するよう設計されています。この新しい教育用ロボットは、産業用ロボットのほか、教育用パッケージ、次世代コントローラ、市場をリードするプログラミングシミュレーションソフトウェアなど、ABBが提供する幅広い教育サービスの重要な一部を構成します。 ABB IRB 1090は、リーチ580mm、可搬重量3.5kgを実現し、前モデルに比べ設置面積を10%、重量を20%削減したことで、施設内での移動、設置、配置が容易になりました。ABBのOmniCoreTM
No articles available for the selected year.