Group press release 2019-11-07 ABBはシンガポール港へ自律的な技術を導入します ABBはシンガポールの造船所ケッペルオフショア&マリン(O&M)と画期的な契約を締結し、2020年の自律的なタグ操作を可能にします
Trade press release 2019-11-06 ABBは、AIでエネルギー管理に革命をもたらします ABBとVerdigris Technologiesは、電力消費量の計画外のピークを予測し、それらを防止するための戦略を特定する機械学習アルゴリズムを開発しました
Group press release 2019-10-31 ABB、スイスのバーデンに最新のエネルギー貯蔵システム生産設備を開設 ABBは、バーデンの新生産拠点で、鉄道、eバス/トロリーバス、eトラック向けのエネルギー貯蔵システムを生産します。
Group press release 2019-10-30 ABB、世界最大の洋上風力発電所を英国の系統に連系する過去最大級の契約を獲得 ABBは英国のSSEリニューアブル社と、ノルウェーのエクイノール社によって、HVDC Light®を供給し、世界最大級の北海ドガーバンク地域の洋上風力発電所を英国の送電系統に連系する企業に選ばれました。 英国の洋上風力市場で初めてHVDC技術を活用する当プロジェクトでは、ABBは、最も小型のステーション設計と電力業界で電力損失が最小である利点を組み合わせることにより、環境フットプリントが最も小さい技術のひとつを供給します。ABBは、HVDC Light®コンバータシステムを供給し、一方、アイベル社は、2つのHVDCオフショアコンバータプラットフォームを供給します。 2016年に、ABBとアイベル社は洋上風力連系の設計、エンジニアリングおよび最適化に関するパートナーシップを発表しました。
Group press release 2019-10-22 ABBは、オペレーショナル・テクノロジーのための新しいグローバル・サイバーセキュリティ・アライアンスに参加します オペレーショナル・テクノロジー・サイバー・セキュリティ・アライアンス(OTCSA)は、OTインフラストラクチャ(運用制御技術基盤)向けに包括的なサイバー・セキュリティ・ガイドラインを策定します
Press release 2019-10-09 ABBは、「未来の病院」のためのモバイルラボラトリロボットの概念を実証します 本日、ABBは、テキサス州ヒューストンのテキサスメディカルセンター(TMC)キャンパス内に世界で初めて新医療ハブを開設しました。この拠点には、医療スタッフやラボスタッフの病院での臨床研究や物流業務を支援するために設計されたモバイルYuMi®ロボットなど、さまざまなコンセプト技術が展示されています。 デュアルアームモバイルYuMi®は、ある場所から別の場所への異なるルートを見つけることを学習しながら、自律的に人間の同僚の周りの動線を見つけ、ナビゲートすることができます。これは、医薬品の調製、遠心分離機への装填および取り出し、液体のピペッティングおよび取り扱い、ならびに試験管のピックアップおよび選別を含む、広範囲の反復的かつ時間のかかる活動を行う可能性を有します。 モバイルYuMi®はまた、病院において、多種多様なロジスティクスの役割で使用され得ます。 TMCイノベーション
Group press release 2019-09-18 ABB、オーストリア過去最大規模の電力系統拡張へ向け、APGと大型契約を締結 ABBパワーグリッド、今後5年間で1億ドル超となる可能性のあるGISの受注獲得
Press release 2019-09-17 ABB、デジタルツイン技術を活用したPickMaster® Twinを発表 ABB ロボティクスは、PickMaster® の第3世代となるPickMaster® Twinを発表しました。未来のデジタル工場に向けたビジョンガイド型のランダムピッキングおよび箱詰めアプリケーション用の市場をリードするロボットソフトウェアです。新しいPickMaster® Twinソフトウェアは、デジタルツイン技術を初めて搭載し、コミッショニングを数日から数時間へ、段替えを数時間から数分まで短縮します。 デジタルツイン技術により、物理的なラインを実際に構築する前に仮想生産ライン上でロボット構成をテストできます。デジタルツイン技術を使用することにより、シミュレートした仮想モデルを生産オペレーションに直接接続できるため、ピッキングプロセスを仮想的に、プロセスの実装と同時に最適化できます。PickMaster®