海上风电

Offshore Wind Vessels - ABB Marine & Ports
随着风力发电需求的不断增长,对风力涡轮机安装船、服务运营船和电缆敷设船的需求也在增加。ABB的电气化、自动化和数字化解决方案帮助这些船舶提高运营的安全性、效率和可持续性。
Be safer - ABB

更安全

通过容错系统和咨询技术支持更好的决策,包括天气和波浪预报,提高船舶安全性。

Global service - ABB

提升船舶正常运行时间

通过 24/7 全天候远程专家协助全面了解即将到来的维护需求,提高船舶可用性。

Battery support - ABB

满足环保要求

通过先进的动力系统、储能和燃料电池降低排放、提高燃油效率并优化功率输出。

主要船型

 

支持快速增长的海上风电市场


随着对风力发电需求的不断增长,对能够高效和可持续地服务于这一不断增长的细分市场的WTIV的需求也在增加。2020年,海上风电发电增长了近30%,新增容量为6 GW1。在其“到2050年实现净零排放”路线图中,国际能源署预计风能将增加310GW,其中80GW的海上能源每年需要添加到全球能源结构中,世界才能在本世纪中叶实现碳中和。

ABB正在为Eneti的两艘新造船提供先进的电力、咨询、自动化和控制系统,以提高安全性和性能。

点击此处了解有关ABB如何满足他们更多需求。
 

ABB-wins-systems-order-for-Eneti’s-next-generation-offshore-wind-turbine-installation-vessels-2-Image-credit-Eneti-Inc

亮点

 
NKT_Victoria_is_equipped_with_three_1.9_MW_Azipodr_C_propulsion_units_
      

Azipod® 推进器:为海上能源提供高能效  


海上风电场通常位于沿海水域,由于Azipod®推进器排放更少,更清洁的运营可以为当地环境带来好处。随着装置进一步向海上移动,Azipod®推进器的灵活性和性能优势可以帮助扩大操作窗口,提高整体效率并降低进出现场和现场的功耗。


点此了解更多

 

 

Select region / language