ABB et PONANT concluent un accord de service MarineCare de 10 ans pour améliorer la sécurité et la disponibilité des navires

ABB et PONANT concluent un accord de service MarineCare de 10 ans pour améliorer la sécurité et la disponibilité des navires

  •  ABB MarineCare assure le fonctionnement sûr et durable du Commandant Charcot, le navire de croisière d'exploration polaire de PONANT
  • L'offre de services comprend le télédiagnostic continu, les services de maintenance et la fourniture de pièces de rechange

Le Commandant Charcot, qui est récemment devenu le premier navire de croisière d'exploration à atteindre le pôle Nord géographique, a souscrit aux services MarineCare d'ABB pour garantir des opérations sûres et durables. Le contrat de service complet, d'une durée de 10 ans, prévoit une assistance à distance 24 heures sur 24, des diagnostics et une surveillance de l'état de la machine, ainsi qu'une maintenance préventive et planifiée, et les pièces de rechange indispensables pour maintenir l'efficacité opérationnelle atteinte. L'étendue des services comprend également la garantie du système de stockage d'énergie du navire, fourni et intégré par ABB.

Les principaux avantages d'ABB MarineCare sont l'amélioration de la sécurité, la réduction des coûts d'exploitation, de maintenance et d'administration et l'optimisation du temps de fonctionnement des navires. Une maintenance régulière et une connaissance permanente de l'état de santé des actifs permettent de résoudre les problèmes éventuels à distance, d'éviter l'escalade des pannes et de réduire le besoin d'activités non planifiées. Huit centres d'opérations collaboratives ABB Ability™ dans le monde fournissent un support 24/7 garantissant une expertise dédiée et des temps de réponse rapides.

"Chez PONANT, nous sommes très fiers de permettre à nos clients de découvrir les destinations les plus impressionnantes de la planète, tout en sachant que leur sécurité et la santé de l'environnement sont nos priorités absolues", a déclaré Mathieu Petiteau, directeur des nouvelles constructions chez PONANT. "Le soutien d'ABB garantit une performance optimisée de notre technologie avancée ABB de manière continue, ce qui nous apporte une totale tranquillité d'esprit et nous permet de nous concentrer sur l'offre d'une expérience de voyage unique."

ABB et PONANT concluent un accord de service MarineCare de 10 ans - ©PONANT Mike Louagie
ABB et PONANT concluent un accord de service MarineCare de 10 ans - ©PONANT Mike Louagie

"Les normes élevées de PONANT en matière de sécurité et de durabilité sont cruciales lorsqu'on opère dans des environnements isolés comme l'Arctique et l'Antarctique", a déclaré Jyri Jusslin, chef de service, ABB Marine & Ports. "Notre accord MarineCare garantit que Le Commandant Charcot bénéficie d'un accès complet à nos services à distance où qu'il soit dans le monde, et offre à l'équipage du navire une formation continue pour l'aider à répondre à tout problème imprévu"

Le navire d'expédition Polar Class PC2 est doté du plus grand système de stockage d'énergie jamais installé sur un navire de croisière, ainsi que de deux unités de propulsion ABB Azipod® d'une puissance combinée de 34 mégawatts. Le moteur d'entraînement électrique étant situé dans une nacelle immergée à l'extérieur de la coque du navire, le système Azipod® peut tourner sur 360 degrés, ce qui augmente considérablement la manœuvrabilité et l'efficacité opérationnelle d'un navire et réduit la consommation de carburant jusqu'à 20 % par rapport aux systèmes conventionnels à ligne d'arbre.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Fondé en 1988 par des officiers de la marine marchande française, PONANT propose un nouveau style de croisières sous pavillon français avec son propre concept de voyage en mer et son engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Centré sur la navigation vers des destinations exceptionnelles et insolites à bord de yachts design et raffinés, où l'art de vivre et la gastronomie sont à l'honneur, la promesse d'un voyage avec PONANT est qu'il sera vraiment unique et authentique. Pour plus d'informations:  www.ponant.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp