Consegnare i regali a miliardi di persone in una sola notte è un’impresa non da poco, per questo Babbo Natale ringrazia il cielo che Natale venga solo una volta all’anno.
Vediamo come la nostra gamma di strumenti e analizzatori può aiutare Babbo Natale a trovare nuovi modi per migliorare le sue prestazioni e poter essere di nuovo a casa al calduccio insieme alle sue renne prima del sorgere del sole.
Prima di iniziare il viaggio
- Registratori – Visti i nuovi protocolli di igiene che ci ha imposto il 2020, gli elfi si sono affidati ai registratori senza carta per adattare i processi di alcuni birrifici e distillerie alla produzione di igienizzante per le mani e prepararsi così alle consegne nel rispetto del distanziamento sociale. Ma niente paura, ci sono ancora un sacco di fabbriche impegnate nella produzione di liquori e distillati per i tuoi brindisi delle Feste.
- Celle di carico – La slitta di Babbo Natale ha un carico pesante. Secondo le stime, Babbo Natale prima dell’alba ingurgita un’enorme quantità di latte e panettone, arrivando a pesare ben 450 kg. Se aggiungiamo il peso dei regali, la bilancia raggiunge la cifra esorbitante di 60.000 tonnellate/60.000.000 kg. Per un carico pesante, serve un sensore di carico robusto: con le loro prestazioni affidabili e accurate in condizioni estreme, i nostri estensimetri sono la soluzione perfetta per la slitta di Babbo Natale.
- Sensori di livello a ultrasuoni - Sapresti dire di quanta acqua ha bisogno una renna per volare intorno al mondo? Babbo Natale lo sa perché si affida ai nuovi trasmettitori di livello a ultrasuoni per misurare la quantità d’acqua che entra ed esce dagli abbeveratoi, così è sicuro che le sue renne ricevano il livello d’acqua ottimale prima della partenza. .
Durante il viaggio
- Flussimetri a tubo di Pitot – Si stima che per fare le sue consegne, Babbo Natale dovrebbe viaggiare a 1000 km al secondo! Ampiamente utilizzati per misurare la velocità degli aerei, i nostri flussimetri a tubo di Pitot sono perfetti per aiutare Babbo Natale a rispettare la sua tabella di marcia.
- Con i trasmettitori di pressione wireless per Babbo Natale è facile monitorare la pressione dell’aria e sapere quanta magia occorre alle renne per sfrecciare a 1000 km al secondo, e con una durata della batteria di 10 anni, può semplicemente impostarla e dimenticarsene. Pensa a come sarebbero felici gli elfi, se anche i loro giocattoli avessero una batteria a così lunga durata!
- Sensori di temperatura – I nostri sensori misurano un ampio intervallo di temperature, dal freddo glaciale al caldo rovente, l’ideale per gestire un viaggio attraverso gli ambienti più diversi, dalle foreste innevate ai deserti infuocati.
- Trasmettitori di livello laser – Se devi buttarti in un camino, è sempre bene sapere quanto è profondo. Altamente accurati sia sulle brevi che sulle grandi distanze, i nostri trasmettitori di livello laser aiutano Babbo Natale a prepararsi prima di spiccare il salto.
Per la tranquillità
- My Measurement Assistant – Chi più di Babbo Natale può aver bisogno di un assistente? Il self-service e il supporto remoto sono importanti per chi viaggia per il mondo, per questo lui si affida alle app mobili come My Measurement Assistant: così può accedere ai tutorial guidati direttamente dal suo dispositivo mobile e montare sul posto tutte le biciclette e i trenini giocattolo.
- Moduli di ingresso/uscita (I/O) – La digitalizzazione, nel viaggio di Babbo Natale, significa che una connettività affidabile è cruciale per la sua missione. Con tante fabbriche di giocattoli remote impegnate a soddisfare tutte le liste dei desideri, i moduli I/O lo aiutano a rimanere connesso e a monitorare i processi di produzione.
- Sensori di pH – La parte preferita del viaggio, per Babbo Natale, è quando mangia il latte e i biscotti lasciati dai bambini. E siccome sa che i nostri sensori di pH mantengono il latte a un livello di pH superiore a 6,7, è sicuro di trovare latte freschissimo per il suo spuntino.
Per l'ambiente
- Analizzatori di gas – Babbo Natale può fare la sua parte per l’ambiente tutto l’anno, utilizzando i nostri analizzatori di metano per misurare le emissioni di metano delle renne. È il suo controllo annuale dei gas di scarico, ma sulle renne.
- Le nostre apparecchiature per l'analisi dei gas vengono utilizzate anche su molti dei satelliti in orbita intorno alla Terra per raccogliere dati sui gas atmosferici. Installati sulla slitta di Babbo Natale, aiuterebbero a raccogliere dati preziosi, che si potrebbero utilizzare per contrastare i cambiamenti climatici.
- Più vicino al suolo, durante le fermate nelle aree urbane e suburbane, Babbo Natale può contribuire alla sicurezza della comunità grazie all’ultima tecnologia di ABB per il rilevamento delle perdite di gas. Può essere portatile, installata su un veicolo o perfino su una slitta, per rilevare le perdite di gas naturale a velocità che arrivano fino a 88 km/h.
- E grazie alla rete di assistenza globale ABB, Babbo Natale può contare sul supporto tecnico in ogni parte del mondo, pronto ad aiutarlo nella manutenzione necessaria per continuare il suo viaggio.there is support all over the world that is ready to help Santa perform the maintenance he needs to keep his route on track.
- Caricare la slitta e portare un dono ad ogni bambino non è mai stato più semplice per Babbo Natale, ora che la sua missione è gestita con la massima efficienza possibile. La sua organizzazione, completamente connessa, ora si basa sull’analisi dei dati sistematica e avanzata per portare gioia e allegria ai bambini di tutte le età.
Il Natale, reso semplice.