Modernisierung ohne Produktionsunterbrechung

Leitsysteme zukunftssicher modernisieren

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • magyar
  • français
  • polski
  • español
  • čeština
  • Ελληνικά
  • Nederlands (België)
  • Türkçe
Die Modernisierung von Prozessleitsystemen (Distributed Control Systems, DCS) steigert die betriebliche Effizienz, reduziert Stillstandszeiten und stärkt die Cybersicherheit. Diese Seite zeigt Strategien, Vorteile und Lösungen für eine zukunftssichere DCS-Modernisierung nach aktuellen Industriestandards.

Interesse an einer DCS-Modernisierung?

Kontakt aufnehmen

Warum modernisieren?

In vielen Industrieanlagen sind noch ältere Prozessleitsysteme im Einsatz. Auch wenn diese heute zuverlässig arbeiten, steigen mit zunehmendem Alter Wartungsaufwand, Ausfallrisiko und Sicherheitslücken. Eine gezielte Modernisierung erschließt die Produktivitätsvorteile moderner Automatisierungstechnologien.

ARC-Whitepaper: „The Strategic Imperative of Modernizing Control Systems“

Whitepaper herunterladen

Die wichtigsten Vorteile der Modernisierung

lifecycle-costs-modernization-dcs
Lebenszykluskosten senken, Zuverlässigkeit steigern

Alternde Systeme erhöhen Wartungskosten und das Risiko ungeplanter Stillstände. Moderne Leitsysteme verbessern die Anlagenverfügbarkeit, reduzieren Notreparaturen und verlängern die Nutzungsdauer bestehender Assets – für niedrigere Gesamtbetriebskosten.

digitalization-modernization-dcs
Digitalisierung und datenbasierte Entscheidungen ermöglichen

Modernisierte Prozessleitsysteme erschließen Echtzeitdaten, vorausschauende Wartung und die Integration in Unternehmensplattformen. Damit entsteht die Grundlage für Industrie 4.0 sowie intelligentere und agilere Abläufe.

OT-Systeme gegen zunehmende Cyberangriffe absichern

Jetzt informieren

Zwei Wege zur Modernisierung

Für die Modernisierung eines Prozessleitsystems (DCS) stehen zwei grundlegende Strategien zur Wahl:
Schrittweise Modernisierung
Komplettaustausc
Beim schrittweisen oder systematischen Austausch werden Upgrades auf geplante Wartungsfenster abgestimmt. Bestehende Investitionen und Engineering-Know-how – etwa in E/A-Modulen, Feldverkabelung und Schaltschränken – bleiben erhalten, während neue Funktionen gezielt hinzukommen. Dies ist der bevorzugte Modernisierungsansatz von ABB.

Vorteile

  • Minimale Stillstandszeiten: Upgrades erfolgen in planbaren Etappen.
  • Verteilte Investitionen: Kosten werden über mehrere Phasen gestreckt.
  • Hohe Flexibilität: Umfang und Tempo richten sich nach betrieblichen Anforderungen.
  • Geringeres Projektrisiko: Veränderungen bleiben kontrollierbar.

Zu beachten

  • Längere Gesamtdauer als bei einem Komplettaustausch.
  • Sorgfältige Planung und Koordination sind erforderlich.
  • Die Kompatibilität bestehender und neuer Komponenten muss geprüft werden.

 

Beim Komplettaustausch werden sämtliche Altkomponenten entfernt und ein neues DCS installiert. Dieser Ansatz eignet sich vor allem für Anlagen mit umfassendem Erneuerungsbedarf oder nicht mehr unterstützten Altsystemen.

Vorteile

  • Technologischer Neustart mit aktuellen Funktionen.
  • Einheitliche, vollständig kompatible Systemlandschaft.
  • Maximale Freiheit für neue Automatisierungskonzepte.

Considerations:

  • High initial cost: Significant investment required for new equipment and installation.
  • Extended downtime: Requires a complete shutdown of operations during the transition.
  • Risk of disruption: Higher risk of operational disruption during the changeover.

 

Schrittweise DCS-Modernisierung mit ABB

Die ABB-Strategie „Innovation with Continuity“ verbindet kontinuierliche Innovation mit dem Schutz bestehender Investitionen. Funktionen und Upgrades werden schrittweise auf Lebenszyklus, Wartungsplanung und Budget der Anlage abgestimmt. Nach dem Wechsel auf eine aktuell unterstützte DCS-Version ermöglicht die modulare Architektur eine fortlaufende Modernisierung – ohne auf große Anlagenstillstände zu warten.

So unterstützt ABB die schrittweise Modernisierung: 
  • Gemischte Systemumgebungen: Bestehende Interoperabilität ermöglicht die Weiterentwicklung ohne störenden Komplettaustausch.
  • ABB Adaptive Execution™: Frühe Zusammenarbeit, standardisierte Abläufe und modulare Umsetzung senken Kosten und Risiken und sichern Termine.
  • Modernisierungswerkzeuge: Engineering-Know-how aus ABB- und Fremdsystemen wird in aktuelle Bibliotheken übertragen.
     
  • Nachhaltige Wiederverwendung: Feldverkabelung, E/A-Module und Schaltschränke werden nach Möglichkeit weiterverwendet oder nachgerüstet.
  • Globale Kompetenz: Spezialisierte Teams in Bangalore, Tschechien und Argentinien unterstützen lokale Projektteams.
  • Qualifizierte Partner: Autorisierte Vertriebspartner ergänzen die Modernisierungskompetenz von ABB.

Jeder Modernisierungsschritt orientiert sich am Anlagenlebenszyklus und Wartungsplan. Das Ergebnis: ein risikoarmer, bedarfsgerechter Weg zu Digitalisierung, resilienteren Abläufen und zukunftssicherer Automatisierung.

Vorteile der DCS-Modernisierung mit ABB

Eine DCS-Modernisierung muss keinen Produktionsstillstand bedeuten. Der schrittweise ABB-Ansatz aktualisiert Altsysteme in planbaren Etappen, bewahrt Engineering-Know-how und Feldverkabelung und erschließt moderne Automatisierung, KI und fortschrittliche Cybersicherheit.
refining_picto
Betriebliche Resilienz

Schrittweise Upgrades halten den Betrieb aufrecht und reduzieren Umstellungsrisiken.

Sustainable Energy Optimization
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Die Wiederverwendung bestehender Infrastruktur schont Ressourcen. Moderne Systeme senken Abfall und Energieverbrauch und verbessern die Produktqualität.

Mixed systems support
Unterstützung gemischter Systeme

Neue und bestehende Komponenten können in einer flexiblen Systemumgebung zusammenarbeiten.

digital-and-ai-icon
Erweiterte digitale Funktionen

Integrierte Daten und KI-gestützte Anwendungen verbessern Entscheidungen und Reaktionsfähigkeit.

compliance-icon
Compliance und regulatorische Bereitschaft

Aktuelle Systemfunktionen unterstützen Sicherheits-, Finanz- und Umweltanforderungen.

co-creation-icon
Flexible Umsetzung

Die Modernisierung erfolgt direkt mit ABB oder über autorisierte Vertriebspartner.

high-voltage-substation-teaser

Harmony Rack nahtlos weiterentwickeln

Harmony Rack unterstützt weltweit die Automatisierung von Versorgungsanlagen. Mit Symphony® Plus SDe lässt sich die bestehende Infrastruktur nachhaltig und kosteneffizient modernisieren. Der schrittweise ABB-Ansatz ermöglicht gezielte Upgrades bei minimaler Beeinträchtigung und erhält Verkabelung sowie Hardware. So bleiben Investitionen geschützt und die Automatisierung wird zukunftssicher.

FAQ zur DCS-Modernisierung

Antworten auf häufige Fragen zur schrittweisen Modernisierung von Prozessleitsystemen und zur Reduzierung betrieblicher Risiken.

Einstieg in die DCS-Modernisierung

  1. Wie lässt sich modernisieren, ohne die Produktion zu stoppen?

    Bei einer schrittweisen DCS-Modernisierung werden ausgewählte Komponenten während geplanter Wartungsfenster aktualisiert. Das minimiert Betriebsunterbrechungen, vermeidet große Stillstände und schützt bestehende Investitionen.

  2. Ist eine Modernisierung ohne vollständigen Systemaustausch möglich?

    Ja, sofern das Leitsystem weiterhin unterstützt wird. Das ABB-Prinzip „Innovation with Continuity“ ermöglicht die schrittweise Aktualisierung einzelner Komponenten wie Bedienarbeitsplätze, Server, Engineering-Werkzeuge oder Controller – bei laufendem Betrieb.

  3. Wann gilt ein DCS als veraltet? 

    Obsoleszenz hängt vom System und seiner Version ab. Bei Altsystemen werden Hardware-Upgrades oder Software-Updates häufig nicht mehr unterstützt. Auch moderne DCS können jedoch auf veralteter Hardware oder Software betrieben werden. In beiden Fällen steigt das Risiko ungeplanter Stillstände.
     
    Die ABB-Modernisierung priorisiert Cybersicherheit, Datenzugriff, Compliance und langfristigen Support. Funktionsfähige Infrastruktur wird nach Möglichkeit erhalten oder nachgerüstet.

ABB-Systeme und Mitarbeitende

  1. Benötigen moderne Systeme wie 800xA, Symphony Plus oder Freelance ebenfalls Modernisierung?
     
    Ja. Auch moderne DCS-Plattformen müssen im Lebenszyklus an neue Cyberbedrohungen, Vorschriften und betriebliche Anforderungen angepasst werden. „Innovation with Continuity“ unterstützt die kontinuierliche Aktualisierung von 800xA, Symphony Plus und Freelance auf unterstützte Versionen. Das reduziert Betriebs- und Cyberrisiken und erschließt aktuelle Funktionen.

  2. Bleiben Bedienkräfte während der Modernisierung produktiv?

    Bedienoberflächen können schrittweise aktualisiert werden, während vertraute Abläufe erhalten bleiben. Schulungen in geplanten Wartungsfenstern und gezieltes Veränderungsmanagement unterstützen einen reibungslosen Übergang.

Risiko, Cybersicherheit und Umsetzung

  1. Wie reduziert eine DCS-Modernisierung betriebliche Risiken?
     
    Phasenweise Umsetzung, kontrollierte Migrationen, parallele Tests und Rückfallstrategien reduzieren das Projektrisiko. Aktuelle Hard- und Software erleichtert zudem den Zugang zu Ersatzteilen und Fachwissen. Neue Fachkräfte finden sich schneller in modernen Technologien zurecht; die Abhängigkeit von Altsystemwissen sinkt.
     
    ABB kombiniert schrittweise Modernisierung, bewährte Engineering-Methoden und spezialisierte Werkzeuge. So bleiben Engineering-Know-how, Anlagensicherheit und Verfügbarkeit geschützt.
     
  2. Wie verbessert die Modernisierung die Cybersicherheit?

    Moderne DCS unterstützen Defense-in-Depth-Architekturen, sicheres Patch-Management, Zugriffskontrollen und Standards wie IEC 62443. ABB-Modernisierungsprogramme integrieren diese Funktionen und schließen typische Sicherheitslücken älterer Leitsysteme.

Mehrwert und Lebenszyklussicherheit

  1. Was geschieht mit Kommunikation, Feldverkabelung und Feldinstrumentierung?

    In vielen Fällen können vorhandene Kommunikationssysteme, Feldverkabelungen und Feldinstrumente weiterverwendet werden. Alternde Komponenten lassen sich bei Bedarf gezielt ersetzen oder funktional erweitern.
     
    ABB plant die Wiederverwendung dieser Assets, wo immer dies sinnvoll ist. Das reduziert Engineering-Aufwand, Projektrisiko sowie Stillstandszeiten für Neuverkabelung und Tests.

  2. Welchen Mehrwert bietet die Modernisierung über höhere Zuverlässigkeit hinaus?

    Weitere Vorteile sind geringerer Wartungsaufwand, bessere regulatorische Compliance, nutzbare Daten für KI/ML und digitale Anwendungen, ein niedrigerer Energieverbrauch und geschlossene Cybersicherheitslücken.

  3. Wie bleibt das System langfristig unterstützt?

    Wartungsverträge, Software-Support und Obsoleszenzmanagement halten Systeme sicher, unterstützt und aktualisierbar. ABB Care deckt DCS-Lebenszyklusservices wie Sicherheit, Ersatzteil- und Asset-Management sowie Softwarepflege ab.

Weitere Fragen zur DCS-Modernisierung

  1. Wie lange dauert eine typische Modernisierung?

    Die Dauer hängt von Umfang und Anlagenkomplexität ab. Ein phasenweiser Ansatz verteilt HMI-, Controller- und E/A-Upgrades über mehrere Wartungsfenster. So entfällt eine einzelne risikoreiche Umstellung und der Nutzen entsteht schrittweise.

    ABB plant Modernisierungsprojekte entlang vorgesehener Wartungsstillstände und verkürzt dadurch die Umstellungszeit. Kundenerfolgsgeschichten zeigen Beispiele aus der Praxis.
     
  2. Wie wirkt sich die Modernisierung auf Sicherheit und Verfügbarkeit aus?
     
    Aktuelle Systeme verbessern Zuverlässigkeit, Diagnose und Redundanz. Mehr Transparenz und Zustandsüberwachung ermöglichen einen sichereren und planbareren Anlagenbetrieb.

  3. Lässt sich die Modernisierung mit künftigen Erweiterungen verbinden?
     
    Ja. Mehr Kapazität und Skalierbarkeit schaffen eine Basis für neue Prozesseinheiten sowie digitale und KI-basierte Technologien. Eine schrittweise Roadmap vermeidet wiederholtes Reengineering.

    Mehr zum ABB-Programm Automation Extended.

  4. Wie unterstützt die DCS-Modernisierung Digitalisierung und KI?

    Moderne Leitsysteme liefern strukturierte, hochwertige Daten für fortschrittliche Analysen, Asset Performance Management und KI-gestützte Optimierung. Edge-Technologien und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) schaffen die Basis für digitale Anwendungen, die mit veralteten Architekturen kaum realisierbar sind.
     
  5. Was ist, wenn nicht alles auf einmal modernisiert werden kann?
     
    Das ist der Regelfall. Eine Modernisierung in Phasen lässt sich besser auf Stillstandszeiten, Budgets und betriebliche Prioritäten abstimmen. Investitionen verteilen sich über mehrere Jahre und Projektrisiken sinken.
     
    ABB entwickelt flexible Roadmaps für einzelne oder gemischte Systemumgebungen. Umfang und Tempo richten sich nach Budgetzyklen, Prioritäten und Risikoprofil.

  6. Wie wirkt sich die Modernisierung auf Sicherheit und Verfügbarkeit aus?

    Alternde elektronische Komponenten können die Anlagenverfügbarkeit gefährden und die Einhaltung aktueller Normen erschweren. Moderne Leitsysteme verbessern Compliance, Zuverlässigkeit, Datenerfassung, Diagnose und Resilienz. Mehr Transparenz, Redundanz und Zustandsüberwachung sorgen für einen sichereren und planbareren Betrieb.

Kundenerfolgsgeschichten, News und Fachbeiträge

Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen ihre DCS erfolgreich modernisiert und messbare Vorteile erzielt haben:
Kundenerfolgsgeschichten
Pressemitteilungen
Fachbeiträge

Ressourcen

Select region / language