ラボFT-IR/FT-NIR、フーリエ変換赤外分光法/フーリエ変換近赤外分光法、赤外分光測定

ラボFT-IR / FT-NIR

ABB分析測定は世界中の科学者が卓越した赤外分光測定を行うことを可能にします。ABBの高性能なラボ、アットライン、プロセスFT-IR/FT-NIR分析計は、多様なアプリケーションに対応しています。

FT-IRとFT-NIR

放射(可視光域における光線)は、その波長によって異なる名称を持ちます。一般に、ヒトの目に見える範囲の光を「可視光線(短波長限界:360 ~ 400、長波長限界:760~830 nm) *」といい、それよりも波長の長くおよそ1mmより短いものを「赤外線」と呼びます*。

この赤外線は、波長域ごとにさらに「近赤外線(Near-Infrared, およそ0.7 ~ 2.5 μm)」、「中赤外線(Mid-Infrared, およそ2.5 ~ 4 μm)」、「遠赤外線(Far-Infrared, およそ4 ~ 1,000 μm)」に大別されます。

* JIS Z8120 – 「光学用語」に基づく

FT-IR分光法では、これらの赤外線領域のうち、中赤外線~近赤外線領域を主として扱い、近赤外領域を主として扱う分析手法を「FT-NIR(フーリエ変換近赤外分光法)」、それより長波長域を主として扱う分析手法を「FT-IR(フーリエ赤外分光法)」と呼称します。

基本的な分析原理はいずれの分析手法も同様ですが、扱う波長域によってその特性は大きく異なります。近赤外線分光法は、測定物質に対して透過性の高い波長域の赤外線を扱うため、比較的高感度な分析が可能です。一方、赤外分光法では、物質固有の吸収スペクトルが現れる領域(指紋領域)を扱うため、測定対象に含まれる成分の定性に優れるという利点があります。

ABBでは、このFT-IR/FT-NIR分析計に関して、多様なアプリケーションに対応可能なラインナップを揃えております。

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

製品概要 – FT-NIR(MB3600 & Trade-in program)

<MB3600>

MB3600 は市場で最も信頼性の高い FT-NIR アナライザーで、特に QA/QC 分析とメソッド開発のために設計されています。

  • 縦型でスペース効率に優れたデザインのMB3600は、実験室のワークスペースを最適化し、内部コンポーネントへのアクセスを容易にします。
  • 以下のような、定量分析手順の開発と実施に非常に効果的な分光器です。
    ・プロセスのモニタリング方法の開発
    ・最終製品のQA
    ・At-Lineでのプロセスモニタリング
  • 液体、粉体/ペレット、ゲル状のサンプル分析に使用できます。
  • 消耗品が不要です。使用に伴って摩耗することのない部品で構成されている為、交換や調整の必要がありません。
  • すべての光学系は非吸湿性です。光学系の保護のためのパージは必要ありません。
  • 光源は10年の耐用年数が得られるように調整されています。
  • オープン(Arid-Zone)サンプルコンパートメントは、最新の分析ラボのすべてのニーズに対応しています。
  • アライメントを必要としないABB製、或いはサードパーティ製のアクセサリーを簡単に交換・使用することができます。必要に応じて、装置内部のパージにも対応することが可能です。

またABBでは、既存のFTLA2000-154, FTLA2000-160, MB154, MB160スペクトロメータや、他のブランドのラボ向けアナライザーの下取りプログラムを提供しています。

ラインナップの詳細は、各製品のリンクにてご確認ください。

MB3600_400x400

関連製品リンク – FT-NIR

 

製品概要 – FT-IR(MB3000 & MB-Rx)

<MB3000>

MB3000は航空宇宙、学術、化学、製薬、石油化学業界での40年以上の経験を経て完成した製品です。Dr.Buijsによって開発され、1985年からBomem社が販売しているFTLA2000の後継機となります。

  • 市場で最も信頼性の高いFT-IRラボラトリー用アナライザーであり、コストが最も低く抑えられています。
  • 直感的に操作ができるHorizon MBTM FTIRソフトウェアと組み合わせることで、MB3000はサンプルの取得、処理、分析を容易にします。
  • 縦型でスペース効率の良いデザインのMB3000は、実験室のワークスペースを最適化し、内部部品へのアクセスを容易にします。
  • 使用に伴って摩耗することのない固定部品が含まれているため、交換や調整の必要がありません。
  • すべての光学系は非吸湿性です。光学系の保護のためのパージは必要ありません。
  • 光源は10年の耐用年数になるように調整されています。
  • オープン(Arid-Zone)サンプルコンパートメントは、最新の分析ラボのすべてのニーズに対応しています。
  • アライメントを必要としないABB製、或いはサードパーティ製のアクセサリーを簡単に交換・使用することができます。必要に応じて、装置内部のパージにも対応することが可能です。

またMB-Rxでは、In-situ 反応のモニタリングが可能です。堅牢な挿入プローブと直感的なソフトウェアインターフェースを介して、化学者にリアルタイムでの実験データへの直接アクセスを提供します。

ラインナップの詳細は、各製品のリンクにてご確認ください。

9IBA038282_400x400

関連製品リンク – FT-IR

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language