Artículo 2019-05-03 ABB presentó variador ACS480 de alta eficiencia energética para industrias ligeras La línea de negocios Motion de ABB en Perú presentó su variador ACS480 de propósito general, que logra una eficiencia energética de hasta 70% en maquinarias, como bombas, comprensores, ventiladores y aplicaciones similares de 70 a 11 kW trifásico 380 / 480V que se utilizan en industrias ligeras. Entre sus novedades incluye un panel de control asistente que permite programar de manera intuitiva los
Nota de prensa 2019-04-23 Subestación digital de ABB captó atención de mineras y utilities del sur del país La línea de negocios Power Girds Grid Automation (PGGA) de ABB en Perú congregó a los principales clientes mineros y utilities de las regiones Arequipa, Puno y Moquegua, en un evento donde se explicó los conceptos, aplicaciones, tecnologías y ventajas de las subestaciones digitales y la importancia de la norma internacional de comunicaciones abiertas IEC 61850, con la finalidad que puedan
Nota de prensa 2019-04-23 ABB logra el "estado del arte" de las subestaciones digitales Ante empresarios y gerentes de 9° Expo Energía PERU 2019, ABB destacó por poseer el único modelo de subestación digital con los recursos más modernos y que cumple con todas las exigencias del estándar internacional de comunicaciones abiertas IEC 61850, y el de ciberseguridad IEC 62351. Como parte del seminario “Subestaciones Digitales Eléctricas del Futuro”, el gerente regional de tecnología de
Artículo 2019-04-04 Trabajadores voluntarios de ABB en Perú construyen guardería en Cerro de Puquio Dispuestos a cambiar realidades, los voluntarios de ABB en Perú. TECHO Perú y Perú Goal, unieron esfuerzos para construir y equipar una guardería para los niños de las familias que viven en Cerro de Puquio, ubicado en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Con esta nueva guardería, los voluntarios esperan que las mujeres de la comunidad dejen a sus hijos en un lugar seguro y tranquilo, mientras
Article 2019-04-01 ABB presentó electrolinera de carga rápida en Arequipa Con una potencia de 50 kW, el sistema de recarga Terra 54 abatece un vehículo eléctrico en solo 15 minutos versus las 6 horas que demora un cargador convencional. Al ser una región de gran desarrollo económico, Arequipa fue elegida como la sede del evento PERU ENERGÍA SUR, donde la multinacional ABB exhibió la “electrolinera” de carga rápida para vehículos eléctricos y demostró que la movilidad
Nota de prensa 2019-03-21 Empresas suecas reafirman lucha contra corrupción en Perú El pasado 7 de marzo, 16 empresas de Suecia con operaciones en el Perú firmaron-por tercera vez- un Pacto de Integridad y Anticorrupción, promovido por la Embajada de Suecia y liderado por las empresas ABB y Securitas, en el marco que el 2019 fue declarado “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” por el gobierno peruano. Por su parte, Suecia es el tercer país menos corrupto del
Article 2019-03-11 ABB: estaciones de servicio están interesados en instalar electrolineras Las estaciones de servicio o grifos deben prepararse para un nuevo integrante en el mercado de abastecimiento en el sector transporte: las electrolineras; es decir, los sistemas de recarga para vehículos eléctricos, los cuales pronto comenzarán a circular en el país y que, según estimaciones del gobierno, representarán mínimo el 5% del parque automor hacia el 2030. Así lo explicó el Ing. Edwin
Article 2019-02-26 ABB capacitó sobre ventajas del interruptor EMAX2 All in One Fabio Benintendi, Area Sales Manager de ABB en Italia, realizó una capacitación sobre las ventajas de un innovador interruptor que no sólo protege, sino que sus funciones digitales logran gestionar y controlar las instalaciones de baja tensión de manera inteligente para asegurar la continuidad y fiabilidad del servicio eléctrico de los sectores minero, infraestructura, energía, banca, entre otros. Ante decenas de ingenieros que asistieron a la Asociación Electrotécnica Peruana, Benintendi explicó que el Emax2 destaca porque -además de la función convencional de proteger de cortocircuitos o sobrecargas eléctricas- posee el concepto“All in One“, que significa que puede utilizar diferentes instrumentos de medida, control y comunicación para solucionar cualquier inconveniente eléctrico. Indicó que el Emax2 es un interruptor de bastidor abierto para circuitos de baja tensión y aplica en diferentes condiciones de aplicaciones. “Por ejemplo, en sector minero cumple condiciones de hasta 900v en corriente alterna, que son muy típicas en la altura de las operaciones mineras en Perú”, señaló el especialista. Sus dimensiones compactas y su alto rendimiento producen un ahorro en costos de hasta el 25%. Además, la productividad se incrementa en todas las etapas, desde el diseño hasta las operaciones diarias, lo que reduce hasta un 15% el tiempo en la instalación. Finalmente, Benintendi remarcó la importancia de aplicar esta tecnología en los diversos sectores industriales. “En la actualidad hay un avance tecnológico que no podemos frenar, es la cuarta revolución industrial, y nosotros tenemos que ser parte de ella. Utilizando estos dispositivos estamos ofreciendo lo que necesita el mercado y proponiendo a las industrias que quieran digitalizarse dispositivos coherentes con esta revolución”, aseguró el especialista.
Artículo 2019-01-22 ABB es reconocido por la Asociación Electrotécnica Peruana La Asociación Electrotécnica Peruana (AEP) reconoció a ABB por contribuir con el desarrollo sostenible del país y apoyar como socio colectivo a sus actividades. La distinción se realizó en el marco del 76° Aniversario de la AEP y el Simposio “Las tarifas de electricidad y el sistema en debate“, realizado del 14 al 19 de enero y donde se analizó las variables que confluyen en la determinación de
Nota de prensa 2018-12-12 Subestaciones digitales de ABB destacan en evento de Osinergmin En el marco del seminario “IEC 61850: Estado de arte para subestaciones digitales” organizado por el organismo regulador, ABB explicó el modelo de subestación digital que cumple todas las exigencias de la IEC 61850 y las últimas tendencias para proteger la red ante caídas imprevistas del servicio.