Atmosphère avec un Simple Bouton

Changement rapide de scène. Il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton de l'ABB-free@homePanel, du smartphone ou de la tablette pour rappeler une scène complète. Ainsi, en quelques secondes, un salon peut se transformer en salle de cinéma privée. Les volets roulants se ferment. L'intensité de la lumière dans la pièce est réduite. Ce confort peut être réalisé dans chaque pièce grâce à ABB-free@home®.

Commande de scènes - Les possibilités

Après le travail, le début de soirée parfait

Lorsqu'ils rentrent chez eux, ABB-free@home® prépare à vos clients une agréable réception. Avec un éclairage évocateur et une température ambiante
agréable. Exactement l'atmosphère idéale pour se détendre. La création et la modification de scènes personnelles est un jeu d'enfant avec ABB-free@home®. L'assistant, une fonction d'assistance intelligente vous aide lors de la combinaison des fonctions souhaitées. C'est ainsi que le store de la cuisine et la lampe au-dessus de la table à manger peuvent simultanément être activés.

Tout commander à distance

C'est toujours rassurant. La simulation de présence d'ABB-free@home® enregistre le cycle hebdomadaire des appareils. Ainsi, en l'absence des occupants, elle se comporte à 100 pour cent comme s'ils étaient présents. Les occupants peuvent activer et modifier la fonction depuis n'importe quel endroit. En voyage d'affaires, en vacances ou pendant les courses au coin de la rue. Grâce à l'appli du smartphone, la télécommande et le contrôle de sécurité de tout le foyer est également possible dans le monde entier. L'accès distant correspondant doit alors être configuré dans le routeur, par ex. via un service DNS dynamique.

Chauffage et climatisation

Un agréable séjour dans la maison. Grâce à ABB-free@home®, avant même de pénétrer dans les pièces, il est possible d'en régler la température de bien-être individuelle. La fonction ECO s'avère très économique et soucieuse de l'environnement. À des heures données, elle baisse automatiquement la température, par exemple la nuit ou en fonction du rythme de vie des occupants.

Aperçu de toutes les fonctions

Select region / language