Hamburger Hochbahn AG

Lo sapevi…
...che la tecnologia ABB sta aiutando Amburgo, in Germania, a dimezzare le emissioni di CO₂?

Le soluzioni di ABB Electrification stanno aiutando la città a raggiungere il suo obiettivo di sostenibilità di dimezzare entro il 2030 le emissioni di CO₂ misurate nel 1990. La nostra tecnologia sta aiutando l'operatore del trasporto pubblico, Hamburger Hochbahn AG, che trasporta 230 milioni persone all'anno, a implementare un programma di conversione all’elettrico su vasta scala che ha come primo passo l’attivazione del primo terminal per autobus elettrici della Germania.
La soluzione chiavi in mano di ABB include l'installazione di trasformatori, quadri e 44 stazioni di ricarica per veicoli pesanti con una potenza di 150 kW ciascuna, oltre alla pianificazione e realizzazione dell'infrastruttura elettrica e alla connessione del deposito alla rete. Questa soluzione consente di ricaricare contemporaneamente 44 autobus, ciascuno con un'autonomia fino a 150 km a piena carica, nel deposito centrale degli autobus. Ciascun caricatore può ricaricare fino a tre bus in sequenza. Per maggiore comodità e risparmio di spazio, l'intera attrezzatura di ricarica è installata sul tetto del deposito degli autobus, fornendo un approccio intelligente ed economico alla ricarica per la crescente flotta di e-bus della città.

 

Select region / language