Utilisation des moteurs avec des variateurs en atmosphères potentiellement explosives

Chemical_header_new

Qu'est-ce qu'une atmosphère potentiellement explosive ?

Les atmosphères explosives se produisent lors du mélange de gaz, brouillards, vapeurs ou poussières inflammables avec l'air, pouvant entraîner un risque d'explosion. La quantité de substance nécessaire pour créer une atmosphère explosive dépend de la substance en question. La zone concernée est définie comme une atmosphère potentiellement explosive. Ces atmosphères concernent l'industrie, de la chimie à la pharmaceutique, en passant par l'alimentaire, l'électricité et le traitement du bois. Les zones concernées peuvent également être appelées « zones dangereuses » ou « emplacements dangereux ».

De nombreux secteurs industriels peuvent présenter des atmosphères potentiellement explosives à un moment donné de leur processus. Certains d'entre eux ne sont pas si évidents. Les scieries, par exemple, ne présentent pas, par défaut, d'atmosphère potentiellement explosive mais en cas d'accumulation de grandes quantités de sciure, la zone en question peut en devenir une.

Autres informations

Produits sélectionnés

Select region / language