ABB Infinitus Direct Current Portfolio è complementare ai sistemi tradizionali in corrente alternata (AC), che consente ai data center dedicati all'Intelligenza Artificiale di raggiungere maggiore densità di potenza, efficienza, affidabilità e scalabilità.

ABB INFINITUS: il primo portfolio in corrente continua del settore, dalla sorgente al rack, per i data center per l'Intelligenza Artificiale

L’Infinitus DC Portfolio fornisce i cinque "blocchi" funzionali per le architetture native in corrente continua e ibride AC/DC, aiutando gli operatori a migliorare l'efficienza energetica, ridurre l'ingombro dell’infrastruttura elettrica e supportare una maggiore capacità di calcolo.

Al centro del portfolio si trova il trasformatore a stato solido (SST) ABB Infinitus, progettato per convertire l'alimentazione AC di media tensione in 800 VDCe ridurre stadi di conversione. 

Infinitus integra conversione dell'energia, qualità dell'alimentazione, distribuzione, protezione e ottimizzazione del raffreddamento in un'architettura coordinata, progettata per garantire infrastrutture AI più efficienti, affidabili e scalabili. 

Oltre 700 brevetti nel campo della corrente continua
25 anni di leadership nelle tecnologie DC
40% delle attività di ricerca e sviluppo di Electrification dedicate alle tecnologie di nuova generazione e all'innovazione nella corrente continua

5 blocchi funzionali

ABB_Infinitus_Infografica
Sistemi di alimentazione di Media Tensione
Conversione in Corrente Continua e Qualità dell’Energia
Distribuzione dell'Energia in Corrente Continua
Protezione dei sistemi in Corrente Continua
Ottimizzazione del raffreddamento
Assicurano un’alimentazione stabile e affidabile dalla rete o da fonti di generazione locali, grazie a tecnologie progettate per garantire power quality, proteggere le infrastrutture critiche e gestire in maniera tempestiva i carichi delle infrastrutture AI. 
Soluzioni per la stabilità della rete

Soluzioni per la stabilità della rete

Aiutano i data center a gestire la tensione, la frequenza e i carichi AI che variano rapidamente. I condensatori sincroni, sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), servizi e controlli avanzati contribuiscono a garantire la qualità dell’energia, la conformità ai requisiti di rete e la resilienza operativa. 

 
Quadri di Media Tensione

Quadri in Media Tensione

Fornisce funzionalità di protezione, manovra, monitoraggio e controllo rete attraverso soluzioni primarie (UniGear) e secondarie (SafeRing/SafePlus) per architetture AC e ibride AC/DC. I design modulari e resistenti agli archi interni consentono installazioni compatte e una maggiore sicurezza per gli operatori. 

Converte la corrente alternata (AC) in 800 VDC fuori dalle sale IT dei data center, riducendo le conversioni e supportando una distribuzione dell’energia efficiente e di qualità per infrastrutture AI ad alta densità, con un minore ingombro complessivo.
UPS DC
UPS DC

Converte la corrente AC di bassa tensione in 800 VDC con continuità di servizio garantita, offrendo un percorso di retrofit modulare per ambienti misti AC/DC.

Trasformatore a Stato Solido Infinitus
Trasformatore a Stato Solido Infinitus

Converte direttamente la corrente AC di media tensione in 800 VDC tramite una conversione di potenza a stato solido ad alta frequenza, contribuendo a ridurre le conversioni, le perdite energetiche e l’ingombro dell’infrastruttura.

Unità trasformatore-raddrizzatore - TRU
Trasformatore-raddrizzatore (Transformer Rectifier Unit - TRU)

Fornisce un percorso collaudato e modulare per la conversione da AC di media tensione a 800 VDC, supportato dalla rete di assistenza globale ABB.

Fornisce l’energia sicura e affidabile, consentendo densità di potenza più elevate in spazi ridotti. Riceve e distribuisce grandi quantità di potenza a 800 VDC, supportando i requisiti energetici delle infrastrutture di calcolo AI ad alta densità.
Quadro elettrico MNS DC
Quadro elettrico MNS DC

Fornisce una piattaforma modulare e scalabile per la distribuzione di energia in corrente continua ad alta disponibilità, basata sulla consolidata esperienza globale di ABB nel settore dei quadri elettrici in bassa tensione.

SACE Emax 3 DC
SACE Emax 3 DC

L'interruttore automatico aperto di nuova generazione per la bassa tensione, progettato per supportare l'evoluzione futura delle architetture di distribuzione dell'energia in corrente continua.

Quadro di distribuzione ReliaGear DC
Quadro di distribuzione ReliaGear® DC

Offre una distribuzione modulare dell'energia a 800 VDC con interruttori aperti SACE Emax 3 DC, progettata per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, contribuendo al contempo a ridurre tempi e costi di installazione.

Garantisce protezione agli operatori, ai server AI e all’hardware da sovracorrenti e guasti nei sistemi in corrente continua. L’interruzione selettiva istantanea salvaguarda le risorse mantenendo il sistema in funzione 
Interruttori automatici SACE Tmax XT DC
Interruttori automatici SACE Tmax XT DC

Una nuova serie globale di interruttori scatolati progettata per applicazioni in data center a 800 VDC

SMISSLINE TP HP
SMISSLINE TP HP

Garantisce la distribuzione e la protezione modulare a livello di rack, con componenti innestabili che consentono flessibilità nell'installazione, nell'espansione e nella manutenzione.

Riduce il consumo energetico dell’intera catena di raffreddamento nelle aree “grey space” e “white space”, favorendo un funzionamento efficiente e affidabile delle infrastrutture AI ad alta densità.  

 

Giampiero Frisio

"ABB è pioniera nelle tecnologie in corrente continua da oltre 25 anni e vanta un'esperienza consolidata in numerosi settori applicativi. Infinitus è il primo portfolio che permetterà di ottenere vantaggi concreti in termini di efficienza anche in altri settori ad alta intensità energetica, come il manifatturiero su larga scala, le energie rinnovabili, fino alle applicazioni in campo marittimo." 

Giampiero Frisio, Presidente della Business Area ABB Electrification

In evidenza

ABB lancia il primo portfolio prodotti “source-to-rack”

DOMANDE FREQUENTI - FAQ


Che cos’è l’ABB Infinitus Direct Current Portfolio?

Infinitus DC Portfolio è una soluzione integrata di alimentazione in corrente continua dalla sorgente al rack, destinata ai data center per l'intelligenza artificiale. Riunisce gli elementi fondamentali necessari (blocchi funzionali) per le architetture native in corrente continua e ibride AC/DC, tra cui soluzioni di trasmissione di potenza di media tensione, conversione di potenza a 800 VDC, soluzioni per la qualità dell'energia, la distribuzione e la protezione, nonché tecnologie per l'ottimizzazione del raffreddamento.  

Quali sono i principali vantaggi dell’Infinitus DC Portfolio? 

Infinitus DC Portfolio è in grado di garantire un aumento dell'efficienza superiore al 5%, contribuendo a ridurre le perdite energetiche e termiche lungo l'intero percorso, il fabbisogno di conduttori e rame, e l'ingombro delle infrastrutture di alimentazione. Ciò consente una distribuzione di potenza affidabile e ad alta densità, rendendo al contempo disponibili più potenza e spazio per l'elaborazione dati. 

Cosa rende unico l’Infinitus DC Portfolio?  

Infinitus DC Portfolio è la prima soluzione integrata “source-to-rack” del settore. Al centro, l’innovativa tecnologia dei trasformatori a stato solido (SST) Infinitus di ABB, che consente agli impianti di operare con un ingombro ridotto e una maggiore efficienza energetica. ABB offre una gamma di tecnologie senza pari sul mercato: è l’unico player a disporre sia del primo interruttore a stato solido completamente certificato IEC al mondo sia del primo UPS statico in media tensione del settore, attualmente in produzione.  

Perché l’Infinitus DC Portfolio utilizza una tensione di 800 VDC? 

La tensione di 800 VDC consente un trasferimento di potenza maggiore a una corrente inferiore, contribuendo a ridurre i requisiti dei conduttori, le perdite di distribuzione e l’ingombro delle infrastrutture. NVIDIA ha presentato l’architettura per i futuri sistemi di IA (classe megawatt). Nell’ottobre 2025, ABB ha annunciato una collaborazione con NVIDIA per supportare lo sviluppo di architetture di alimentazione a 800 VDC per i data center dell’intelligenza artificiale di prossima generazione. Il settore nel suo complesso si sta sempre più orientando verso lo standard a 800 VDC, attraverso iniziative come l’Open Compute Project (OCP). Sebbene con l’evoluzione dei requisiti di alimentazione possano emergere livelli di tensione più elevati, gli 800 VDC forniscono una base pratica e condivisa per la prossima generazione di data center di IA.

Cos’è il trasformatore a stato solido (SST) Infinitus di ABB e in che modo supporta i data center basati sull’intelligenza artificiale?

Il trasformatore a stato solido (SST) Infinitus converte direttamente la corrente alternata di media tensione in 800 VDC, utilizzando una conversione di potenza ad alta frequenza allo stato solido. In questo modo contribuisce a ridurre le conversioni, le perdite di energia e l'ingombro dell'infrastruttura.  

In che modo l’Infinitus DC Portfolio favorisce un raffreddamento efficiente dei data center? 

Man mano che i data center dedicati all’intelligenza artificiale richiedono una maggiore potenza di calcolo, un sistema di raffreddamento efficiente diventa essenziale per garantire prestazioni e operatività. I motori e i convertitori di frequenza ad alta efficienza di ABB ottimizzano il funzionamento delle pompe e delle apparecchiature di raffreddamento, contribuendo a migliorare la produttività energetica e mantenendo al contempo condizioni termiche ottimali. La tecnologia dei drives ABB è inoltre pronta per le architetture emergenti in corrente continua, aiutando gli operatori a massimizzare la capacità di calcolo ottenibile da ogni megawatt di potenza disponibile. 

In che modo ABB aiuta i data center a funzionare in modo più efficiente e affidabile? 

ABB fornisce soluzioni di elettrificazione e automazione per aiutare i clienti a progettare, realizzare e gestire data center più affidabili, efficienti e scalabili. Da oltre 140 anni ABB è un partner di fiducia nel settore dell’elettrificazione globale. In tutto il mondo, un data center su quattro utilizza la tecnologia ABB.  
ABB vanta oltre 25 anni di esperienza nell’implementazione della tecnologia in corrente continua e oltre 700 brevetti in questo settore. ABB lavora con hyperscaler e produttori di chip, tra cui NVIDIA, e collabora con player di livello del settore, tra cui l’Open Compute Project (OCP), l’Open Data Center Alliance e Current/OS. 

Quale ruolo svolge ABB nella definizione degli standard del settore della distribuzione in corrente continua? 

ABB è co-responsabile del sottoprogetto “Distribuzione dell’energia elettrica nelle strutture dei data center” dell’Open Compute Project (OCP) e guida il gruppo di lavoro dedicato alla protezione e alla sicurezza. ABB partecipa inoltre all’Open Data Center Alliance e a Current/OS, contribuendo alle specifiche, ai requisiti di sicurezza e all’interoperabilità necessari per una più ampia diffusione della corrente continua. 

Qual è la visione di ABB per il futuro delle architetture di alimentazione dei data center?  

ABB sta contribuendo a promuovere un futuro in cui le architetture AC e DC operino in sinergia, con la DC che supporta sempre più le infrastrutture di intelligenza artificiale ad alta densità, generando il massimo valore. Attraverso l’Infinitus DC Portfolio e la collaborazione con il settore, ABB sta sviluppando le tecnologie e gli standard necessari per questa evoluzione.  

L’adozione della distribuzione in corrente continua si estenderà oltre i data center?

ABB prevede che la corrente continua (DC) assumerà un ruolo sempre più importante nelle applicazioni ad alto consumo energetico, dove offre chiari vantaggi tecnici ed economici. Sebbene i data center rappresentino l’esigenza più immediata, anche altri settori energivori potrebbero trarre vantaggio da una conversione e una distribuzione dell’energia più efficienti, tra cui: l’industria, le energie rinnovabili, il settore marittimo, la ricarica dei veicoli elettrici e l’accumulo di energia. 
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language