Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

İkincil Dağıtım

Orta gerilim iletim hatlarının son kullanıcılara bağlanması ve korunması.

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri (IEC standartlarına göre 1 kV – 52 kV), gelişmekte olan bir şebekeyi bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Orta gerilim elektrik enerjisi dağıtımı, üretim tesislerinden sanayiye ve son kullanıcılara iletimde iki ana bölüme ayrılır: birincil dağıtım ve ikincil dağıtım.

İkincil dağıtım, orta gerilim seviyesinde çalışan birincil dağıtım şebekesini, alçak gerilim seviyesinde çalışan son kullanıcılara iletir. İkincil dağıtım trafo merkezleri genellikle alanın sınırlı olduğu kentsel alanlarda konumlandırılır.

İkincil dağıtım için ABB, hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) olmak üzere geniş bir orta gerilim şalt sistemi yelpazesi sunar. Müşterilerimizin hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemi seçimi; uygulamaya bağlı olduğu kadar ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma maliyeti, mevcut alan ve kurulum lokasyonu (örneğin rakım, toz vb.) gibi unsurlara da bağlıdır.

background

Her türlü sorunuz için lütfen buradan bizimle iletişime geçin:

Bize Ulaşın

ABB’nin İkincil Dağıtım için Ürün Portföyü

IEC / GB ve Diğer Standartlar
ANSI Standartları

İlgili Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular


ABB’nin ikincil orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin ikincil orta gerilim şalt ürünleri, gelişmekte olan bir elektrik şebekesini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam yapıları, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlikleri ve bakım kolaylığı ile öne çıkmaktadırlar. Yüksek elektrik yüklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlarlar.


ABB’nin orta gerilim şalt ürünleri hangi standartlara ve sertifikalara uygundur?

Orta gerilim şalt ürünlerimiz; IEC 62271, GOST ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini garanti altına almak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, aynı zamanda ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dâhil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sağlar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerimizin sorunsuz şekilde devreye alınmasını güvence altına alırken, performansını ve kullanım ömrünü en üst seviyede tutmak için sürekli teknik destek verir.


İkincil dağıtım için hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri arasındaki temel farklar nelerdir?

  • Hava yalıtımlı şalt sistemleri (AIS), kurulum, kullanım ve bakım süreçlerini kolaylaştıran modüler ve esnek bir tasarım sunar. AIS, yük ayırıcı şalteri, ayırıcı, çıkarılabilir ve çekmeceli devre kesiciler, konvansiyonel ölçü transformatörleri, akım ve gerilim sensörleri ile koruma rölesi çözümleriyle donatılmış geniş bir fonksiyonel ünite yelpazesine sahip, kendini kanıtlamış bir teknolojidir. Uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş LSC2B / LSC2A / LSC2 çözümleri sunarak, servis kesintilerini en aza indirir ve küresel ölçekteki yüksek gereksinimleri karşılamak üzere ileri düzeyde esneklik sağlar. AIS sistemleri genellikle tüm segmentlerde kullanılmaktadır. AIS teknolojisi şunları sağlar:
    • Kablo ve bara uygulamalarına uygundur. Akım ve gerilim transformatörleri ile parafudr gibi ekipmanlar, ilave fonksiyonel üniteye gerek olmadan entegre edilebilir. Bu sayede bina içinde kaplanan alan azalır.
    • Gelecekteki genişletmeler için esneklik sunar. Mevcut durumda monte edilmiş veya kurulmuş bir şalt sistemine yeni fonksiyonel üniteler eklenebilir.
    • Modüler bir yapı sağlar. Önceden yapılandırılmış fonksiyonel üniteler ve şalt sistemleri, bir standart oluşturulmasına yardımcı olur ve dağıtım şirketlerinin ekstra hızlı teslimat yapabilmesi için stok oluşturmasına olanak tanır.
  • Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS), hava yalıtımlı şalt sistemlerine kıyasla çok daha kompakt bir yerleşim alanı sunar. Devre kesiciler, ayırıcılar, yük ayırıcılar ve bara bağlantı elemanları gibi yüksek gerilim bileşenleri, sızdırmaz metal bir gaz tankı içinde entegre edilmiştir. Bu yapı sayesinde bakım gereksinimi oldukça düşüktür. GIS şalt üniteleri, deniz seviyesinden 1500 metrenin üzerindeki yüksek rakımlar ile zorlu hava ve kurulum koşulları dahil olmak üzere, hem iç hem de dış mekân uygulamalarında esnek kullanım için tasarlanmıştır.

Müşterilerimizin hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemi seçimi; uygulamaya bağlı olduğu kadar ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma maliyeti, mevcut alan ve kurulum lokasyonu (örneğin rakım, toz vb.) gibi unsurlara da bağlıdır. Doğru tercihi yapabilmeniz için satış uzmanlarımızla iletişime geçmenizi öneririz.



ABB’nin ikincil dağıtım için gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde sunduğu yalıtım ortamları nelerdir?

ABB, ikincil dağıtım için sunduğu gaz yalıtımlı ve UniSec hava yalıtımlı şalt sistemi ürünlerinde iki ana yalıtım ortamı sunar:

  • SF6’sız: Yük ayırıcı şalterinde yalıtım ortamı olarak kuru hava kullanır ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) < 1’dir. IEC standartları ve AB F-gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tamamen uyumludur. SF6’sız şalt sistemimiz, orijinal SF6’lı versiyonla aynı arayüz, aynı kurulum alanı ve aynı işletim prensipleriyle tasarlanmıştır.
  • SF6 gazı (Sülfür hekzaflorür): Yük ayırıcı şalterinde yalıtım ortamı olarak kullanılır.

ABB’nin SF6 içermeyen şalt sistemlerine tam geçişi, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimiz, değişen yasal düzenleme tarihleri, pazar talepleri ve üretim kapasitesi doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ancak bu uzun vadeli bir stratejidir; orta vadede ise müşteri ihtiyaçları ve yasal gereklilikler doğrultusunda hem SF6’lı hem de SF6’sız şalt sistemleri sunulmaya devam edilecektir.


ABB’nin hava yalıtımlı ikincil (AIS) şalt sistemlerinde sunduğu yalıtım ortamları nelerdir?

ABB, hava yalıtımlı ikincil (AIS) şalt sistemi portföyünde yer alan yük ayırıcı şalterleri ve ayırıcılarda iki ana yalıtım ortamı sunar:

  • SF6’sız olarak, 24 kV’a kadar olan çoğu anahtarlama uygulaması için uygundur ve yük ayırıcı şalteri ile ayırıcının yalıtım ortamı olarak küresel ısınma potansiyeli (GWP) 0 olan kuru hava kullanır. IEC standartlarına ve AB F-gaz yönetmeliği (AB) 2024/573’e tamamen uygundur. SF6’sız ürünümüz, orijinal SF6'lı versiyon ile aynı arayüz, kurulum ölçüleri ve işletim yapısına sahiptir.
  • SF6 gazı (Sülfür hekzaflorür): Yük ayırıcı şalteri ve ayırıcıda yalıtım ortamı olarak kullanılır.

ABB’nin SF6 içermeyen şalt sistemlerine tam geçişi, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimiz, değişen yasal düzenleme tarihleri, pazar talepleri ve üretim kapasitesi doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ancak bu uzun vadeli bir stratejidir; orta vadede ise müşteri ihtiyaçları ve yasal gereklilikler doğrultusunda hem SF6’lı hem de SF6’sız şalt sistemleri sunulmaya devam edilecektir.


ABB’nin ikincil şalt sistemi portföyünde hangi akıllı çözümler bulunmaktadır?

ABB’nin şalt sistemlerine yönelik akıllı çözümler, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Müşterilerimiz, ikincil dağıtım için kullanılan ABB orta gerilim şalt sistemlerinde izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol özelliklerinden oluşan geniş bir yelpazeden faydalanabilir. ABB’nin her bir şalt sistemi için sunduğu akıllı çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde devre kesici arasındaki fark nedir?

AIS’te devre kesici genellikle çıkarılabilir veya çekilebilir yapıdadır ve vakum teknolojisine dayanır. GIS’te devre kesici sabit montajlıdır; çekme fonksiyonu üç konumlu (bağlı, ayrık, topraklamaya hazır) ayrı bir ayırıcı anahtar ile sağlanır.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinin bakım gereksinimleri nelerdir?

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri, tüm yüksek gerilimli parçaların sızdırmaz bir gaz tankı içinde kirlenme, nem, yabancı cisim girişi ve diğer çevresel etkilere karşı sürekli olarak korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimine sahiptir. Temel olarak, yalnızca gaz bölmesinin dışında yer alan tahrik mekanizmaları kontrol ve bakıma ihtiyaç duyar. Buna karşılık, gaz yalıtımlı şalt sistemlerinin onarımı ek uzmanlık (örneğin gaz kullanımı ilgili işlemler için) gerektirir ve parça değişimi her zaman kolay olmayabilir. Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde ise ana baraların sıkılık kontrolü, yüzeylerin temizlenmesi ve yağlama gibi güç devresi bileşenlerine yönelik düzenli bakım işlemleri gereklidir.

Select region / language