Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Orta Gerilim Şalt Sistemleri

Gelişen elektrik şebekelerini bağlamak ve korumak için tasarlandı.

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri (IEC standartlarına göre 1 kV – 52 kV arası), gelişen elektrik şebekelerini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Orta gerilim şalt sistemlerimiz ağırlıklı olarak dağıtım şirketleri, sanayi ve altyapı sektörlerine yöneliktir, ve çoğu zaman yüksek gerilim iletim sistemleri ile alçak gerilim kullanıcıları arasında gerekli orta gerilim bağlantısını sağlar.

Elektrik enerjisinin üretim tesislerinden sanayi kuruluşlarına ve son kullanıcılara ulaştırılması iki ana aşamada gerçekleştirilir: birincil dağıtım ve ikincil dağıtım. ABB’nin orta gerilim şalt sistemi portföyü, bu iki aşamada kullanılan hava yalıtımlı ve gaz yalıtımlı orta gerilim şalt sistemlerini kapsamaktadır.

background

Her türlü sorunuz için lütfen buradan bizimle iletişime geçin:

Bize Ulaşın

Tekliflerimiz

IEC / GB standartları
ANSI standartları

ABB Orta Gerilim Şalt Sistemini Seçmeniz için Rehber Araç

Uygulama alanınız için en uygun orta gerilim şalt sistemini seçme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?


Şalt Sistemleri için 3D e-Katalog

Orta Gerilim Şalt Sistemleri portföyümüzü 3D olarak incelemek ister misiniz?



Sıkça Sorulan Sorular


ABB’nin birincil orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin birincil orta gerilim şalt sistemleri, gelişen şebekeleri bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam bir yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yüksek elektrik yüklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB’nin ikincil orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin ikincil orta gerilim şalt sistemleri, gelişen şebekeleri bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam bir yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yüksek elektrik yüklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB orta gerilim şalt sistemleri hangi standartlara uygundur? 

Orta gerilim şalt sistemlerimiz IEC 62271, GOST ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini sağlamak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dahil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sunar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerimizin sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını sağlar ve performans ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için sürekli teknik destek sunar.


Birincil dağıtımda hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri arasındaki temel farklar nelerdir?

  • Hava yalıtımlı şalt sistemleri (AIS), kurulumu, kullanımı ve bakımı kolaylaştıran modüler ve esnek bir tasarıma sahiptir. AIS, çoğunlukla çekmeceli (withdrawable) devre kesiciler, ayırıcılar, topraklama şalterleri, konvansiyonel ölçü transformatörleri, akım ve gerilim sensörleri ile elektriksel koruma sağlayan rölelerle donatılmış, güvenilir ve kanıtlanmış bir teknolojidir. LSC2B / LSC2A / LSC2 / LSC1 kategorilerini sunarak minimum hizmet kesintisi ile yüksek düzeyde özelleştirme imkânı sunar. AIS teknolojisi:
    • Panelin alt ve üst kısmından kablo ve bara bağlantılarına uygunluk sunar,
    • Mevcut veya kurulu bir şalt sisteminde, ek fonksiyonel üniteler eklemeye olanak sağlar.
  • Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS) ise hava yalıtımlı sistemlere kıyasla daha kompakttır. Devre kesiciler, ayırıcılar, yük ayırıcıları ve bazı tasarımlar dahilinde bulunan baralar, metal bir gaz tankı içinde muhafaza edilir. Bu tasarım, bakım gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. GIS sistemleri genellikle alanın sınırlı olduğu metro, madencilik gibi kapalı ve zorlu ortamlarda tercih edilir.

Hangi şalt sisteminin seçileceği; uygulamaya, ilk yatırım maliyetine, toplam sahip olma maliyetine, mevcut alana ve kurulum koşullarına (ör. rakım, toz vb.) bağlıdır. En doğru çözüm için satış uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 


İkincil dağıtımda hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri arasındaki temel farklar nelerdir?

Hava yalıtımlı şalt sistemleri (AIS), modüler ve esnek tasarımı sayesinde kurulum, kullanım ve bakım süreçlerini kolaylaştırır. Bu sistemler çekmeceli ve çıkarılabilir devre kesiciler, yük ayırıcıları, ayırıcılar, konvansiyonel ölçü trafoları, akım ve gerilim sensörleri ile koruma rölelerini içeren geniş bir fonksiyonel ünite yelpazesine sahip olup, güvenilir ve kanıtlanmış bir teknolojidir. Uygulama gereksinimlerine göre LSC2B, LSC2A ve LSC2 çözümleri sunarak hizmet kesintilerini en aza indirir ve yüksek düzeyde özelleştirme imkânı sağlar. AIS teknolojisi:

  1. Akım ve gerilim trafoları ile parafudrlar gibi kablo ve bara uygulamalarına, ilave fonksiyonel ünite gerektirmeden uyum sağlar.
  2. Kurulu veya monte edilmiş bir şalt sisteminde, gelecekte fonksiyonel ünitelerin eklenmesine olanak tanıyan esneklik sunar.
  3. Dağıtım şirketlerinin standardizasyon ve hızlı teslimat için stok oluşturma ihtiyaçlarını karşılayan ön konfigüre edilmiş modüler bir yapıya sahiptir.

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS) daha kompakt bir yerleşim sunar. Yüksek gerilim bileşenleri, sızdırmaz metal bir gaz tankı içinde yer alır ve bu sayede bakım ihtiyacı oldukça azdır. GIS üniteleri; iç ve dış mekânlar, yüksek rakımlar (1500 m üzeri) ve zorlu çevresel koşullar için tasarlanmıştır.

Hangi şalt sisteminin seçileceği; uygulamaya, ilk yatırım maliyetine, toplam sahip olma maliyetine, mevcut alana ve kurulum koşullarına (ör. rakım, toz vb.) bağlıdır. En doğru çözüm için satış uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.


ABB gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde sunulan yalıtım ortamları nelerdir?

ABB, gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemi portföyünde iki ana yalıtım ortamı sunar:

  • SF6 içermeyen ürünlerimiz izolasyon ortamı olarak kuru hava veya doğal gazlar kullanılarak, çoğu 6 kV ile 24 kV arası şalt uygulamaları için uygundur ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) <1’dir. IEC standartlarına ve AB F-gaz yönetmeliği (EU) 2024/573’e tam uyumludur. Bu ürünler, orijinal SF6 versiyonlarıyla aynı kullanıcı arayüzü ve işletme prensipleriyle tasarlanmış olup, kapladığı alan da aynıdır.
  • İzolasyon ortamı olarak SF6 gazı (Sülfür hekzaflorür) kullanılır. Bu gaz, kaynaklı paslanmaz çelikten yapılmış bir alan içinde muhafaza edilmiştir.

ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine geçişi, sürdürülebilirlik hedefleri, mevzuat takvimleri, pazar talebi ve üretim kapasitesi doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Orta vadede ise hem SF6’lı hem SF6’sız çözümler sunulmaya devam edilecektir.

 


ABB’nin birincil ve ikincil şalt sistemi portföyü için hangi akıllı çözümler mevcuttur?

ABB’nin şalt sistemi akıllı çözümleri, müşterilerimizin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerimiz, birincil dağıtım için ABB orta gerilim şalt sistemlerinde kapsamlı izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol özelliklerinden yararlanabilir. Her bir şalt sistemi için ABB’nin akıllı çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Select region / language