Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Birincil Dağıtım

Yüksek gerilim iletim şebekelerinin orta gerilim dağıtımına bağlanması ve korunması


ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri (IEC standartlarına göre 1 kV – 52 kV), gelişmekte olan bir şebekeyi bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Orta gerilim elektrik enerjisi dağıtımı, üretim tesislerinden sanayiye ve son kullanıcılara iletimde iki ana bölüme ayrılır: birincil dağıtım ve ikincil dağıtım.

Birincil dağıtım, yüksek gerilim iletim hatlarından orta gerilim şebekelerine elektrik enerjisinin dağıtımından sorumludur. Orta gerilim seviyeleri, elektriği doğrudan sanayi tesislerine (örneğin demiryolları, çelik, madencilik, kimya vb.) iletebildiği gibi, son kullanıcı tüketimi için ikincil dağıtım şebekesine de aktarabilir.

Birincil dağıtım için ABB, hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) orta gerilim şalt sistemlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Müşterilerimizin hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemi seçimi; uygulamaya bağlı olduğu kadar ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma maliyeti, mevcut alan ve kurulum lokasyonu (örneğin rakım, toz vb.) gibi unsurlara da bağlıdır.



background

Her türlü sorunuz için lütfen buradan bizimle iletişime geçin:

Bize Ulaşın

ABB’nin Birincil Dağıtım için Ürün Portföyü

IEC / GB ve Diğer Standartlar
ANSI Standartları

İlgili Çözümler


Sıkça Sorulan Sorular


ABB’nin birincil orta gerilim şalt ürünlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin birincil orta gerilim şalt ürünleri, gelişen elektrik şebekesini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünler; sağlam mekanik yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı gibi özellikler sunar. Yüksek elektrik yüklerini güvenle taşıyacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB’nin orta gerilim şalt ürünleri hangi standartlara ve sertifikalara uygundur?

Orta gerilim şalt ürünlerimiz; IEC 62271, GOST ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini garanti altına almak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, aynı zamanda ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dâhil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sağlar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerimizin sorunsuz şekilde devreye alınmasını güvence altına alırken, performansını ve kullanım ömrünü en üst seviyede tutmak için sürekli teknik destek verir.


Birincil dağıtım için hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri arasındaki temel farklar nelerdir?

  • Hava yalıtımlı şalt sistemleri (AIS), kurulum, kullanım ve bakım süreçlerini kolaylaştıran modüler ve esnek bir tasarım sunar. AIS, uzun yıllardır kullanılan, kendini kanıtlamış bir teknolojidir ve ağırlıklı olarak çekmeceli devre kesiciler ile donatılmış geniş bir fonksiyonel ünite yelpazesine sahiptir. Bu sistemlerde; ayırıcılar, topraklama şalterleri, konvansiyonel ölçü transformatörleri, akım ve gerilim sensörleri ile koruma rölesi çözümleri yer alır. AIS; LSC2B, LSC2A, LSC2 ve LSC1 sınıflandırmalarını destekleyerek hizmet kesintisini en aza indirir ve küresel ölçekte yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Bu özellikleri sayesinde AIS sistemleri, hemen hemen tüm endüstri kollarında yaygın olarak kullanılmaktadır. AIS teknolojisinin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:
    • Panonun alt veya üst kısmından kablo ve bara bağlantısına uygunluk
    • Mevcut veya kurulmuş bir şalt sisteminde gelecekteki genişlemelere olanak tanıyan esnek yapı sayesinde fonksiyonel ünite sayısının artırılabilmesi
  • Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS) ise hava yalıtımlı şalt sistemlerine kıyasla çok daha kompakt bir yerleşim alanı sunar. Devre kesiciler, ayırıcılar, yük ayırıcıları ve çoğu tasarımda baralar gibi yüksek gerilim bileşenleri, metal bir gaz tankı içinde yer alır. Bu yapı, çok düşük bakım gereksinimi sağlar. GIS sistemleri; metro, madencilik gibi alanların sınırlı olduğu, kapalı ve zorlu ortamlarda yaygın olarak tercih edilir.

Müşterilerin hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemlerinden hangisini seçeceği; uygulama türüne ek olarak ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma maliyeti, mevcut alan ve kurulum lokasyonu (örneğin rakım, toz seviyesi vb.) gibi faktörlere bağlıdır. Doğru çözüm için, satış uzmanlarımızla iletişime geçilmesini öneririz.


ABB, birincil dağıtım için gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde hangi yalıtım ortamlarını sunmaktadır?

ABB, gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde iki ana yalıtım ortamı sunmaktadır:

  • SF6’sız çözümler: 6 kV - 24 kV aralığındaki anahtarlama uygulamalarının büyük bölümü için uygundur. Yalıtım ortamı olarak kuru hava veya doğal kökenli gazlar kullanılır ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) < 1 seviyesindedir. IEC standartları ile AB F-gaz regülasyonu (AB) 2024/573 ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. SF6’sız çözümlerimiz; orijinal SF6’lı versiyonlarla aynı arayüz, aynı fiziksel yerleşim (footprint) ve aynı işletme/operasyon prensiplerini sunar.
  • SF6 gazı (Sülfür hekzaflorür): Yalıtım ortamı olarak SF6 gazı kullanılır. Gaz, sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kaynaklı paslanmaz çelik bir muhafaza içerisinde tutulur.

ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine tam geçişi, sürdürülebilirlik hedefleri, gelişen regülasyon takvimleri, pazar talepleri ve üretim kapasitesi doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte bu yaklaşım uzun vadeli bir stratejidir; orta vadede ise müşteri ihtiyaçları ve pazar düzenlemeleri doğrultusunda ABB, hem SF6’lı hem de SF6’sız şalt sistemlerini sunmaya devam edecektir.


ABB’nin birincil şalt portföyü için hangi akıllı çözümler sunulmaktadır?

ABB’nin şalt sistemlerine yönelik akıllı çözümleri, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Birincil dağıtım için kullanılan ABB orta gerilim şalt sistemleri; izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol alanlarında geniş bir akıllı özellik yelpazesi sunar.

ABB’nin her bir şalt sistemi için sunulan akıllı çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde devre kesici arasındaki fark nedir?

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde (AIS) devre kesici genellikle çekmeceli tiptedir ve vakum devre kesici teknolojisine dayanır.

Gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde (GIS) ise devre kesici sabit montajlıdır. Çekmeceli kesici fonksiyonu, bağlı, ayrık ve topraklamaya hazır konumlara sahip üç konumlu bir ayırıcı üzerinden sağlanır.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri için bakım gereksinimleri nelerdir?

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri, tüm yüksek gerilimli bileşenlerin hermetik sızdırmaz bir gaz tankı içinde sürekli olarak korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimine sahiptir. Bu yapı; kirlenme, nem, yabancı cisim girişi ve diğer çevresel etkilere karşı yüksek koruma sağlar. Temel olarak yalnızca gaz bölmesi dışında yer alan tahrik mekanizmalarının periyodik kontrolü ve bakımı gereklidir.

Buna karşılık, gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde onarım işlemleri ek uzmanlık ve özel eğitimler (örneğin gazla ilgili işlemler) gerektirir ve parça değişimi her zaman kolay veya hızlı olmayabilir.

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde ise düzenli aralıklarla görsel kontrol önerilir. Güç devresi bileşenlerine yönelik bakım işlemleri, Kurulum, İşletme ve Bakım Kılavuzu (1VLM000363)’te ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Select region / language