Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • suomi
  • italiano
  • norsk
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • 中文
  • Ελληνικά
  • dansk
  • 日本語

ABB Motion Services - Eficiencia energética y Circularidad



Reduzca las emisiones de carbono y los residuos. Impulse el futuro.

¿Cómo planea impulsar la eficiencia energética y la circularidad? En ABB Motion Services, vamos más allá de la provisión de productos y soluciones. Al aliarnos con usted, le ayudamos a ampliar al máximo el valor de sus motores, generadores y convertidores, así como a mejorar la eficiencia energética para reducir sus emisiones de carbono y sus residuos.


«La eficiencia energética supone para nosotros una gran oportunidad. Hemos modificado nuestro modelo comercial para hacer nuestra oferta más atractiva para los clientes, transformando la simple venta puntual en una colaboración con un enfoque de asesoramiento como parte del diálogo con el cliente».

Director técnico y responsable de I+D, Cement, Sur de Asia

Service wheel-EE-circularidad

Las tres principales ventajas de los servicios de eficiencia energética y circularidad de ABB


operation icon

Aumente al máximo su eficiencia energética y propicie la neutralidad de carbono mediante conocimientos y soluciones expertos 


environmental savings icon

Reduzca los residuos y mejore la sostenibilidad de sus operaciones mientras trabaja por una economía circular


Modernice la transformación de su negocio y conserve su eficiencia energética mediante soluciones digitales 

¿Cómo se calcula la eficiencia energética de un motor?

Para determinar la eficiencia energética de un motor eléctrico se utiliza una fórmula sencilla:

n = Potencia útil (kW) / Potencia consumida (kW)

Donde:

  • Potencia útil (Pout): energía mecánica que el motor entrega al eje.
  • Potencia consumida (Pin): energía eléctrica que el motor toma de la red.

Ejemplo práctico:
Si un motor consume 22 kW y entrega 20 kW al eje:

n = 20/22 =0,91=91%

Un incremento del 91% al 95% puede representar miles de dólares anuales en ahorro energético, dependiendo del número de horas de operación.

Factores que influyen en la eficiencia de un motor

La eficiencia de un motor no depende solo de su fabricación; también está influenciada por múltiples factores operativos:

Carga y condiciones de operación

Los motores operan de forma más eficiente cuando trabajan cerca de su carga nominal. Cargas muy bajas o muy altas generan pérdidas adicionales.

Pérdidas eléctricas y mecánicas

Incluyen pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro, pérdidas por fricción y ventilación, todas las cuales reducen el rendimiento global del motor.

Mantenimiento y estado del equipo

Motores con rodamientos desgastados, alineación deficiente, suciedad o sobrecalentamiento consumen más energía para producir el mismo trabajo.

Ventilación y temperatura

Ambientes con alta temperatura o ventilación insuficiente reducen la eficiencia y la vida útil del motor.

Uso de variadores de velocidad

La incorporación de convertidores de frecuencia ABB permite ajustar la velocidad del motor a la demanda real de la aplicación, evitando consumos energéticos innecesarios.

Cómo mejorar la eficiencia energética en aplicaciones industriales

En ABB Motion Services combinamos tecnologías avanzadas con asesoramiento especializado para ayudar a las empresas a optimizar su consumo energético:

  • Evaluaciones técnicas y diagnósticos energéticos.
  • Incorporación de variadores de frecuencia para adecuar la velocidad del motor a la demanda real.
  • Monitorización en tiempo real mediante ABB Ability™ Smart Sensor.
  • Modernización de motores y convertidores existentes.
  • Estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo para reducir pérdidas por desgaste.
  • Reemplazo de equipos por modelos IE3/IE4 más eficientes.

Estas soluciones permiten reducir el desgaste mecánico, minimizar residuos y avanzar hacia operaciones más sostenibles y competitivas.

ABB-ee-capture_800x

Acceda a nuestra calculadora de eficiencia energética

Si desea estimar el ahorro energético potencial y las emisiones evitadas al modernizar un motor o incorporar un variador, ABB ofrece una herramienta de cálculo online que permite simular escenarios reales en segundos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula la eficiencia de un motor eléctrico?

La eficiencia de un motor eléctrico se calcula comparando la potencia útil que entrega en el eje con la potencia eléctrica total que consume desde la red. La fórmula estándar es η = Potencia útil / Potencia consumida, y su resultado se expresa como un porcentaje. Este valor permite determinar cuánta energía eléctrica se transforma efectivamente en trabajo mecánico y cuánta se pierde en forma de calor, fricción o pérdidas internas. Por ejemplo, un motor que entrega 20 kW y consume 22 kW tiene una eficiencia del 91%. Entender este cálculo es clave para evaluar el rendimiento y detectar oportunidades de ahorro energético en la planta.

¿Qué factores reducen la eficiencia energética de un motor?

La eficiencia de un motor puede disminuir por múltiples causas, entre ellas operar lejos de su carga nominal, la presencia de rodamientos desgastados, la falta de lubricación, la acumulación de suciedad en ventiladores, o la exposición a temperaturas elevadas. También influyen las pérdidas eléctricas en el cobre y el hierro, y las pérdidas mecánicas por fricción interna. Cuando un motor trabaja en estas condiciones, necesita consumir más energía para producir el mismo trabajo, lo que incrementa los costos operativos y acelera el desgaste de los componentes.

¿Qué diferencia hay entre un motor IE3 y un motor IE4?

Los motores clasificados como IE3 e IE4 se diferencian principalmente en su nivel de eficiencia energética. Los motores IE4 ofrecen un rendimiento superior debido a mejoras en su diseño electromagnético, materiales de mayor calidad y reducción de pérdidas internas. Esto se traduce en un menor consumo eléctrico para realizar la misma tarea, mayores ahorros durante toda la vida útil y menor generación de calor. Para las empresas, migrar de IE3 a IE4 puede representar una mejora gradual pero significativa en eficiencia energética, especialmente en aplicaciones que operan muchas horas al año.

¿Cómo puedo saber cuánto puedo ahorrar si modernizo mis motores?

Para estimar el ahorro energético potencial, es necesario considerar variables como la potencia del motor, las horas de operación anuales, las condiciones de carga y el tipo de tecnología actualmente instalada. La calculadora de eficiencia energética de ABB permite simular diferentes escenarios y obtener una estimación del ahorro anual, del consumo evitado y del tiempo de amortización. Esta información facilita la toma de decisiones técnicas y financieras al evaluar proyectos de modernización o sustitución de motores y convertidores.

Nuestra experiencia de servicio


Destacados y casos de éxito
Spotlight


Select region / language