Group press release 2019-02-28 ABBとダッソー・システムズ、グローバル・ソフトウェア・パートナーシップを締結 ABB Ability™のデジタルソリューションとダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームを組み合わせ、唯一無二のカスタマーバリューを実現
Press release 2019-02-12 ABBの新しいDodge® Food Safeベアリングは、高圧洗浄用途に設計されています ABBのDodge® Food Safeベアリングは、保護等級IP69を最初に実現し、水の侵入による故障から守り、プロセスの衛生基準を維持し、機器の寿命を延ばすことに貢献します
Group article 2019-02-05 ABB、インターコンチネンタルホテルマドリッドのエネルギー使用量を40%削減 ABBのドライブと高効率モータにより、代表的ホテルが環境目標を達成しています。エネルギー使用量は年間445,000kWh削減され、これはやかんで200万回水を沸かすのに十分な量です。
Press release 2019-01-31 ABBは建設機械のセロエミッションによる電気運転を可能にします ABBの最適化されたE-mobilityドライブトレインは、モータ、ドライブおよび車両制御ユニットを組み合わせて、重機械、建設機械および商用車を完全な電動化による運転に移行できるようにします。鉱山採掘およびインフラ機器のメーカであるEpiroc社は、既に第2世代のバッテリ駆動車両にこの新しいコンセプトを採用しています。
Group article 2019-01-21 ABB、ダボスで開催される2019年世界経済フォーラム年次総会へ初のeシャトルを提供 社会のあらゆる分野のリーダーや思想家が、スイスのダボス市へ集結し、1月22日から25日にかけて開催される世界経済フォーラム(WEF)の年次総会に出席します。 今年はこれまでと異なります。参加者は、ABBが動力を提供する持続可能なシャトルサービスにより、電気輸送の便益を体験することができます。これは、チューリッヒ空港からダボスへの初のeシャトルサービスで、スイス・アルプスまで約2時間のルートです。シャトルはダボスでも運行されます。 今年のWEF年次総会の5つの取組方針の1
Group article 2019-01-19 ABBはダボスにおける歴史と将来のeモビリティを繋ぎます スイスのダボス市で開催される世界経済フォーラム年次総会においてeモビリティに注目が集まる中、ABBの130年以上におよぶ技術革新が展示されます
Article 2018-11-20 ABB、米国の電力系統アップグレードの一環として予測保全ソリューションを提供 ABBは、アメレンイリノイより ABB Ability™ Ellipse® Asset Performance Management (APM)を受注いたしました。これは、イリノイ州全域にわたるサービス地域内のエネルギー供給インフラを、数百万ドルを費やし近代化するプロジェクトです。このソフトウェアソリューションにより、電力会社は、120万人の消費家に電力を供給するためのミッションクリティカルな機器の故障をより的確に予測し、防止することができます。 伝統的に電気事業者は、系統設備の維持のために「定期点検」を実施してきました。これらの点検により、明らかな問題、または危機レベルの問題を検出することができますが、停電につながる可能性のある障害を予測することは困難です。これに対して、 ABB Ability™ Ellipse®