Global site

Archivio comunicati stampa italiani

  • Strong performance improvements in Q4 and long-term margin target achieved early

  • Following a detailed selection process, ABB’s Board of Directors has nominated Denise C. Johnson, group president of Caterpillar Inc, as a new member for election at the company’s upcoming Annual General Meeting (AGM) in Zurich on March 23, 2023. At the same time, current member Satish Pai will step down from the Board. “It has been a privilege and a pleasure to serve on the Board of ABB for the

  • Hynamics ha firmato un accordo per collaborare con ABB e testare il sistema di gestione dell'energia ABB Ability™ OPTIMAX® for Green Hydrogen, lanciato sul mercato nel novembre 2022, negli impianti di Hynamics per ottimizzare fino al 16% i costi elettrici della produzione di idrogeno, secondo quanto dichiarato da ABB.(1) Per ottimizzare i costi di produzione dell'idrogeno a basse emissioni di

  • ABB organizza il talk “Raccontiamo la città sostenibile”, con la partecipazione di partner di eccellenza, per affrontare i temi più interessanti sull’evoluzione sostenibile delle città. La città del futuro non può che essere sostenibile e la sua progettazione deve partire dalla convergenza di conoscenze che portino a costruire un tessuto urbano nuovo in cui devono fondersi architettura, energia,

  • ABB E-mobility ha annunciato la consegna del milionesimo sistema di ricarica per veicoli elettrici, l'ultima pietra miliare nella missione continua dell'azienda di consentire un futuro senza emissioni attraverso soluzioni di ricarica per veicoli elettrici intelligenti e affidabili. Con una presenza in oltre 85 mercati, il lancio del nuovo impianto di produzione di 16.000 m2 da 30 milioni di

  • L'ABB FIA Formula E World Championship torna a Diriyah, in Arabia Saudita, questo fine settimana, con due gare in notturna. Il circuito di Diriyah, lungo 2,49 km e con 21 curve, sarà illuminato con la più recente tecnologia LED a basso consumo. I 22 piloti dovranno affrontare una sfida per la gestione dell'energia e della strategia di gara in un circuito caratterizzato da   curve veloci e un lungo

  • ABB ha raggiunto un accordo per la vendita della divisione Power Conversion ad AcBel Polytech Inc. per 505 milioni di dollari. La transazione è soggetta alle approvazioni normative e dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2023. Al momento della chiusura, ABB prevede di registrare una piccola plusvalenza contabile non operativa nel reddito operativo della vendita. La divisione Power

  • La pista Erta di San Vigilio di Marebbe è una tappa fissa dell'Audi FIS Ski World Cup. Il comprensorio, in provincia di Bolzano, quest’anno ospiterà la sesta edizione dello slalom gigante femminile con due gare, che si disputeranno il 24 e 25 gennaio. In occasione dell’edizione 2023 della Coppa del mondo è stata realizzata una nuova pista da sci parallela alla storica Erta. La nuova pista,

  • La nuova era Gen3 del campionato mondiale ABB FIA Formula E, che vede per la prima volta ABB come Official Charging Partner, prende il via questo fine settimana a Città del Messico, per il primo round della Stagione 9. Ventidue monoposto Gen3 si sfideranno sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il tracciato ad alta velocità, caratterizzato da lunghi rettilinei e da

Archivi - collezioni storiche