Simplificamos el trabajo de Santa

Lo que nuestros equipos pueden hacer para mejorar la eficacia de Santa

Banner 2 copy

Entregar regalos a miles de millones de personas en una sola noche es una tarea abrumadora, por lo que Santa agradece a sus estrellas de la suerte que la Navidad sólo llegue una vez al año.  

La sostenibilidad es una de las principales preocupaciones de Santa, por lo que ha querido minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones en la producción y entrega de los millones de regalos necesarios para mantener a los niños felices.  

A continuación, se explica cómo nuestra gama de instrumentos, analizadores y tecnologías de servicio digital puede ayudar a Santa a encontrar nuevas formas de mejorar su rendimiento, reducir su huella de carbono y garantizar que él y sus renos vuelvan a casa antes de que salga el sol.


Antes de comenzar su viaje

WHITE
beforefinal2

Santa se digitaliza: Cada vez son más las cartas de Navidad que se envían por correo electrónico, por lo que el Polo Norte cuenta con su propio centro de datos para gestionar todo el tráfico de entrada y salida. Los servidores pueden calentarse bastante, por lo que es necesario contar con Caudalímetros habilitados para Ethernet para controlar los flujos de agua de refrigeración. El Registrador sin papel RVG200 con su función de cálculo de energía, también puede ayudar a identificar posibles áreas de ahorro energético.

Celdas de carga: El trineo de Santa tiene una gran carga. Según las estimaciones, el peso de los regalos en el trineo es de 60.000 toneladas/60.000.000 kg. Para soportar una carga tan pesada, se necesita un sensor de carga resistente: nuestras celdas de carga, que ofrecen un desempeño fiable y preciso en condiciones extremas, son la solución perfecta para el trineo de Santa. 

Nivel UItrasónico: ¿Sabe cuánta agua necesitaría un reno para dar la vuelta al mundo? Santa sí lo sabe porque confía en los nuevos transmisores de nivel ultrasónicos para medir la cantidad de agua que entra y sale de los bebederos, asegurándose de que cada reno esté completamente hidratado antes de iniciar su viaje.

Combustión por hidrógeno: Santa ha optado por las energías renovables, pero necesita una fuente de alimentación fiable en forma de hidrógeno verde para soportar los fríos días de invierno. Por ello, ha decidido comprar lo más avanzado en instrumentos y analizadores para asegurarse de que tiene las mejores herramientas para el trabajo.

Durante el viaje

WHITE
onway_dec8

Caudalímetros de tubo PitotSe calcula que, para completar todas las entregas, ¡Santa tendría que viajar a 650 millas/1.000 km por segundo! Nuestros caudalímetros de tubo de Pitot, ampliamente utilizados para medir la velocidad de los aviones, son perfectos para ayudar a Santa a asegurarse de que viaja al ritmo adecuado.

Caudalímetros de tubo PitotSe calcula que, para completar todas las entregas, ¡Santa tendría que viajar a 650 millas/1.000 km por segundo! Nuestros caudalímetros de tubo de Pitot, ampliamente utilizados para medir la velocidad de los aviones, son perfectos para ayudar a Santa a asegurarse de que viaja al ritmo adecuado.

Transmisores de presión inalámbricos: Facilitan a Santa el control de la presión del aire y permiten saber cuánta magia necesitan los renos para impulsarse a 650 millas/segundo, además, la batería tiene una duración de 10 años, por lo que puede configurarla y olvidarse de ella. ¡Piensa en lo contentos que estarían los elfos si sus juguetes tuvieran esa duración de batería!  

Nivel Láser:Si vas a saltar por la chimenea de alguien, siempre es bueno saber qué distancia habrá hasta el fondo. Nuestros transmisores de nivel láser, de gran precisión en distancias cortas y largas, ayudan a Santa a prepararse antes de dar el salto.

Para su tranquilidad

WHITE
peaceofmind_final

My Measurement Assistant:  ¿Hay alguien que necesite más un asistente que Santa? El autoservicio y la asistencia remota son importantes para alguien que viaja por el mundo, por eso confía en aplicaciones web como My Measurement Assistant para poder acceder a tutoriales guiados desde su dispositivo móvil y asegurarse de que los instrumentos de su trineo funcionan correctamente.

Servicios remotos:Viajar alrededor del mundo en menos de 24 horas afecta incluso a los instrumentos y analizadores más fiables. En el improbable caso de que se produzca un problema, las tecnologías de servicio remoto ABB Ability™, como por ejemplo nuestra solución de realidad aumentada Remote Insights, garantizan que los elfos reciban asistencia personalizada para que Santa vuelva a volar en un abrir y cerrar de ojos. 

Módulos de entrada/salida (I/O):  Al igual que otras industrias, Santa apuesta cada vez más por lo digital, por lo que una conectividad fiable es clave para el éxito de sus operaciones. Los módulos de E/S le ayudan a mantenerse conectado a los procesos y a supervisar la producción de múltiples centros remotos donde se fabrican los juguetes que satisfacen las crecientes listas de deseos de los niños de todo el mundo.

Sensores de PH:  La parte favorita de Santa en su viaje es disfrutar de la leche y las galletas que dejan los niños. Con los sensores de pH de ABB, ampliamente utilizados por las lecherías para mantener la leche en el nivel óptimo de pH, Santa puede estar seguro de que está recibiendo la bebida más fresca para seguir adelante. 

CEMcaptain:La sostenibilidad medioambiental ha sido un tema importante este año. Incluso Santa recibe a veces regalos, por lo que es bueno saber que las emisiones del transporte están dentro de los límites reglamentarios. Nuestro analizador de emisiones CEMcaptain se utiliza en buques de carga de todo el mundo para facilitar el control de las emisiones de la calidad del aire.  

Actuadores Eléctricos:  Puede que Santa y sus elfos estén acostumbrados a vivir en el Polo Norte, sin embargo, les gusta estar bien calentitos. Para satisfacer las necesidades de calefacción 24/7/365 de las operaciones de Santa, es absolutamente esencial contar con una caldera fiable. Por suerte, Santa es usuario desde hace tiempo de nuestros probados actuadores eléctricos. Ampliamente utilizados en la industria para controlar el flujo de aire a las calderas y garantizar las condiciones de combustión perfectas, son los más adecuados para ayudar a mantener un control eficaz de la temperatura en los talleres.

Caudalímetros Coriolis A Santa le encanta tomarse una copa navideña junto al fuego después de la gran noche. Los flujómetros Coriolis utilizados en la producción de whisky ayudan a mantener el espíritu alegre asegurando que cada trago alcance el nivel de calidad adecuado.

A favor del medio ambiente

WHITE
for_env_final

¿Sabías que nuestros equipos de análisis de gases se utilizan en muchos de los satélites que orbitan la Tierra para recoger datos sobre los gases atmosféricos? Instalar este mismo equipo en el trineo de Santa le ayudaría a recopilar valiosos datos que podrían utilizarse para ayudar a combatir el cambio climático.  

Dado que Santa fabrica juguetes durante todo el año, es importante que esté al tanto del control de sus emisiones para reducir cualquier impacto perjudicial para el medio ambiente y seguir cumpliendo con la normativa. Por eso confía en los Sistemas de Monitorización Contínua de Emisiones (CEMS), que combinados con nuestras soluciones digitales como ABB Ability™ Genix Datalyzer  y ABB Ability™ Condition Monitoring for measurement devices, le permiten minimizar su impacto en el medio ambiente al mismo tiempo que supervisa el estado de salud de sus equipos. 

Mientras hace paradas en zonas urbanas y suburbanas, Santa puede ayudar a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire con la tecnología móvil de detección de fugas  de gas . ABB Ability™ Gas leak detection es nuestro analizador láser de clase mundial, Santa utiliza esta solución para medir las emisiones de metano dondequiera que las encuentre, ya sea de los gasoductos que atraviesan el mundo o de sus propios renos.  

Puede ser portátil, montarse en un vehículo o incluso en un trineo para detectar fugas de gas natural a velocidades de hasta 88 km/h. Equipado con esta tecnología, Santa puede comprobar que las emisiones de todas las chimeneas que recorre se ajustan a la normativa.

Para el equipo de renos de Santa, trabajar a marchas forzadas toda la noche puede provocar mucha sed. Por lo tanto, Santa necesita saber que puede contar con un suministro de agua listo donde y cuando lo necesite. Por suerte, cuando se trata de medir el agua, nuestros caudalímetros AquaMaster4  ofrecen los niveles más altos de precisión, lo que permite a Santa obtener datos actualizados sobre la disponibilidad de agua.

Gracias a la red global de servicios de ABB, existe un soporte en todo el mundo que está preparado con piezas de repuesto, capacitación, puesta en marcha, actualizaciones o adaptaciones para ayudar a Santa y a los elfos a realizar el mantenimiento necesario. Gracias a las diversas opciones de contratos de servicio disponibles, Santa puede estar seguro de que la ayuda de expertos y la asistencia con piezas de repuesto estarán siempre a la mano, independientemente de dónde se encuentre en su viaje.   

Hacer su lista y revisarla dos veces nunca ha sido tan fácil para Santa ahora que dirige su operación de la forma más eficiente posible. Su empresa, totalmente conectada, cuenta ahora con mediciones precisas y actualizadas, con los beneficios adicionales de un análisis de datos avanzado que le ayuda a detectar cualquier área de mejora.  

Merry-making, made easy.


Products_web

Comparta esta página

También te puede interesar...

Small
Measurement & Analytics blog
Six core dimensions to emission monitoring solutions
Select region / language