Gruppi di continuità per Server e Data Center

canvas--server-bancomat-edge-dc-e-datacenter

UPS modulari per la massima efficienza

L'archiviazione dei dati in cloud gioca un ruolo sempre più importante per il futuro delle infrastrutture IT.
Negli ultimi anni, la crescente quantità di informazioni da conservare ha portato a un aumento dei data center in tutto il mondo. Per poter operare nel massimo della sicurezza e dell’affidabilità, tali strutture devono poter contare su soluzioni efficienti, resilienti, facili da installare e mantenere.
Grazie alla sua ampia gamma di prodotti, ABB risponde a queste esigenze in modo rapido e mirato, garantendo continuità di servizio in ogni momento. 

Efficienti, affidabili, compatti.

Scopri la risposta ABB alle esigenze dei data center.
Efficienza
Affidabilità
Compattezza
efficienza

Migliora la performance

I data center richiedono un elevato impiego di energia per la transizione, l’archiviazione e il recupero dei dati. Per rispondere alle nuove esigenze, ABB offre UPS efficienti e sicuri, capaci di minimizzare i consumi energetici e l’impatto ambientale. In più, include una serie di prodotti e strumenti mirati per ottimizzare la performance, come il monitoraggio del PUE tramite ABB Ability™ Manager.
Il ciclo produttivo è stato pensato per garantire la sostenibilità ambientale e, grazie anche all’efficienza del prodotto, ABB Megaflex ha ottenuto la certificazione Eco Passport.

affidabilita

Assicura la continuità operativa

Una fornitura energetica costante e affidabile è fondamentale per i data center. Grazie alla loro architettura decentralizzata, gli UPS modulari ABB garantiscono una disponibilità del 99,9999%. Ogni modulo è un UPS a sé, e lavora in modo indipendente: ciò assicura che non ci sia un singolo punto di guasto nel sistema. Inoltre, la manutenzione è molto rapida grazie alla possibilità di estrarre i moduli a caldo (funzione hot swap che riduce MTTR). Infine, grazie alle funzioni di monitoraggio da remoto, si può ridurre il numero di interventi di manutenzione, agendo direttamente solo quando si prevede sarà necessario.

compattezza

Ottimizza gli spazi

Grazie alla crescente digitalizzazione del mercato, il numero di data center aumenta di giorno in giorno. ABB risponde alle nuove esigenze di spazio con UPS modulari compatti, riducendo le dimensioni e gli ingombri fino al 45% in meno.

Scopri quanto potresti risparmiare sostituendo un UPS tradizionale con un UPS ABB, ad elevata efficienza.

Una migliore efficienza significa una sostanziale riduzione del TCO (total cost Ownership). 
Per questo, le soluzioni ABB permettono di minimizzare le perdite di energia e risparmiare sui costi operativi nel corso del ciclo di vita degli UPS.

Se non visualizzi correttamente il configuratore di risparmio energetico clicca qui

 

Esplora alcuni dei nostri UPS

Sistemi trifase modulari​

La soluzione ideale per ambienti di elaborazione critici ad alta densità.

 

Affidati alla nostra expertise

210902_ABB_UPS_Brochure

Il servizio di assistenza per UPS e Power Conditioning

Scarica la panoramica UPS

 

Scopri anche

 

Correlati

 

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language