ABB i-bus® KNX

knx

Moderne Gebäudeautomation

KNX ist der weltweit erste offene Standard, mit dem sich Industrie-, Gewerbe- oder Wohngebäude steuern lassen. Basierend auf der einfachen, bewährten und sicheren KNX-Technologie, vernetzt ABB i-bus® KNX eine Vielzahl an Geräten und Funktionen miteinander. Dadurch erfüllt ABB i-bus® KNX die höchsten Ansprüche für verschiedene Anwendungen in der modernen Haus- und Gebäudeautomation – sodass Sie entspannt wohnen und einen sorgenfreien Alltag haben. Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für eine intelligente Gebäudeautomation.

Highlights

Produkte

KNX-Tools, Dokumente und Support

Tools
Dokumente
Support

KNX-Installationsplan & KNX-Visualisierung

Vor der Implementation muss ein KNX-Installationsplan erstellt werden. Dabei wird die KNX-Struktur festgelegt: Eignet sich die Linear-, Baum- oder Sterndrahtungskonfiguration? Auf dem KNX-Installationsplan wird zudem die räumliche KNX-Struktur ersichtlich. Diese wird in Linien angeordnet, die je nach Grösse des Netzwerks über Koppler miteinander verbunden werden können.

ABB i-bus® KNX erleichtert Ihnen das Leben. Licht, Beschattung, Heizung und Sicherheitsanlagen lassen sich damit ganz einfach überwachen und steuern. Dass die Überwachung und Steuerung intuitiv funktioniert, sorgt die zeitgemässe KNX-Visualisierung: Der Status Ihrer technischen Anlagen im Gebäude wird stets einfach und klar dargestellt.

 

ZUR ENGINEERING GUIDE DATABASE
EGD

Die Vorteile der Gebäudeautomation mit einem KNX-System

Automatisierung
Automatisierung

Ein klarer Vorteil eines KNX-Systems ist dessen Automatisierungsmöglichkeit: Sind Ihre technischen Geräte einem KNX-System angehängt, können Sie diese programmieren und automatisieren. Ist die Automatisierung einmal erstellt, müssen Sie sich anschliessend nicht mehr um das Steuern der einzelnen Geräte kümmern.

Energieverteilung
Energieverteilung

Basiert Ihre Gebäudeautomation auf einem KNX-System, so ist Ihnen eine effiziente Energieverteilung sicher. Das KNX-System erkennt die Energieflüsse und kann diese sicher steuern, dass es zu keinen Überlastungen kommt. Bei Störungen in Ihren technischen Anlagen werden Sie umgehend informiert.

e-mobility
Elektromobilität

Die Energiewirtschaft ist im Umschwung. Darum gewinnen beispielsweise Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Eigenheim oder im Bürogebäude an Bedeutung. Mit einem KNX-System können Sie Ihre E-Ladestation bequem überwachen und steuern – Ihrer Elektromobilität steht nichts mehr im Wege.

ABB Academy

Wir bieten ein breites Spektrum an Schulungen aus den verschiedenen Produktbereichen wie der Gebäudeautomation, dem Energy Monitoring, der Elektromobilität und vieles mehr. Damit unterstützen wir Sie praxisnah bei Ihren aktuellen Herausforderungen in Ihrem Arbeitsumfeld. Dank unserem modernen hybriden Schulungszentrum haben Sie die Möglichkeit, vor Ort oder remote an einer unserer Schulungen teilzunehmen.


ZUR abb academy
knx-schulungen

FAQs rund um Gebäudeautomation


Wofür steht KNX?

KNX steht für Konnex, also Verbindung. Es handelt sich dabei um eine Technologie im Bereich der Gebäudeautomation, bei der Komponenten der Elektroninstallation vernetzt werden. KNX kann etwa in Smart Buildings eingesetzt werden und so Licht, Heizung und Beschattung überwachen und optimieren.

Was bedeutet Gebäudeautomation?

Unter Gebäudeautomation wird die Steuerung in Gebäuden verstanden, welche Funktionsabläufe automatisch und nach vorgegebenen Einstellungen durchführt. Bei der Gebäudeautomation werden sämtliche Sensoren, Aktoren und Bedienelemente miteinander vernetzt. Kennzeichnendes Merkmal ist die Vernetzung durch beispielsweise ein Bus- oder Funksystem.

Was ist ein Bussystem? 

Das Bussystem ist ein Bestandteil der Gebäudeautomation. Denn damit sämtliche elektronischen Geräte intelligent miteinander vernetzt werden können, braucht es ein spezielles Kabel. Dieses verbindet Aktoren und Sensoren miteinander. Intelligente Steuerzentralen oder Tastsensoren ersetzen herkömmliche Schalter und senden gar Steuerbefehle an Lampen, Heizungen, Rollläden und Alarmanlagen.

Was sind Aktoren in der Gebäudetechnik? 

Aktoren in der Gebäudetechnik sind Geräte, die z. Bsp. elektrische Signale in mechanische Bewegungen umsetzen. So kann ein Aktor beispielsweise das Einschalten einer Lampe ermöglichen. Die Sensoren dieser Aktoren können dabei als Informationsquellen (Lichtschalter) dienen.

Was sind die Eigenschaften eines KNX-Systems?

Was ist ein KNX-System eigentlich? KNX steht für Konnex, also Verbindung. Es handelt sich dabei um eine Technologie im Bereich der Gebäudeautomation, bei der alle Komponenten der Elektroninstallation vernetzt werden. Konkret kommunizieren im KNX-System sämtliche KNX-fähigen Geräte – wie beispielsweise die Heizung oder das Licht – über ein einziges Buskabel.

Entsprechend gewährleistet ein KNX-System die Transparenz und Nutzung von Informationen über die gesamte Anlage hinweg. Verschiedene funktionale Subsysteme der Anlage oder des Gebäudes können so bequem in eine einzige Lösung integriert werden.

Mit ABB i-bus® KNX überwachen und steuern Sie die Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Beschattung und die Sicherheitsanlagen Ihres Gebäudes. Sie werden sehen: Das ABB i-bus® KNX ist ein System, das Energieeffizienz schafft und Ihren Wohnkomfort steigert.

KNX bietet aufgrund des seit über 30 Jahren weltweit etablierten Standards mit über 500 Herstellern einen unvergleichbaren Investitionsschutz. Erste Anlagen aus den 1980er-Jahren sind auch heute noch mit den neusten Komponenten kompatibel. Kein anderes System kann diesen Vorteil bieten. 

Neue KNX-Supportfunktion

Mit unserem neuen FAQ-Tool bieten wir Ihnen eine neue und schnelle Supportfunktion zu unserem Produktangebot. Haben Sie eine Frage zu einem Produkt oder kommen Sie bei einer Applikation nicht weiter? In unserer Datenbank finden Sie die passende Antwort.


ZUR DATENBANK
FAQ-Tool

Unsere KNX-Systempartner

epz

EPZ AG
Elektroplanung / Programmierung Gebäudeautomation
Gewerbestrasse 9
6330 Cham

www.epz.ch
+41 41 749 40 46
patrick.iten@epz.ch

etavis
ETAVIS Kriegel+Schaffner AG
Wien-Strasse 2
4002 Basel

www.etavis.ch

+41 61 316 60 60
basel@etavis.ch

 

scherler

Scherler AG
Elektro und Telematik
Papiermühlestrasse 9
3022 Bern

www.scherler-ag.ch
+41 31 330 41 11
info@scherler-ag.ch

haerz

Härz AG
Ernetschwilerstrasse 23 
8737 Gommiswald

www.haerz.swiss
+41 55 280 30 90
info@haerz.swiss

intelitec
Intelitec AG
Hansmatt 30
6370 Stans

www.intelitec.ch
+41 41 618 85 65
stans@intelitec.ch
burkhalter
Burkhalter Technics AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich

www.burkhalter.ch

 

Weiteres Produktsortiment

Ihr Ansprechpartner im Bereich KNX

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS

Verpassen Sie keine News



Frau und Junge in einem Garten, im Hintergrund Windräder zur Stromproduktion
Electrification Newsletter

Abonnieren Sie unsere Newsletter und erhalten als Erste oder Erster spannende Geschichten und Produktnews aus dem Bereich der sicheren, nachhaltigen und intelligenten Elektrifizierung.

Select region / language